Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Über die Position

Als Baustellenleiter bist Du verantwortlich für die erfolgreiche Durchführung aller Aktivitäten auf der zugewiesenen Baustelle. Die Stelle ist für mindestens 3 Jahre an verschiedenen Standorten in Deutschland und danach in Deutschland oder einem anderen Land, in dem Hitachi Energy Projekte durchführt, besetzt. Diese Position ist vollständig vor Ort angesiedelt.

Hast Du Interesse an der Mitarbeit in unserem tollen Team? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Das kannst du bewirken

  • Du treibst die Aktivitäten auf der Baustelle voran, um die vertraglichen Ziele zu erreichen, und fungierst als Hauptansprechpartner für den Kunden in allen vertraglichen Angelegenheiten.
  • Du hast Weisungsbefugnis gegenüber Subunternehmern und Hitachi-Energy-Baustellenpersonal und sellst sicher, dass das gesamte Personal auf der Baustelle über den Arbeitsumfang (Scope of Work - SoW) und die Arbeitsaufteilung (Division of Work - DoW) gut informiert ist
  • Du verwaltest das Änderungsmanagement auf der Baustelle, einschließlich der Änderungsaufträge an Subunternehmer
  • Du gewährleistest, dass alle Tests durchgeführt und vom Kunden gemäß den Vertragsbedingungen abgenommen werden. Du förderst eine Kultur des richtigen Verständnisses und der Einhaltung der Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsanforderungen des Unternehmens, des Kunden und der örtlichen Behörden durch das gesamte Standortpersonal
  • Du stellst sicher, dass alle Tätigkeiten mit der erwarteten Qualität ausgeführt werden und dass alle Qualitätsaufzeichnungen erstellt und ordnungsgemäß archiviert werden
  • Du gewährleistest, dass alle Tätigkeiten innerhalb der vertraglich festgelegten Zeitpläne und Meilensteine durchgeführt werden. Du verstehst das Projektbudget und stellen sicher, dass die Kosten für die Tätigkeiten auf der Baustelle innerhalb des Budgets bleiben
  • Du sorgst für eine strukturierte, aktuelle und verlässliche Dokumentationsführung vor Ort und stellen sicher, dass die Arbeiten nach den neuesten genehmigten Prozessen, Anweisungen und Richtlinien durchgeführt werden
  • Du stellst sicher, dass die vertraglichen Verpflichtungen zur Zufriedenheit unserer Kunden erfüllt werden

Das bringst du mit

  • Wir suchen eine engagierte, strukturierte, gut organisierte und zielstrebige Person, die ein echter Teamplayer ist
  • Du hast ein Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Bauingenieurwesen, oder einem verwandten Bereich
  • Anerkannte Zertifizierungen und Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Sicherheit. IOSH oder NEBOSH bevorzugt
  • Du bringst Erfahrung als Bauleiter bei industriellen Bauprojekten mit einem hohen Maß an Komplexität und Verantwortung mit. Du bist in der Lage, Erfolge, Misserfolge und die daraus gezogenen Lehren darzustellen
  • Erfahrung mit HGÜ-Stromrichterstationen ist ein wünschenswert
  • Du hast ein Verständnis für Bauverträge mit typischen Bedingungen und Konditionen
  • Du hast Erfahrung mit Bauarbeiten, Installationen und/oder Inbetriebnahmen
  • Bereitschaft vor Ort auf der Baustelle zu arbeiten
  • Du sprichst Deutsch und Englisch verhandlungssicher

Mehr über uns

  • Möglichkeit zur Mitgestaltung in einem wachsenden Arbeits- und Marktumfeld 
  • Attraktives Gehalt nach dem IG Metall-Tarifvertrag, sowie eine 35-Stunden-Woche plus Überstundenvergütung für Mehrarbeit
  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 
  • Kinderferienhaus und Kinderbetreuungszuschuss 
  • Nutzung von vielen Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 7500 Partnern für Ihren Workout mit unserem EGYM Wellpass 
  • Zahlreiche Spannende Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb von Hitachi Energy

Localização Mannheim, Baden-Württemberg, Germany
Tipo de emprego Full time
Experiência Experienced
Função do trabalho Engineering & Science
Contrato Regular
Data de publicação 2025-03-31
Número de referência R0075487

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Atendemos clientes nos setores de serviços públicos, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Juntamente com clientes e parceiros, somos pioneiros em tecnologias e possibilitamos a transformação digital necessária para acelerar a transição energética para um futuro neutro em carbono. 

Empregamos mais de 45.000 pessoas em 90 países que todos os dias trabalham com propósito e usam suas diferentes origens para desafiar o status quo. Convidamos você a se inscrever hoje e fazer parte de uma equipe global que valoriza uma verdade simples: Diversidade + Colaboração = Grande Inovação.