Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Digitalization in Energy System

Digitalização

A descarbonização está transformando nosso sistema de energia, promovendo uma mudança acelerada de geração de energia baseada em fósseis para renovável e eletrificação dos setores de transporte, indústria e prédios. Isso está criando a necessidade de otimizar a energia local e em todo o sistema, levando a um complexo “sistema de sistemas” que deve ser integrado e gerenciado. A digitalização é a única forma de gerir esta complexidade, simplificando a contextualização de grandes quantidades de dados. Mas, isto deve ser equilibrado com a gestão e otimização das operações atuais. A Hitachi Energy pode ajudar você a navegar por esse cenário de energia cada vez mais complexo. Temos a combinação certa de produtos conectados, soluções baseadas em software e serviços habilitados digitalmente para resolver desafios do mundo real e agregar valor real.

Digital tornado real

Energia sustentável da Hitachi Energy alimentada pela convergência de TI e TO

Ajudando você a desbloquear valor comercial real com a digitalização

A energia renovável é a fonte de geração de energia que mais cresce. Quer sejam operadas separadamente como uma única fonte de geração, como um parque eólico ou um parque solar, ou combinadas em plantas híbridas ou virtuais, as energias renováveis são fundamentais para a descarbonização e eletrificação da economia. Tal como muitas outras indústrias, a energia renovável está passando por uma transformação digital, tomando mais decisões baseadas em dados, tornando-se mais ágil e avançando para operações mais autônomas.

A digitalização cria valor real para os proprietários e operadores de usinas renováveis ao liberar:

  • Confiabilidade e resiliência
  • Eficiência
  • Segurança e proteção
  • Flexibilidade

Digital tornado realidade – Renováveis

Core Digital Capabilities

Plataforma de IoT industrial Energy Connect

O Energy Connect é uma plataforma de aquisição e ingestão de dados de IoT de nível industrial que viabiliza o portfólio de soluções digitais da Hitachi Energy. Ao contrário das plataformas de IoT de uso geral, ele foi projetado especificamente para aplicações do setor energético, onde é fundamental coletar e agregar dados de locais periféricos, como subestações, e movê-los para a nuvem de maneira segura, confiável e econômica.

A coleta de dados em tempo real de ativos como transformadores, equipamentos de manobra, sistemas de armazenamento de energia de bateria e carregadores de VEs oferece a capacidade de tomar decisões eficazes e informadas sobre esses ativos. Informações atualizadas fornecem visibilidade da condição dos ativos e habilitam aplicativos mais avançados, como gestão de desempenho de ativos.

A falta de informações confiáveis ou obsoletas pode levar a atrasos na resposta a eventos importantes, potencialmente causando interrupções não planejadas ou falhas catastróficas. Dados confiáveis são a base para uma tomada de decisão melhor e mais rápida.

Coletar dados é apenas um meio de alcançar valor real, que é a supervisão holística de todos os ativos monitorados. Com o portfólio de software Lumada da Hitachi Energy, as percepções sobre o desempenho ao longo do tempo garantem a operação ideal e o retorno dos investimentos feitos.

A plataforma Energy Connect consiste em dois componentes principais: Borda e núcleo. 

O Energy Connect emprega segurança cibernética líder do setor:
 

  • O Energy Connect Edge é totalmente controlado pelo Energy Connect Core, garantindo que as alterações não possam ser feitas pela borda.
  • Embora a borda esteja conectada à Internet, ela não responderá nem reagirá a nenhuma tentativa de conexão feita de qualquer lugar online, exceto do ambiente Energy Connect Core.
  • Todas as conexões e dados são criptografados em trânsito e em repouso.
  • A identidade de borda é autenticada por um certificado X.509, protegido em um chip físico de Trusted Platform Computing.
  • O acesso à plataforma é protegido por verificação de identidade de usuário, firewalls e políticas que impõem o nível adequado de acesso para fins específicos.

Additional Resources

Aproveitando a inteligência artificial para acelerar a transição energética

Os sistemas globais de energia estão em transformação e várias tendências importantes estão impulsionando o potencial da IA de acelerar a transição energética.

Portrait of a Woman Working on Computer, Typing Lines of Code that Appear on Big Screens Surrounding her in a Monitoring Room. Female Programmer Creating Innovative Software Using AI Data and System

Fale conosco

Deixe-nos ser seu parceiro em sua jornada rumo à digitalização