Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Humanising Energy

Humanising Energy

Promovendo um futuro de energia sustentável para todos

Descubra as pessoas e tecnologias por trás dos vários caminhos rumo a um futuro neutro em carbono

Minas sustentáveis desempenham um papel essencial na sociedade neutra em carbono

A Hitachi Energy está permitindo que a Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), uma empresa de mineração global consagrada, com sede em Kiruna, na Suécia, cumpra sua visão de liderar a transformação da mineração rumo a um futuro sustentável. Com a ajuda da análise estratégica e das capacidades de modelagem da Power Consulting, a LKAB pode atingir sua meta de operações neutras em carbono até 2045. Juntos, estamos criando um futuro melhor para as próximas gerações.

Conectando o maior parque eólico offshore do mundo para abastecer seis milhões de lares no Reino Unido

A tecnologia de corrente contínua em alta tensão (HVDC) da Hitachi Energy permitirá que a SSE Renewables e seus parceiros transmitam energia a partir do parque eólico de Dogger Bank, o maior parque eólico offshore do mundo. Quando finalizado, o Parque Eólico de Dogger Bank será conectado à rede elétrica do Reino Unido e capaz de transmitir a eletricidade renovável que gera para abastecer 6 milhões de lares no Reino Unido. O Parque Eólico offshore de Dogger Bank é uma parceria de joint venture entre a SSE Renewables, a Equinor e a Plenitude

Nosso pessoal e nossa tecnologia por trás da transição energética

Há mais de um século, muitas das fábricas de transformadores da Hitachi Energy em todo o mundo são uma parte importante da vida das pessoas. Um desses lugares é Ludvika, uma cidade idílica situada em meio a florestas e lagos intocados na Suécia, produzindo alguns dos maiores transformadores do mundo. Por trás dos transformadores estão nossos funcionários altamente qualificados e apaixonados que continuam a produzir transformadores personalizados à mão com muito cuidado. Nossa rica história e profunda relação com essa pequena cidade têm permitido que famílias trabalhem para nós por várias décadas e entre gerações, rumo a um futuro de energia sustentável.

Combate a incêndios florestais na Austrália com base na inovação

Em Vitória, Austrália, a Hitachi Energy desempenhou um papel significativo na construção de uma rede confiável e resistente ao clima, mitigando efetivamente os riscos de incêndios florestais na área. A Unidade de Prevenção de Faíscas é uma tecnologia inovadora que evita faíscas ou arcos provenientes de para-raios, pondo fim a incêndios mesmo antes de eles começarem. Além da prevenção de incêndios, a rede resiliente de Vitória protege as comunidades, a vida selvagem e o meio ambiente.

The quality of life for cities of the future

Em Nantes, na França, a exclusiva tecnologia de carregamento ultrarrápido da Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, está ajudando a cidade a fazer a transição para a mobilidade sustentável. A Grid-eMotion Flash permite que a Semitan, operadora de ônibus, carregue seus ônibus elétricos em questão de segundos nos próprios pontos de ônibus. Além disso, o tamanho reduzido das baterias aumenta a capacidade de passageiros. Graças a essa solução, os passageiros agora desfrutam de uma viagem mais limpa, silenciosa e tranquila.

Resiliência em uma cidade pesqueira remota

Em Cordova, no Alasca, ajudamos a estabelecer uma microrrede que facilita a adoção de energia renovável proveniente de várias fontes. Assim, a comunidade pode reduzir sua dependência do diesel.