Choisissez votre région et votre langue

Menu

Perspectives 01-07-2020

5 min read

Parvenir à une meilleure intégration des énergies renouvelables aujourd’hui pour le système de puissance de demain

Agustín Delgado, directeur de l’innovation et de la durabilité chez Iberdrola, croit que nous sommes à l’aube d’une révolution énergétique. Quel sera le rôle des énergies renouvelables?

En tant que directeur de l’innovation et de la durabilité chez Iberdrola, j’ai le plaisir de travailler pour l’une des plus grandes sociétés de services publics au monde à un tournant de l’histoire du secteur de l’énergie : la nouvelle prépondérance des énergies renouvelables dans la palette énergétique.

En 2020, non seulement assistons-nous à l’essor des énergies renouvelables, alors que les investissements technologiques précédents portent leurs fruits, mais nous sommes également à l’aube d’une révolution énergétique. Et cette révolution jouera un rôle considérable dans la réalisation du septième Objectif de développement durable (ODD), soit garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

Ma vision : un monde où les énergies renouvelables constituent la principale source d’énergie

Ma vision est la suivante : je crois que dans 20 ans, il est fort probable que l’électricité produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie éolienne, hydroélectrique et photovoltaïque, sera la source d’énergie prédominante dans le monde. L’électrification et la numérisation de presque tous les services quotidiens stimuleront la demande et favoriseront l’efficacité, et les technologies dans lesquelles nous investissons maintenant auront transformé le secteur, réduisant au minimum la dépendance aux combustibles fossiles. Dans ce contexte, je pense que les coûts auront également diminué et se seront stabilisés, car les avantages économiques que procurent les énergies renouvelables seront mieux exploités au cours de cette décennie et de la suivante.

Cela peut sembler ambitieux, mais il y a cinq ans encore, très peu de gens auraient prédit le rendement actuel des énergies renouvelables; et pourtant, ce sont nos investissements antérieurs dans la technologie et la numérisation qui rendent possibles les grands changements actuels. 

Le changement est nécessaire à tous les niveaux

Mais pour réaliser la vision que j’ai définie pour 2040, le secteur de l’énergie et les gouvernements doivent encore faire des choix et des investissements très délibérés. Et le comportement des consommateurs doit également changer.

Nous devons tout d’abord investir dans les réseaux électriques existants afin de nous assurer de maximiser l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes actuels et futurs, à mesure que les énergies renouvelables prennent de l’importance.

Toutefois, si l’optimisation de la capacité des réseaux actuels est efficace à court et à moyen terme, l’industrie et les gouvernements devront bientôt se lancer dans un programme de mises à niveau majeures pour développer la prochaine génération de cette infrastructure. Dans tous les cas, les gouvernements doivent reconnaître la valeur que représentent des réseaux efficaces pour la société, tandis que les sociétés de services publics doivent accroître leur propre coopération pour créer les réseaux interconnectés et résistants dont nous aurons besoin à l’avenir.

Électrification des services quotidiens et numérisation : les moteurs de l’intégration des énergies renouvelables

Pour vraiment accélérer cette importante évolution, je crois qu’il faudra électrifier un plus grand nombre de services quotidiens, en particulier dans les transports et le chauffage industriel et résidentiel, et encourager les consommateurs à opter pour l’électricité. 

Je crois qu’il est possible de parvenir à ce changement de comportement des consommateurs, surtout à l’ère numérique. Dans ce domaine, Iberdrola compte sur ses partenaires de l’industrie pour prendre en charge l’introduction de nouvelles technologies qui feront passer davantage de services domestiques aux plateformes numériques. Les compteurs intelligents sont un bon exemple des effets que peut avoir cette transition : ils permettent déjà de mieux répondre à la demande et contribuent à réduire le coût de l’énergie tout en augmentant la qualité de l’approvisionnement; ils aident ainsi l’électricité produite par des énergies renouvelables à devenir la ressource de choix.

En outre, si le numérique peut présenter certains défis, comme les problèmes de cybersécurité, ceux-ci peuvent être gérés et les avantages du numérique en font un investissement plus que rentable. 

En effet, la numérisation sera peut-être le moteur le plus important d’une meilleure intégration des énergies renouvelables dans les réseaux actuels, ainsi que d’une meilleure interaction entre le réseau de distribution et le réseau de transport. 

Envisager l’avenir avec optimisme

Je suis optimiste quant à l’avenir. Si nous effectuons des investissements judicieux dans le réseau, mettons l’accent sur la numérisation et encourageons le changement de comportement des consommateurs, la présence des énergies renouvelables continuera de se renforcer.

Il est évident que la réalisation de ma vision représente un énorme défi. Pourtant, depuis 2020, les dures et tragiques réalités de la pandémie de COVID-19 stimulent l’ingéniosité et l’innovation dans tous les domaines. Dans ce contexte, les arguments pour la durabilité et des énergies renouvelables au cœur de la relance de l’économie mondiale gagnent du terrain et nous avons tous désormais une nouvelle perspective sur la dépendance du monde par rapport au pétrole et au charbon.

Cela sera déterminant pour la réalisation du septième ODD, qui est si important. Grâce à des réseaux plus efficaces et à l’accroissement de la numérisation, nous serons en mesure de « garantir des services énergétiques modernes », basés sur les énergies renouvelables, aux pays qui connaissent des difficultés économiques. Ainsi, les efforts de l’industrie pour réduire ses coûts favoriseront une plus grande adoption et permettront une électrification plus poussée qui entraînera une utilisation efficace de l’énergie pour tous.

Les infrastructures et les sociétés du monde entier sont évidemment différentes, mais au bout du compte, le défi et les solutions sont partagés et je me réjouis personnellement du rôle d’Iberdrola dans l’atteinte de cet objectif.