Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Engenheiro/a de Suporte a Vendas Jr.

A oportunidade:

Desenvolver Projetos de Transformadores de média e alta tensão, incluindo o levantamento interno de custos relacionados à montagem eletromecânica de produtos e serviços de menor complexidade, bem como de redes aéreas e subterrâneas (quando aplicável à área). As atividades são realizadas em diferentes mercados, com o objetivo de estabelecer a menor referência possível de custos e garantir a viabilidade técnica da solução proposta, atendendo — ou superando — as expectativas do cliente. Essa é uma posição para atuar 100% presencial em Blumenau/SC

Como você causará impacto:

1. Assegurar a preparação dos aspectos técnicos e financeiros da oferta (de menor complexidade), indicando os preços e condições de negociação.                                               

2. Estimar os custos através das atividades do projeto / analisando o gerenciamento interno dos mesmos, a quantificação de horas demandadas e comissionamento definido pela equipe de operações.
3. Participar da definição da tecnologia mais adequada e tipo (s) de produto / sistemas / serviços  para ser usado com base nas características de aplicação e a configuração, de acordo com a oferta de necessidades comerciais e métricas de qualidade requerida, e quando necessário recorrer ao suporte da Engenharia de Aplicação
4. Analisar e avaliar as questões gerais administrativas, específicas e riscos associados.                                   

5.  Garantir o atendimento das partes que compõe os itens da proposta e a análise das interfaces de escopo de fornecedores, coordenando a primeira visita técnica para buscar as informações, assim como obter as informações das áreas internas, sobre os custos dos itens relevantes.                                            

6. Prestar suporte à Vendas, assegurando  o apoio técnico necessário para a gerência da área, durante reunião técnica com os clientes.                                         

7. Identificar e avaliar potenciais fornecedores de equipamentos e materiais necessários no projeto e suas ofertas para alinhamento com as especificações, bem como colaborar com a área de SCM (Compras) para coordenar as solicitações de orçamento dos sub empreiteiros e sub fornecedores.                                                     

8. Organizar documentação sobre as premissas de oferta/ordens de compra, assim como registrar as decisões tomadas durante o desenvolvimento e preparação da proposta.                                          

9. Fornecer informações para o processo de avaliação de risco em conformidade com a política da Hitachi e quando necessário participa na avaliação do risco – Risk Review.                                                        

10. Participar nas negociações com o cliente sobre aspectos gerais, contratual e comercial do conteúdo da proposta.

11. Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.  

Requisitos:

  • Formação: Superior completo em Engenharia Elétrica ou áreas correlatas em Engenharia.

  • Inglês avançado (Desejável)

  • Espanhol (desejável)

  • Conhecimento em Transformadores e Painéis Elétricos será um diferencial.

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-11-03
Numero di riferimento R0109485

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!