Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Analista de Suporte a Vendas Jr (Elaboração de Custos)

Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Missão:

Participar e preparar ofertas técnicas e comerciais através do levantamento interno de custos referente à construção civil e montagem eletromecânica de produtos, ou sistemas ou serviços, de menor complexidade,  em subestações, redes aéreas e subterrâneas (quando aplicável para a área), conforme a BU que atua, nos diferentes mercados, visando estabelecer a menor referência possível de custos e exequibilidade da solução técnica, que atenda e ou supere as necessidades do cliente, assim como efetuar o balizamento de propostas de empreiteiras (mais simples), conforme as politicas da empresa e orientação recebida. Executar trabalhos de menor complexidade efetuando levantamentos e concluindo as demandas com maior orientação dos profissionais mais experientes Pl e Sr. 

Responsabilidades:

1. Assegurar a preparação dos aspectos técnicos e financeiros da oferta (de menor complexidade), indicando os preços e condições de negociação. 

2. Estimar os custos através das atividades do projeto / analisando o gerenciamento interno dos mesmos, a quantificação de horas demandadas e comissionamento definido pela equipe de operações. 

3. Participar da definição da tecnologia mais adequada e tipo (s) de produto / sistemas / serviços  para ser usado com base nas características de aplicação e a configuração, de acordo com a oferta de necessidades comerciais e métricas de qualidade requerida, e quando necessário recorrer ao suporte da Engenharia de Aplicação – Especialistas.   

4. Analisar e avaliar as questões gerais administrativas, específicas e riscos associados.

5.  Garantir o atendimento das partes que compõe os itens da proposta e a análise das interfaces de escopo de fornecedores, coordenando a primeira visita técnica para buscar as informações, assim como obter as informações das áreas internas, sobre os custos dos itens relevantes.

6. Prestar suporte à Vendas, assegurando  o apoio técnico necessário para a gerência da área, durante reunião técnica com os clientes.

7. Identificar e avaliar potenciais fornecedores de equipamentos e materiais necessários no projeto e suas ofertas para alinhamento com as especificações, bem como colaborar com a área de SCM (Compras) para coordenar as solicitações de orçamento dos sub empreiteiros e sub fornecedores. 

8. Organizar documentação sobre as premissas de oferta/ordens de compra, assim como registrar as decisões tomadas durante o desenvolvimento e preparação da proposta.

9. Fornecer informações para o processo de avaliação de risco em conformidade com a política da Hitachi Energy e quando necessário participa na avaliação do risco – Risk Review. 

10. Participar nas negociações com o cliente sobre aspectosgerais, contratual e comercial do conteúdo da proposta. 

Seu Background:

  • Superior completo, formação em Administração de Empresas e ou áreas afins.
  • Conhecimentos de Produtos, Sistemas e Serviços, dependendo da Unidade que atua (equipamentos elétricos de potência em alta tensão).
  • Conhecimentos de Planilha de cálculo e desejavel noções de Autocad básico e de gestão de projetos.
  • Experiência em coordenação de oferta para um ou mais dos seguintes mercados: indústrias de grande porte, concessionárias de energia, geração de energia (eólica, hidráulica, térmica) e sistemas metro-ferroviárias de energia.
  •  Elaborar custos e propostas técnicas para demandas do mercado nacional e exportação.
  • Inglês nível intermediário.
  • Espanhol desejável.

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-09-10
Numero di riferimento R0056579

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.