选择您的地区和语言

菜单

上海日立能源电力系统工程有限公司

Shanghai ABB Power System Engineering Co., Ltd.

上海日立能源电力系统工程有限公司隶属日立能源集团,负责其电网业务中电网接入及电能质量解决方案中国区的业务。公司成立于2015年,位于上海市中国(上海)自由贸易试验区金桥片区。设立于北京的工厂采用了从日立能源位于瑞士的研发中心转让的领先技术和先进生产设备,设计、制造SVC Light® STATCOM 静止型同步无功补偿装置的核心设备变流器阀组。该工厂是日立能源在全球的第二个阀组生产中心,面向国内和海外市场,提供自产产品的销售、售后服务、技术咨询和技术服务。

公司专注于传统变电站、预装式变电站、移动式变电站、港口岸电的工程设计和设备成套;柔性交流输电(FACTS)及电能质量治理的系统设计、设备制造、验收、交付、安装指导、调试及性能保证等全方位的解决方案;为可变速抽水蓄能机组提供先进成熟的解决方案,提供交流励磁和全功率变频两种可变速抽水蓄能方案中的核心变频器产品与解决方案,包括PCS8000交流励磁变频器、Hydro SFC Light全功率变频器,以及针对可变速抽水蓄能应用开发的控制保护系统。

迄今为止,公司已成功地交付了适用于不同环境条件下的变配电站项目,电压等级最高至500kV。作为日立能源在中国从事电网接入和电能质量业务的工程公司,上海日立能源电力系统工程有限公司具有国内送变电业务的设计和总包资质,是电网业务系统集成方面的一个业务平台。公司自获得设计总包资质以来,在交付大量系统集成业务订单的同时,也连续在力拓集团蒙古Oyu Tolgoi铜金矿、哈萨克斯坦KAZAKHYMS集团BOZSHAKOL铜矿和AKTOGAY铜矿、中信集团西澳铁矿,林德气体公司新加坡气化工程、道达尔公司莫桑比克LNG站、空气产品公司沙特NEOM绿氢项目、JUBAIL项目、沙特Jazan项目和以色列Intel预装式配电中心等一系列具有高度挑战的项目中为业主交付了定制化的全预装变电站。为台塑宁波工业园设计并交付三期总降变电站电气系统。为河南省电力公司南阳局、洛阳局以及郑州航空港区兴港电力、国网江西上饶供电公司交付多个车载移动式变电站。分批次、多期工程、连续交付说明了广大客户对日立能源成熟先进技术方案的信任、项目执行交付能力的认可,验证了日立能源在中国市场上的技术领导地位。

公司携手国家电投打造了中国第一个220kV模块化海上升压站,通过创新解决方案,助力国家电投山东半岛南V场址500兆瓦海上风电项目的建设与运行,推动国内大规模海上风电的开发利用。

同时公司秉持从日立能源全球引进领先的电能质量产品和系统,在新型电网大比例可再生能源接入和重流程工业的碳减排等领域为用户提供了涵盖电网接入和电能质量的总体解决方案,赢得了新余钢厂130吨电弧炉静止型同步无功补偿装置SVC Light ®的工程设计、现场服务及设备供货,公司电能质量业务国产化的战略已为迎接中国市场大容量电弧炉时代的来临做好准备。

作为日立能源业务的一员,借助集团在全球范围内的强大技术支持及电力行业的产品链优势、完备的系统工具和丰富的项目执行经验,整合本地团队的工程资源,致力于为工业及公用事业客户提供全面、优化、经济、高质量并且有竞争力的定制化解决方案。

 

相关产品:

传统变电站的工程设计及设备成套:

  • AIS、GIS与HGIS变电站的总承包工程
  • 包含设计和供货的变电站系统工程包
  • 智能化变电站系统解决方案
  • 已有变电站项目扩展、升级与改造

 

预装式变电站和移动式变电站的工程设计及设备成套

  • 移动式变电站
  • 预装式变电站

 

港口岸电的工程设计及设备成套

  • 岸电供电系统解决方案
  • 大功率变频系统(轨道交通)

 

柔性交流输电(FACTS)及电能质量解决方案

  • 静止型同步无功补偿装置 (STATCOM)
  • 静态变频电源转换装置(SFC)
  • 固定串联补偿装置(FC)
  • 可控串补--晶闸管控制的串联补偿系统(TCSC)
  • 静态无功补偿装置(SVC)
  • 同步调相机系统
  • 电能质量的生命周期服务

联系我们

上海办公室: 余方渡
上海市浦东新区申江路2300号
电话: 021 5832 1580
传真: 021 5837 9973

北京办公室:母钟旭
北京市顺义区天竺空港工业区B区安详大街甲3号
电话: 010 8047 5598
传真: 010 6423 1613  

相关产品