选择您的地区和语言

菜单

Press Release Zurich, Switzerland 15-07-2020

1 min read

日立ABB电网为大规模电动汽车充电提供创新解决方案

Grid-eMotion Fleet场站充电系统为大规模公共交通和商业场站提供全方位的“从电网至充电枪”的解决方案,使运营商能够以更短的时间为更多车辆充电

近日,日立ABB电网宣布推出Grid-eMotion Fleet场站充电解决方案,打造集电网连接和充电枪于一体的电动汽车充电系统,为公共交通和商业场站的运营商提供变革性技术。这一智能交通解决方案可以帮助运营商高效地扩大运营规模,并推动社会的可持续发展,为在城市中生活的数百万人口作出贡献。

作为全球技术领导者,日立ABB电网自2013年以来一直积极开发电动汽车充电解决方案,并率先在瑞士日内瓦和法国南特推出了创新的电动公交闪充解决方案。通过与交通运营商的紧密合作,日立ABB电网发现,市场需要为大规模充电提供更加整合的充电方式。顺应这一趋势,Grid-eMotion Fleet从基于充电桩的方案转向基于充电系统的方案,该方案有助于加速未来智能交通的发展。

日立在智能城市和可持续交通领域拥有先进的数字化技术与创新业绩,日立ABB电网将世界一流的电力系统和前沿技术与此相结合,作为全新合资企业,为全球交通市场提供更加广泛和创新的清洁能源解决方案。

日立ABB电网电网接入全球业务负责人Niklas Persson表示,“Grid-eMotion Fleet场站充电解决方案将为公共交通和商业电动汽车场站运营商提供重要的技术突破,带来前所未有的充电规模,节省空间并提升运营效率。该解决方案也将加速全球对安全、可持续和智能交通的接纳,同时有助于改善空气质量,提高我们和子孙后代的生活质量。"

关于Grid-eMotion Fleet场站充电解决方案

该解决方案采用标准的集装箱形式,将电网连接和充电系统集成在一起。

Grid-eMotion Fleet 采用直流技术,可以连接任何类型的电力网络,降低了将交流—直流充电桩接入电网系统的复杂性。与接入交流电网的传统方式相比,这一创新解决方案可以为大规模电动汽车场站减少60%的空间,同时布线可以减少40%。该解决方案易于快速安装,可以通过电网接入使用可再生能源,并融入深度数据分析来实现智慧交通和数字化能源管理。

Grid-eMotion Fleet借助日立ABB电网的智慧能源管理解决方案e-mesh EMS来管理和加强完整的充电基础设施、计算公交能耗,并为乘客设计、计划和提供有效的服务。通过数字分析来监测电池寿命和公交路线的数据,以及交通模拟和场站控制,以确保高效的电力使用、储能和夜间充电得到优化。

预计到2040年,全球将有80%1市政公交将实现电气化。目前全球已有40多万辆电动公交投入使用,预计到2040年这一数字将增加到230万辆。除充电桩外,车队运营商需要更多解决方案来帮助他们无缝接入电网,为不断扩大的电动汽车车队提供电力。日立ABB电网支持联合国可持续发展目标2,此次推出的Grid-eMotion Fleet场站充电解决方案将有助于推动可持续发展目标7和11的进程。

 

日立ABB电网是全球技术领导者,拥有共250年的历史传承。公司业务遍布90多个国家,员工约3.6万,总部位于瑞士。公司服务于电力、工业及基础设施领域的客户,并不断拓展可持续交通、智慧城市、储能和数据中心等新兴市场。凭借出色的业界成绩、全球业务网络和领先的装机容量,日立ABB电网作为构建更坚强、更智能和更绿色电网的优选合作伙伴,致力于推动社会价值、环境价值与经济价值的和谐发展,通过技术创新和数字化塑造可持续能源的未来,让世界充满活力。https://www.hitachienergy.com/cn/zh_cn

 

注:

1. 彭博新能源财经(BNEF):《2018电动汽车展望》报告

2. 联合国可持续发展目标: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

 

Grid-eMotion Fleet场站充电解决方案的更多详情:

  • 紧凑的设计将整个e-mesh PowerStore充电系统集中于同一地点,易于维护并可以节省停车场的空间。与传统安装方式相比,该解决方案可以大幅缩短安装周期。与此同时,隔热外壳采用模块化设计,因此可以广泛适用于不同的等级、容量和布局设计,以满足客户的定制要求和行业标准。
  • 整体系统包含充电硬件、控制软件和全面的服务协议,通过高效、灵活、易于使用和智能的系统来支持运营商,以低风险提供高生命周期价值。
  • Grid-eMotion Fleet采用日立ABB电网的数字化企业软件平台,打造智能互联的基础设施来提供可靠的资产、电力和人力管理优化方案,并已为全球各地超过5亿的公交乘客提供服务。其数字化架构为运营商提供了覆盖整个价值链的可视性方案,包括车站、终点站、车队、资产和劳动力等,并通过一个创新的可视化界面来获取有价值的决策建议,极大地提高可用性和运营效率。

更多信息

Grid-eMotion解决方案介绍 (PDF)