5 min read
日立能源领先技术闪亮进博,助力中国高质量、可持续发展
11月5日-10日,万众瞩目的第五届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)正式举办。作为进博会的“老朋友”,日立能源以“构建清洁能源系统,共享低碳美好未来”为全新参展主题,与来自全球100多个国家和地区的企业一起,迎来了进博会的首日盛况。
日立能源全球执行副总裁、大中华区总裁张金泉表示:“当前,中国推动高质量发展和加速迈向‘碳中和’的目标为能源电力企业带来了前所未有的发展机遇;同时,中国进一步推进高水平对外开放的举措也极大鼓舞了外企在华经营的信心和决心。非常高兴我们能够再次携可持续能源发展领域的新产品和新技术亮相进博盛会,在这一全球机遇共享的平台,我们将继续加深与国内客户与合作伙伴的紧密合作,携手构建更清洁、更灵活和更安全的能源系统。”
今年日立能源通过电网接入、可持续发展解决方案和数字化三大展区,展示了来自瑞士、瑞典、加拿大、美国等10余个国家的20多项创新技术。
电网接入解决方案加速清洁能源消纳
日立能源通过多项电网接入领域的领先技术,助力客户与合作伙伴应对可再生能源并网消纳难题。例如此次展出的轻型高压直流(HVDC Light®)技术,可为海上风电、离岸送电、柔性直流电网等应用提供更加优化的解决方案。源自欧洲的该技术已助力张北柔性高压直流电网工程为2022北京冬奥会提供绿色电能。
功率半导体是电网接入解决方案的重要组成,支持大规模可再生能源通过电网在不同国家之间进行可靠传输。日立能源在本届进博会现场展示了该领域的多项领先技术:例如高压直流输电的核心关键器件StakPak IGBT,凭借其高可靠性和高可控性,参与了多项国家电网、南方电网以及海上风电接入的吉瓦级柔性直流输电项目;电能质量解决方案SVC Light®无功补偿系统则集成了IGCT功率器件和MACH控制系统,可解决如大功率电弧炉炼钢和大容量新能源接入等场景严苛的电能质量问题,目前已帮助山东莱钢永锋钢铁打造大功率电弧炉炼钢电能质量治理装置项目。今年首次展出的可变速抽蓄技术通过采用紧凑高效的变频器产品,帮助可变速抽蓄机组在发电和抽水工况下实现快速的有功无功功率控制,保障抽蓄机组实现安全稳定运行,进而支撑电网频率电压稳定,助力高比例新能源消纳。
在海上风电这一能源转型的前沿阵地,日立能源展出了模块化海上升压站解决方案,采用创新的预装式电气产品系统,该方案能够将海上升压站上部组块的重量减少20%,同时便于运输和现场安装调试,可有效降低海上运输和安装成本。该电网接入解决方案能够在严苛的海上工作环境中稳定运行,助力将海上风电机组发出的电能输送至陆上电网。
绿色产品赋能可持续发展理念
2022年,日立能源全球首台110千伏、63兆伏安EconiQ™环保型变压器成功应用于国家电网建设的国内首个“零碳”变电站。通过低损耗的设计理念,以及采用天然酯生物可降解液作为绝缘介质,助力该变电站实现净零排放的目标。
EconiQ™是日立能源为实现可持续发展而推出的高效环保产品组合,其产品、服务和解决方案均拥有卓越的环保性能。除EconiQ环保型变压器外,日立能源还在中国推出了首套145千伏环保型气体绝缘开关设备(GIS),通过不含SF6的设计,可在寿命周期内减少超过80%的碳排放。
针对全球海上风电市场的迅速增长及对技术的更高要求,日立能源展出的OceaniQ™海上能源产品组合集电力系统和海洋应用的综合性能于一体,旨在支持更大规模风能的有效利用。目前OceaniQ™漂浮式变压器已于2022年成功应用于国内首个漂浮式海上风电项目。
数字化技术构建灵活高效的系统
面对可再生能源的大规模并网需求和用能终端电气化水平的不断增加,电力需求将显著增长。数字化解决方案和服务能够大幅提升能源电力系统灵活性、可靠性、韧性和效率,成为构建未来能源电力系统的重要技术手段。
在数字化展区,日立能源展出的虚拟电厂解决方案是源、网、荷、储一体化的重要实施方式,它可将多类型的分布式电源、可控负荷及储能聚合在同一平台进行协同管理及优化调控,帮助构建共享、共治的数字化智能电网。继为南方电网首个虚拟电厂项目提供技术支持后,日立能源近期还成功参与了华能集团打造的国内首个实现常态化接入调度、提供AGC(自动发电控制)调频辅助服务的虚拟电厂项目。
电力资产的智能健康管理也是确保能源电力系统稳定运行的关键。展区中的Lumada APM设备健康管理解决方案可通过对运行数据的收集,帮助用户对关键资产的健康状态进行预测性管理,目前已助力多家电网和工业用户对电力设备进行优化管理,帮助实现安全和高效的运营。TXpert™ Dry数字化干式变压器则依托日立能源TXpert™生态系统来实现变压器的智能化管理。在与国内领先的数据中心运营商和服务商万国数据的合作中,该变压器通过传感器采集设备及其环境运行数据,并对数据进行实时存储和分析,确保设备的可靠运行。
作为全球技术领导者,日立能源与中国的伙伴关系可以追溯到100多年前。自1979年在北京设立办事处以来,经过40余年的快速发展,日立能源在中国已拥有研发、咨询、生产、销售、工程和服务等全方位的业务。在本届进博会上,日立能源将依托完整的本地产业链及全球资源,与更多新老客户和合作伙伴签署全方位合作协议。
日立能源(原ABB电网)是全球技术领导者,致力于构建清洁能源系统,共享低碳美好未来。公司为电力、工业及基础设施领域的客户提供覆盖全价值链的创新解决方案与服务。我们与客户和合作伙伴携手开拓创新技术,通过数字化加速能源转型,助力实现碳中和的未来。我们推进全球能源系统的变革,使其更清洁、更灵活和更安全,并不断推动社会价值、环境价值与经济价值的共同发展。日立能源在全球140多个国家拥有出色的业绩表现及世界领先的装机容量。公司总部位于瑞士,在全球90多个国家拥有4万名员工。
https://www.hitachienergy.com/cn/zh