选择您的地区和语言

菜单

Network Manager™能源管理系统 (EMS)

构建未来电网控制中心软件系统的市场领先平台

ABB Ability™ Network Manager™ (EMS)是实现电力系统安全、高效和优化运行的最佳控制中心软件系统。Network Manager EMS拥有一个开放式平台,可以与其他电网公司的信息系统轻松集成,同时保持高度安全性。它是构建控制中心软件系统的市场领先平台,可管理如今的传统电网以及未来的智能电网。其模块化架构可根据各公司的需求量身定制,方便未来的扩展。

应用程序建立在一个开放平台上,可以进行实时控制和分析,预测优化和规划目标。这些强大的网络操作工具有助于安全高效地进行日常操作,同时将长期资本支出降到最低。

各项EMS功能都是以独立的软件包实现的,通过实时数据库与系统交互。因此,可以轻而易举地根据用户需求定制系统,单独定义执行序列和循环,并随着系统的发展,从ABB或第三方供应商中添加新的软件模块。

随着电网公司和其他市场参与者之间的信息交换和协调日趋重要,Network Manager EMS不断更新,以支持国际和本地电力系统运行和数据交换标准。这是通过与世界各地的客户紧密合作并积极参与国际标准的制定来实现的。
 

主要特征:

  • 全套网络应用程序,其提供:
    • 关于网络状态的优势信息
    • 传输瓶颈的早期识别
    • 输送能力计算
    • 安全隐患的识别与纠正
    • 输电网电压水平的优化
    • 支持拥堵预测工作流程,其包括(多)日前和日内的负载流量与安全分析(支持ENTSO-E CACM和OS网络编码等)
    • 符合第16版CIM(IEC-61970)和ENTSO-E CGMES 2.4.15
  • 全套SCADA应用程序:
    • 满足最大规模电力系统的监督控制需求
    • 为所有运行状态提供有效支持,并有效处理干扰
  • 图形用户界面,可:
    • 提高态势感知
    • 供操作人员直观使用
  • 操作人员综合培训环境
  • 卓越的执行性能
  • 高可用性架构,实现跨多台服务器在线数据同步
  • 虚拟化支持

主要优点:

  • 提高系统可靠性,降低停电概率
  • 优化利用输电网
  • 支持国际监管和市场要求
MicroSCADA
power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系