Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press Release Zurich, Switzerland 04-04-2022

5 min read

Hitachi Energy bringt OceaniQ™ auf den Markt – innovative Lösungen für die Offshore-Umgebung

OceaniQ™ - innovative technological solutions

Die kürzlich auf den Markt gebrachten Transformatoren für schwimmende Anwendungen von Hitachi Energy sind die ersten Produkte, die in das OceaniQ™-Portfolio aufgenommen werden und die einzigartigen Herausforderungen der Offshore-Umgebung adressieren

Hitachi Energy hat heute sein OceaniQ™-Portfolio1 für die Offshore-Umgebung auf den Markt gebracht, das diese Woche auf dem jährlich stattfindenden WindEurope-Event in Bilbao, Spanien, vorgestellt wird. Als Technologie- und Marktführer bei Stromnetzen, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz2 bei Lösungen für den Offshore-Bereich, hat Hitachi Energy OceaniQ geschaffen, um den Übergang zu sauberen Energien zu beschleunigen. OceaniQ wird dazu beitragen, dass viel grössere Mengen an Windenergie effizient in das weltweite Energiesystem integriert werden können.

Durch die Kombination von branchenübergreifender Kompetenz aus dem Energie- und dem Marinesektor bietet OceaniQ-Anwendungen für feste Plattformen, schwimmende Strukturen und Unterwasser-Energiesysteme für Wind-, Marine- und andere Offshore-Betreiber an. Hitachi Energy entwickelt seine OceaniQ-Produkte, -Dienstleistungen und -Lösungen konsequent in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um die spezifischen Anforderungen von Offshore-Energiebetreibern zu erfüllen.

Zu den Hauptmerkmalen der OceaniQ-Lösungen gehört ein modulares Design, das eine zeitnahe Installation und die Fähigkeit zum schnellen Anschluss von Energieanlagen an Land ermöglicht. Die OceaniQ-Lösungen nutzen die Vorteile der Digitalisierung und ermöglichen eine sichere Fernüberwachung und andere Dienste wie vorausschauende Instandhaltung. Die Designs sind ausserdem robust genug, um rauen Bedingungen auf See standzuhalten, wodurch der Bedarf an physischer Wartung während ihrer gesamten Lebensdauer minimiert wird. Die OceaniQ-Lösungen verkörpern daher eine konsequente Anwendung des Lebenszyklus-Denkens.

OceaniQ™-Transformatoren für schwimmende Offshore-Anwendungen

Die ersten Produkte von Hitachi Energy, die als Teil des OceaniQ-Portfolios angekündigt werden, sind die Transformatoren für schwimmende Offshore-Anwendungen, die kürzlich vorgestellt wurden. Seit den ersten kommerziellen Projekten in den frühen 1990er Jahren ist die Offshore-Windstromerzeugung enorm gewachsen, mit einer Kapazität von derzeit mehr als 35 Gigawatt3 weltweit. Doch das Bauen auf hoher See ist über die raue Salzwasserumgebung hinaus mit grossen Herausforderungen verbunden und nur ein kleiner Bruchteil des vollen Potenzials wurde ausgeschöpft, da viele Offshore-Gebiete keinen geeigneten Meeresboden haben und Tiefen von über 60 Meter für feste Strukturen nicht realisierbar sind.

OceaniQ™-Transformatoren und Drosselspulen sind Schlüsselelemente in der Netzinfrastruktur, die die Übertragung von in Offshore-Windparks erzeugtem Strom ermöglichen. Dieses komplette und qualifizierte Sortiment, das in Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern von schwimmenden Offshore-Anlagen entwickelt wurde, nutzt weltweit gewonnene Erfahrungen, um die Anforderungen mit einem leichten, kompakten und modularen Design zu erfüllen, das aus speziell entwickelten Transformatoren und Komponenten besteht.

„Bei OceaniQ sind unsere Weltklasse-Ingenieure stolz auf ihre Lösungen, die raue Offshore-Bedingungen meistern und der Gesellschaft letztendlich dabei helfen, sich in eine kohlenstoffneutrale Zukunft zu bewegen“, sagte Bruno Melles, Managing Director des Geschäftsbereichs Transformers von Hitachi Energy. „Schwimmende elektrische Systeme sind eine wichtige Entwicklung in der Entwicklung der Offshore-Industrie für erneuerbare Energien, die enorme Möglichkeiten eröffnen und neue Geschäftsmodelle erschliessen werden. OceaniQ steht vollkommen im Sinne des Unternehmenszwecks von Hitachi Energy, der sich auf die Entwicklung einer nachhaltigen Energiezukunft für alle konzentriert.“

Alfredo Parres4, Head of Renewables bei Hitachi Energy, kommentierte: „Windkraft ist eine der reichhaltigen und kostenlosen natürlichen Ressourcen der Erde, und durch das Offshore-Portfolio von OceaniQ werden Kunden in der Lage sein, sie effizienter zu nutzen und zu integrieren. Parres ergänzte: „Durch OceaniQ bauen wir ein nachhaltigeres, flexibleres und sichereres Energiesystem auf, und die Lösungen werden zu einem stärker integrierten, vernetzten und qualitativ hochwertigen Stromnetz beitragen. Ich freue mich darauf, diese Woche auf der WindEurope mit Kunden über das Potenzial von OceaniQ zu diskutieren und darüber, wie wir gemeinsam weiterhin Technologien vorantreiben können, die das volle Potenzial von Offshore-Windenergie ausschöpfen können.“

Diese neueste Entwicklung im Portfolio von Hitachi Energy demonstriert weiterhin das Engagement die Grenzen der Innovation für nachhaltige Energielösungen für die Offshore-Umgebung zu verschieben. Das Unternehmen erwartet, in den kommenden Monaten Neuzugänge im OceaniQ-Portfolio bekannt zu geben. Die Markteinführung von OceaniQ folgt auf die jüngsten Markteinführungen des Unternehmens von IdentiQ™ – den Lösungen für digitale Zwillinge für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs- und Power-Quality-Lösungen – und EconiQ™, dem Lösungsportfolio von Hitachi Energy, das nachweislich eine aussergewöhnliche Umweltleistung erbringt, die zu einer erheblichen Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks führt.

 

Anmerkungen

1.  Mehr über OceaniQ erfahren [EN]: https://www.hitachienergy.com/oceaniq

2. Drei Beispiele für die Erfolgsbilanz von Hitachi Energy im Bereich der Offshore-Windenergie:

3. Global Wind Energy Council's Global Offshore Wind Report 2021

4. Lesen Sie den Aufsatz von Alfredo Parres zum Thema Offshore-Wind in unseren „perspectives“ (EN): 1.      Offshore-Synergie - Kombination von Öl- und Gaserfahrung mit führender Netztechnologie für nachhaltige Energie | Hitachi Energy

Über Hitachi Energy Ltd.

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Energiezukunft für alle entwickelt. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit Kunden und Partnern sind wir Wegbereiter für Technologien und ermöglichen die digitale Transformation, die erforderlich ist, um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Zukunft voranzutreiben. Wir entwickeln das Energiesystem der Welt weiter, um es nachhaltiger, flexibler und sicherer zu machen und gleichzeitig soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang zu bringen. Hitachi Energy verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und eine beispiellose installierte Basis in mehr als 140 Ländern. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir etwa 38.000 Mitarbeitende in 90 Ländern und erwirtschaften ein Geschäftsvolumen von etwa 10 Milliarden US-Dollar.

 

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

 

About Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, trägt zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität bei, indem es als Social Innovation Business Innovation durch Daten und Technologie vorantreibt. Hitachi konzentriert sich auf die Stärkung seines Beitrags zur Umwelt, die Widerstandsfähigkeit der geschäftlichen und sozialen Infrastruktur sowie auf umfassende Programme zur Verbesserung von Sicherheit und Schutz. Hitachi löst die Herausforderungen, mit denen Kunden und die Gesellschaft konfrontiert sind, in sechs Bereichen: IT, Energie, Mobilität, Industrie, Smart Life und Automobilsysteme durch seine proprietären Lumada-Lösungen. Die konsolidierten Einnahmen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2020 (das am 31. März 2021 endete) beliefen sich auf insgesamt 8.729,1 Milliarden Yen (78,6 Milliarden US-Dollar), mit 871 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 350.000 Mitarbeitenden weltweit. Weitere Informationen zu Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy