Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press Release Zurich, Switzerland 31-05-2022

4 min read

Hitachi Energy erhält Auftrag von der Deutschen Bahn eines der leistungsstärksten Umrichterwerke weltweit zu liefern

Powerful converter stations - Deutsche Bahn
Das Umrichterwerk Thyrow wird Strom aus dem öffentlichen dreiphasigen Verteilnetz in eine Frequenz von 16,7 Hz umwandeln und in das Bahnstromnetz einspeisen.

Hitachi Energy gab heute bekannt, dass es von der Deutschen Bahn den Auftrag erhalten hat, das 120 Megawatt (MW) starke Umrichterwerk Thyrow zu liefern, durch das die DB Energie die Stromversorgung des Schienenverkehrs im Großraum Berlin sicherstellt. Dieser Bereich des Netzes bedient eine großstädtische Bevölkerung von rund 3,5 Millionen Menschen und ist die Drehscheibe für mehrere Verbindungen von Hochgeschwindigkeitszügen zu Städten in ganz Deutschland sowie den Nachbarländern.

Das Umrichterwerk Thyrow südlich von Berlin wird es der Deutschen Bahn ermöglichen, Strom aus dem öffentlichen dreiphasigen Verteilnetz, das mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz) arbeitet, in eine Frequenz von 16,7 Hz umzuwandeln und in das Bahnstromnetz einzuspeisen, welches sie für den Antrieb von Zügen und den Betrieb der Schieneninfrastruktur nutzt.

Dieser Auftrag folgt auf einen im vergangenen Jahr im Rahmen einer Ausschreibung von der Deutschen Bahn an Hitachi Energy vergebenen Auftrag für das 160-MW- Umrichterwerk Delitz im Großraum Halle/Leipzig, das zu den leistungsstärksten Umrichterstationen für Bahnstrom weltweit gehören wird.

„Wir freuen uns, auf unserer langjährigen und engen Beziehung zur Deutschen Bahn aufzubauen und sie mit unserer Umrichtertechnik dabei zu unterstützen, die 16,7-Hz-Stromversorgung ihres Schienennetzes sicherzustellen“, sagte Niklas Persson, Managing Director des Geschäftsbereichs Grid Integration, Hitachi Energy. „Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um eine nachhaltigere Energiezukunft für die heutigen und die kommenden Generationen zu ermöglichen.“

Die Lösung von Hitachi Energy für das Umrichterwerk Thyrow besteht aus drei kompakten statischen 40-MW-Frequenzumrichtermodulen, welche die fortschrittliche Leistungselektronik von Hitachi Energy nutzen, um eine kontinuierliche und zuverlässige Energieversorgung bei maximaler Verfügbarkeit und mit minimalen elektrischen Verlusten bereitzustellen. Die Lösung umfasst einen 30-Jahres-Servicevertrag und ein Digitalisierungspaket, das der Deutschen Bahn eine zustandsorientierte Instandhaltung sowie Dateneinblicke in den Systemzustand des Umrichterwerks über den Lebenszyklus ermöglicht.

Hitachi Energy ist der führende Anbieter von Netzintegrations- und Power-Quality-Lösungen, einschließlich Umrichterstationen für Bahnstrom und der Integration von Anlagen für erneuerbare Energien in Stromübertragungssysteme.

Hinweise für Redakteure

Statische Frequenzumrichter

Umrichterwerke für Bahnstrom basieren auf statischen Frequenzumrichtern (SFC). Sie verbinden dreiphasige Verteil- oder Übertragungsnetze, die typischerweise mit 50 oder 60 Hz arbeiten, mit einphasigen Bahnstromnetzen, die mit 16,7, 25, 50 oder 60 Hz arbeiten. Neben der Übertragung der Wirkleistung kann der SFC auch die Blindleistung auf beiden Seiten unabhängig voneinander steuern. Er reagiert sofort auf Netzstörungen und ermöglicht bei einem Ausfall einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Übergang in den Inselbetrieb.

Leistungselektronik

Die SFCs basieren auf Leistungselektronik von Hitachi Energy. Die sogenannten integrierten gate-kommutierten Thyristoren (IGCTs) sorgen, als Teil dieser Lösung, für Netzstabilität und Stromqualität, indem sie schnell auf Frequenzschwankungen und Netzstörungen reagieren. Leistungselektronik ist ein integraler Bestandteil vieler Technologien von Hitachi Energy, einschließlich Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs- (HGÜ-) und flexibler Wechselstrom-Übertragungssysteme (FACTS).

Über Hitachi Energy Ltd.

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Energiezukunft für alle entwickelt. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit Kunden und Partnern sind wir Wegbereiter für Technologien und ermöglichen die digitale Transformation, die erforderlich ist, um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Zukunft voranzutreiben. Wir entwickeln das Energiesystem der Welt weiter, um es nachhaltiger, flexibler und sicherer zu machen und gleichzeitig soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang zu bringen. Hitachi Energy verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und eine beispiellose installierte Basis in mehr als 140 Ländern. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir etwa 38.000 Mitarbeitende in 90 Ländern und erwirtschaften ein Geschäftsvolumen von etwa 10 Milliarden US-Dollar.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

About Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business gestaltet Hitachi eine nachhaltige Gesellschaft mit Daten und Technologie. Wir werden die Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft mit Lumada-Lösungen angehen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte unter der Geschäftsstruktur von Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Automotive Systems nutzen. Durch grüne und digitale Innovationen streben wir Wachstum durch Zusammenarbeit mit unseren Kunden an. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 (das am 31. März 2022 endete) belief sich auf insgesamt 10,264.6 Milliarden Yen (84,136 Millionen US-Dollar), mit 853 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 370.000 Mitarbeitenden weltweit. Weitere Informationen zu Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter  https://www.hitachi.com

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy

Mehr erfahren [EN]