Cali, 3 de febrero de 2020 – Hitachi ABB Power Grids es una empresa con conciencia ecológica, pionera en los sistemas de energía del futuro los cuales son fiables, flexibles, sostenibles y asequibles. Junto con los clientes y socios, se desempeña un papel fundamental en la planificación, construcción, operación y mantenimiento de la electricidad como columna vertebral para la transición energética de las ciudades, los países, las regiones y el mundo, para así acelerar el paso hacia un futuro energético neutro en carbono. La empresa se compromete a hacerlo con el objetivo de crear valor social, ambiental y económico.
Es el caso del proyecto de construcción y puesta en marcha de la nueva Subestación Eléctrica Ladera 115kV/13,8kV para abastecer y mejorar la distribución de energía de las comunas 18, 19 y 20 del suroeste de Cali. Como parte de la ejecución del plan de inversión energética, las Empresas Municipales de Cali -EMCALI- adjudicaron a Hitachi ABB Power Grids, a través de la unidad de Integración de Redes (GI), y a su aliado estratégico J.E. Jaimes Ingenieros S.A., el proyecto.
Teniendo en cuenta el plan de modernización de EMCALI, que pretende ampliar la capacidad de redes instaladas de la región para atender la creciente demanda de usuarios del sector Ladera y zonas aledañas, la tecnología de Hitachi ABB Power Grids fue seleccionada para la infraestructura eléctrica de la subestación. De acuerdo con Jairo Iván Sosa Reina, Jefe del departamento de desarrollo de negocio de energía de EMCALI, la compañía fue elegida por “su prestigio a nivel mundial, experiencia comercial en el mismo tipo de suministro, su respuesta con los servicios postventa y su estricto cumplimento de todos los indiciadores de calidad, garantía y respaldo”.
Además de modernizar el sistema de distribución, incentivará el desarrollo referente a comercio y vivienda, mejorará la calidad y continuidad del servicio, reducirá las pérdidas técnicas, y mejorará el sistema de distribución eléctrico ofreciendo seguridad y confiabilidad gracias a las innovaciones tecnológicas ofrecidas por Hitachi ABB Power Grids.
“En Hitachi ABB Power Grids somos conscientes de los desafíos que enfrentan algunas regiones del país, por este motivo, estamos brindando toda nuestra experiencia y conocimiento para modernizar la red eléctrica del suroccidente de Cali y de esta forma, garantizar un fluido eléctrico de calidad y así beneficiar a las comunidades aledañas a la subestación Ladera”, afirmó Ramón Monrás, presidente para Latinoamérica de Hitachi ABB Power Grids.
La colaboración de Hitachi ABB Power Grids con J.E. Jaimes Ingenieros, deberá encargarse del suministro de equipos y materiales, ingeniería y diseños, construcción, montaje electromecánico, ejecución de pruebas individuales de equipos, pruebas funcionales de conjunto y puesta en servicio de la nueva subestación Ladera y su conexión a la línea Pance – San Antonio, así como las adecuaciones en las subestaciones San Antonio y Centro 34.5 kV.
De igual forma, la construcción de la Subestación tipo GIS contempla el suministro de dos bahías de línea, una bahía de acople de barras de 115kV, una bahía de transformación, en configuración doble barra, un transformador de potencia 115/13,8kV – 33,25/41,75 MVA, fabricado en nuestra “focus factory” localizada en Dosquebradas, Risaralda, empleando aceite vegetal como muestra de la contribución a una energia sostenible para el presente y las futuras generaciones; doce celdas de media tensión 13,8kV, y el más moderno sistema de automatización de subestación (SAS), acompañado de los respectivos tableros de protección y control igualmente diseñados como un todo en nuestro Centro Local de Ingeniería para la Región Andina en Bogotá.
La GIS es una subestación compacta encapsulada, que utiliza gas SF6 como medio aislante, lo que permite operar de forma segura en espacios reducidos y ocupa sólo el 10% del espacio necesario para una subestación aislada en aire. La GIS también cuenta con módulos digitales que le dan una alta fiabilidad operacional, larga vida útil, mantenimiento sencillo, siendo un diseño modular, expandible a futuro de acuerdo con las necesidades de ampliación. Hitachi ABB Power Grids fue pionera en la tecnología GIS hace más de 50 años y sigue impulsando las innovaciones desde entonces.
Cabe resaltar que gracias a la colaboración de Hitachi ABB Power Grids con J.E. Jaimes Ingenieros, EMCALI incursionará por primera vez en un sistema de distribución eléctrica al nivel de voltaje de 115kV con la nueva subestación Ladera. Esto permitirá que las más de 500 mil personas que se verán impactadas positivamente con el proyecto, disfruten de una mayor calidad y confiabilidad del servicio, puesto que contarán con redes de mayor capacidad, equipos completamente nuevos y la mejor tecnología de punta.
A pesar de la pandemia, la unión temporal de Hitachi ABB Power Grids con J.E. Jaimes Ingenieros continúa con el compromiso de entregar el proyecto en la fecha estipulada en un principio —mes de octubre de 2021—. De hecho, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para cada uno de los trabajadores les ha permitido trabajar sin inconvenientes ni riesgos en los últimos meses; en este momento se ha completado un 36% de avance del proyecto, siendo un porcentaje por encima de lo programado a la fecha inicialmente.