Selecciona tu región e idioma

Menú


Nuestra historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando se formaron las empresas de ingeniería eléctrica ASEA y BBC (Brown Boveri & Cie) durante la revolución industrial europea. Después de introducir tecnologías industriales, ferroviarias y de transmisión de energía eléctrica, estas dos marcas pioneras se fusionaron en 1988 para crear ABB. En las tres décadas siguientes, la empresa continuó desarrollando tecnologías de automatización y energía líderes en el sector a través de una combinación de I+D y adquisiciones tácticas.

En 2020, Hitachi y la compañía Power Grids de ABB se unieron en una empresa conjunta para crear un nuevo líder mundial en tecnologías digitales y pioneras. Como empresas individuales, ambas habían innovado y mejorado la tecnología durante más de un siglo. Juntos, como Hitachi Energy, tomamos como base esta extraordinaria herencia para avanzar y abordar los desafíos actuales a los que se enfrentan las empresas y la sociedad. Con la confianza de ser un socio ideal de la industria, cocreamos las mejores soluciones de su clase que cumplen con la promesa de un futuro con energía sostenible.

Hitos

ASEA y BBC antes de la fusión

1986
ASEA emplea a 71,000 personas e informa ingresos de 6.8 mil millones de dólares e ingresos después de partidas financieras de 370 millones de dólares. 
1978
ASEA lanza uno de los primeros robots industriales. 
1972
ASEA construye la primera central eléctrica de Suecia y luego construye 9 de los 12 reactores del país. 
1963
ASEA logra un gran avance tecnológico con la introducción de un tiristor mejorado capaz de manejar una cantidad considerablemente mayor de corriente eléctrica que los dispositivos existentes. 
1954
ASEA instala la primera línea de transmisión de corriente continua de alta tensión del mundo, suministrando 20 MW, 100 kV a la isla de Gotland a una distancia de 96 km. 
1953
ASEA es la primera empresa del mundo en fabricar diamantes sintéticos.
1952
ASEA diseña e instala el primer cable de CA de 400 kV: un cable relleno de aceite de baja presión (LPOF) de 70 m que conecta una central eléctrica subterránea (construida para soportar una bomba atómica) a la red eléctrica sueca.
1942
ASEA construye el primer transformador de 120 MVA, 220 kV del mundo en la Elverks Värtanstation de Estocolmo.
1932
ASEA construye el transformador de autoenfriamiento más grande del mundo con una capacidad nominal de 2,500 kVA (kilovoltios-amperios).
1926
ASEA suministra locomotoras y convertidores de potencia para el nuevo ferrocarril de Estocolmo a Gotemburgo.
1893
ASEA construye el primer sistema de transmisión trifásica de Suecia.
1890
Elektriska Aktiebolaget se fusiona con Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag para formar Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, que posteriormente se acorta a ASEA.
1889
Jonas Wenström inventa el sistema trifásico para generadores, transformadores y motores.
1883
Ludvig Fredholm funda Elektriska Aktiebolaget en Estocolmo como fabricante de generadores e iluminación eléctrica.

Páginas relacionadas

Herencia

Our heritage stems from our long and rich heritage of innovation - from our roots in ABB – and forerunners, Asea and BBC.

Metodología pionera

What attracts many of our new talents to join us is our open culture of collaboration and co-creation.