Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade:

Executar ensaios e testes de variadas modalidades e complexidades (testes de rotina, funcionais, dielétrico, mecânico, inspeções em laboratório e testes de aceitação final, entre outros)  nos produtos e sistemas da empresa,  preparando a estrutura para a realização dos mesmos, e quando necessário apoiar os Engenheiros de Testes, acompanhando e documentando os resultados, visando atender requisitos e especificações técnicas de projetos, apoio a produção e a liberação de produtos para as operações dos clientes.
 

Como você causará impacto:

1. Executar testes / ensaios (rotina, tipo, especiais, teste de aceitação final, etc), nos produtos da empresa, de acordo com os planos de teste em cooperação com operadores, assistentes, engenheiros ou outros recursos, preparando relatórios de teste de acordo com a (s) norma (s) aplicável (s) para o produto testado.   

2. Atender as demandas de testes de produção planejados para o Laboratório, ou não, ligando e desligando componentes eletroeletronicos, testando funcioalidades, parte mecânica, dimensional, polaridade, etc., conforme o produto a ser testdo,  discutindo prioridades junto a gerência, cumprindo a programação com ênfase para os agendamentos de testes com clientes, apontando e acompanhando diariamente a quantidade realizada (planejado x realizado).   

3. Prestar suporte quando necessário, ao time de Engenheiros de testes na realização dos mais complexos, bem como executar os testes normatizados / rotineiros, tais como: ensaios funcionais, dimensionais, elétricos, mecânicos, físico-químico, entre outros,  seguindo orientações, atendendo requisitos, procedimentos, especificidades de projetos e contratuais, normas e padrões requeridos.   

4. Encaminhar os eventuais desvios encontrados na execução dos testes às áreas produtivas e técnicas, cooperando  para a solução dos problemas,  buscando  identificar e recomendar soluções relacionadas às não conformidades do produto.

5. Realizar inspeção final em produtos conforme desenhos, especificações e demais parametrizações do projeto, assim como os testes de aceitação final, seguindo as orientações e rotinas prestabelecidas na interface com os clientes.

6. Manter atualizado no sistema de gestão da empresa, SAP, os apontamentos de produção mensal, atualizando as informações sobre os produtos testados, permitindo rastreabilidade das informações e resultados, cumprindo instruções de trabalhos e procedimentos internos preestabelecidos (se aplicável a esta unidade).        

7. Apoiar a área de Qualidade, abrindo e fechando no sistema notas de não conformidades de qualidade assim como, Reclamações de clientes (emissão de CCRP), conforme as normas, instruções de trabalho e procedimentos preestabelecidos. 

8. Prestar suporte aos auditores / inspetores de certificação externa, durante as atividades de teste para produtos Hitachi Energy ou produtos externos para clientes nas dependências da área.

9. Propor melhorias nas técnicas, métodos e sequências de configuração de teste existentes com base na experiência e no conhecimento de novas tendências e equipamentos.

10. Elaborar relatorios de testes  conforme o produto ou sistema (especificações de projeto, requisitos), remetendo documentos e desenhos às áreas de origem,  para os casos de necessidade do "As Built" de projetos, assim como auxiliar na área de Montagem, quando necessário de equipamentos e produtos da empresa, conforme a unidade em que atua. 

Requisitos:

  • Formação técnica em Elétrica, Mecânica ou áreas afins.
  • Inglês intermediário obrigatório.
  • Experiência em ensaios de transformadores.
  • Conhecimentos sobre os circuitos, linha de montagem dos produtos, atividades de laboratório, normas aplicaveis (ABNT,ANSI, IEC, ET Clientes).
  • Ferramentas e Metodologia de Controle de Processos e Qualidade. Instrumentos de Medição. Realização e domínio de ensaios de Rotina,
  • Instruções Técnicas de Trabalho e procedimentos de linha de manufatura enxuta, Lean, entre outros. Conhecimento do Manual de Processos de área de produtos onde atua.
  • Conhecimento de processos de Inspeção. Conhecimento das metodologias de Certificações, e do sistema de gestão da empresa - SAP. 

Ubicación Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Quality Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-02-21
Número de referencia R0078151

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.