Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores para ferrocarril

La rápida urbanización, la creciente demanda de movilidad y el exceso de emisiones de CO 2 se están desarrollando rápidamente. Nunca ha sido tan importante proporcionar soluciones de transporte eficientes y fiables, con menor consumo de energía y mayor productividad al menor coste de propiedad. Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus demandas de movilidad en ferrocarril, tierra, agua y aire, sin consumir la tierra.

Más seguro, más ecológico, consume menos.
 

El futuro del transporte: hacia una visión neutral en carbono

La demanda global de transporte está creciendo rápidamente, en donde, en función de las tendencias actuales dadas, las actividades de transporte de pasajeros y carga serán más del doble para 2050. Este crecimiento conlleva una mayor demanda de energía, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) y contaminantes atmosféricos. Los viajes en tren han sido bien equiparados con un mundo que se está volviendo más urbanizado. 

Dado que el ferrocarril se encuentra entre el modo de transporte más eficiente desde el punto de vista energético para fletes y pasajeros, la gran dependencia de la electricidad hace que el sector ferroviario sea el modo de transporte más diverso desde el punto de vista energético.

Junto con Hitachi Energy y anclados por nuestra misión, el propósito de ayudar a nuestros clientes a satisfacer su demanda de movilidad con ferrocarriles ecológicos, seguros, confiables y eficientes con bajos costos operativos. Así es como lograremos una transición energética sostenible, a nivel mundial.

 

Fuente de los datos del tren: IEA - El futuro del ferrocarril

75%

del transporte ferroviario de pasajeros está electrificado

50%

del transporte ferroviario de carga está electrificado

La electrificación permite la movilidad ferroviaria

Por qué Hitachi Energy para ferrocarriles

Líder mundial

Proveedor global de componentes para la mayoría de los integradores de sistemas ferroviarios y metropolitanos del mundo, EPC y operadores de redes eléctricas

Ingresos

> 100 MUSD/año en transformadores de infraestructura ferroviaria a nivel mundial
 

16 fábricas

Huella global para la fabricación de transformadores de tipo seco y llenos de líquido para infraestructuras ferroviarias
 

Completar la cartera

La cartera más amplia de transformadores secos y líquidos para admitir más de 15 aplicaciones de productos

> 5000 unidades en operaciones 

La base instalada más grande de transformadores de infraestructura ferroviaria en funcionamiento en todo el mundo

Nuestra cartera ferroviaria

Hitachi Energy Logo

Transformadores de tracción

Hitachi Energy suministra transformadores de tracción para todas las aplicaciones: trenes de alta velocidad, trenes suburbanos y regionales, locomotoras, trenes de tranvía y metros de CA que ofrecen diferentes diseños en términos de tamaños, pesos y potencia nominal.

Noticias y eventos relacionados

Part of categoryPress Release
innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
21-09-2022 | 3 min read

Hitachi Energy launches innovative oil-free and plug-and-play traction transformer

Hitachi Energy announced the launch of its innovative oil-free traction transformer RESIBLOC® Rail, with integrated cooling system at InnoTrans at the Berlin.

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted