Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Engenheiro de Qualidade Sr.

A Oportunidade:

Você irá contribuir para o aumento da eficiência operacional, qualidade e produtividade em toda a cadeia de valor, através da liderança e orientação para a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e suas certificações, visando melhorar a satisfação do cliente e aumentar a lucratividade em um ambiente de trabalho seguro. Sendo responsável pela inspeção de matérias-primas e produtos acabados, gestão e resolução de problemas em contato com clientes, investigação de falhas e manutenção da certificação ISO 9001. Interação com plantas fornecedoras internacionais e unidades de serviço na América Latina, avaliação e gerenciamento de fornecedores locais, elaboração de procedimentos técnicos, visitas técnicas a clientes e gestão de indicadores de qualidade (KPIs). Condução de projetos de melhoria contínua.


Como você causará impacto:

1. Promover e liderar a implantação da estratégia local de Qualidade e Excelência Operacional (Q&OpEx) para acelerar a taxa de melhoria operacional, com consequente redução de custos e incremento da produtividade na operação.

2. Estabelecer e implementar planos de prioridades e metas de Q&OpEx em cooperação com as equipes das áreas operacionais, monitorando o progresso da execução do plano e estabelecendo e monitorando ações corretivas quando observados desvios de metas.

3. Contribuir para aprimorar os processos de fabricação/produção bem como os processos administrativos da área de negócios;
- Executar mapeamentos de processo nas áreas de negócio visando estabelecer processos padronizados e capturando oportunidades de melhoria;
- Promover a implementação de metodologias da qualidade (Lean 6 Sigma, 5S, Kaizen, PDCA entre outras)
- Suportar as áreas de negócio na elaboração e revisão, na divulgação e treinamento de normas, procedimentos e instruções de trabalho;
- Promover a manutenção de processos operacionais em conformidade com as normas, políticas e diretrizes de qualidade.
- Planejar e acompanhar as atividades de ensaios e inspeções definindo ações corretivas e de contenção para corrigir os problemas durante a produção na fábrica.
- Conduzir estudos e definir ações para redução da variação e eliminação de defeitos em processos fabris complexos.
-  Treinar operadores em novos métodos de produção e novos critérios de testes.
- Suportar a investigação das causas raízes e a elaboração de planos de ação para a tratativa de Não Conformidades apontadas pelas inspeções do processo produtivo, interagindo com as áreas responsáveis para o encaminhar e garantir a implementação das soluções.
-  Suportar a área de negócio no cumprimento do processo de garantia/after care de forma atender o cliente com qualidade e rapidez. Controlar os custos de garantia e análise dos problemas para melhoria dos processos internos e/ou dos fornecedores.

4. Conduzir o processo de manutenção e aprimoramento de sistema de qualidade e da excelência operacional em conformidade com as diretrizes e metas definidas pela gestão.

5. Planejar e executar as auditorias internas do sistema de Gestão da Qualidade e auditorias de processo, analisando não conformidades, conduzindo a investigação de causa raiz  e a implementação de ações de melhoria e de ações corretivas. Elaborar e divulgar relatórios gerenciais com o resultados das auditorias internas.

6. Receber e atender auditorias externas de Certificação e/ou de Clientes, viabilizando as atividades de auditoria, atendendo as necessidades dos auditores e auxiliando a área auditada a demonstrar o atendimento aos requisitos normativos. Elaborar relatórios gerenciais sobre o resultado de auditorias externas  e/ou de clientes e  assegurando o monitoramento das ações corretivas  e a análise crítica do processo.

Requisitos: 

  • Formação superior em Engenharia;
  • Vivência com auditorias internas e de fornecedores (ISO 9001);
  • Conhecimento e experiência com inspeções de recebimento e finais;
  • Experiência em resolução de problemas e relacionamento com clientes;
  • Domínio de Ferramentas da Qualidade (8D, FMEA, 5 Porquês, etc.);
  • Domínio de Inglês e Espanhol (conversação e escrita) é obrigatório;
  • Habilidades de Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos;
  • Desejável certificação como Lean Six Sigma Green Belt ou Black Belt.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Quality Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-03-14
Numero di riferimento R0080517

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.