Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 21-09-2020

5 min read

Hitachi ABB Power Grids lancia un ecosistema aperto e scalabile per la digitalizzazione dei trasformatori

TXpert™ Ecosystem for digitalization of transformers

Con l’ecosistema agnostico TXpertTM Ecosystem, reti elettriche più flessibili, efficienti e resilienti. Risparmi per milioni di dollari

Hitachi ABB Power Grids presenta TXpertTM Ecosystem per la digitalizzazione dei trasformatori. L'ecosistema è progettato per gestire l'intelligenza e il processo decisionale data-driven per le operation e la manutenzione dei trasformatori e delle reti elettriche. Si tratta di una suite completa di prodotti, software, servizi e soluzioni che lavorano insieme e che si integrano anche con apparecchiature digitali nuove ed esistenti di altri produttori.

"Basandoci sulla nostra lunga esperienza, abbiamo introdotto TXpertTM Ecosystem con l’obiettivo di portare clienti, partner e aziende del settore su una piattaforma aperta, che risponde a rigidi standard di sicurezza informatica, per semplificare il loro percorso di digitalizzazione", ha dichiarato Bruno Melles, Managing Director della Business Unit Transformers di Hitachi ABB Power Grids. "Portando nei trasformatori la conoscenza e l'intelligenza derivate dalla progettazione e dalla manutenzione di migliaia di trasformatori, si contribuirà a ridurre i costi e i rischi, a ottimizzare le operazioni, a prolungare la durata e a migliorare le prestazioni ambientali, consentendo un futuro energetico sostenibile".

Migliori informazioni per decidere e risparmi per milioni di dollari

Secondo un recente rapporto CIGRE(2), i tre principali punti di guasto nei trasformatori sono gli avvolgimenti, i commutatori e isolatori. L'ecosistema TXpertTM Ecosystem consente di mitigare tutti questi problemi. Per esempio, il guasto degli isolatori può portare alla rottura del serbatoio del trasformatore e a esplosioni, risultando in milioni di dollari per riparazioni e spese di liquidazione a carico di una utility, mentre il costo della sostituzione di un isolatore ad alta tensione ammonterebbe a una minima percentuale3).  Utilizzando le soluzioni TXpertTM Ecosystem per la gestione digitale degli isolatori, è possibile monitorare in tempo reale lo stato di salute degli isolatori e intervenire con azioni correttive prima che la probabilità di guasto diventi elevata.

TXpertTM Ecosystem

Il cuore dell'ecosistema è il TXpertTM Hub di Hitachi ABB Power Grids - un dispositivo di monitoraggio dati e di diagnostica che fornisce anche la connettività. Progettato come piattaforma aperta, è in grado di integrare più set di dati provenienti da sensori TXpertTM Ready di diversi produttori, semplificando la digitalizzazione dei trasformatori in conformità con le moderne comunicazioni e rigorosi standard di sicurezza informatica. I dati e le informazioni provenienti dal TXpertTM Hub sono accessibili localmente e, se richiesto, da soluzioni basate su cloud.

I trasformatori TXpertTM Enabled possono essere potenziati con le soluzioni di Asset Performance Management (APM) di Hitachi ABB Power Grids. Come soluzione software a livello aziendale, le soluzioni APM possono essere utilizzate per uno o più trasformatori o per grandi numeri.

Supportando i clienti che mettono i dati generati da TXpertTM per un processo decisionale intelligente, i servizi remoti e avanzati associati possono fornire la gestione virtuale del sito, le valutazioni della vita utile, le ispezioni robotiche e i contratti di assistenza per la cura dei trasformatori.I clienti possono implementare le soluzioni dell'ecosistema in modo flessibile nei nuovi trasformatori o nei trasformatori già installati sia di Hitachi ABB Power Grids che di altri produttori, con soluzioni TXpertTM personalizzate, in base alle loro specifiche esigenze.

Hitachi ABB Power Grids supporta gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e l'ecosistema TXpertTM Ecosystem contribuirà a facilitare l'accesso a un'energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.

Hitachi ABB Power Grids innova la tecnologia dei trasformatori da oltre un secolo, collaborando con comitati globali nella definizione di standard tecnologici e protocolli. Forte della comprovata esperienza di Hitachi nelle tecnologie digitali avanzate, Hitachi ABB Power Grids crea valore per il cliente attraverso soluzioni intelligenti per le reti elettriche.

Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids è un leader tecnologico globale che vanta un’esperienza combinata di circa 250 anni e impiega circa 36.000 persone in 90 paesi. Con sede in Svizzera, l'azienda serve i clienti delle utility, dell’industria e delle infrastrutture lungo la catena del valore, oltre a settori emergenti come la mobilità sostenibile, le smart city, l’accumulo di energia e i data center. Con una comprovata esperienza, impronta globale e ineguagliabile base installata, Hitachi ABB Power Grids coniuga valori sociali, ambientali ed economici ed è in prima linea per fornire energia per un futuro sostenibile, con tecnologie pionieristiche e digitali, quale partner preferenziale per la realizzazione di reti più forti, più intelligenti e più sostenibili. https://hitachienergy.com

Note

1.     Diverse power utility hanno implementato tecnologie digitali per la gestione e le operation della rete già a partire dagli anni '70, ma in gran parte in modo frammentato e disconnesso. Secondo un rapporto dell'AIE(1), il settore è ora all'apice di una rivoluzione digitale, pronto ad adottare queste soluzioni su larga scala, sulla base dell'avanzamento tecnologico, del calo dei costi e della connettività diffusa. L'analisi mostra che la digitalizzazione può portare un risparmio potenziale nel solo settore energetico fino a 80 miliardi di dollari all'anno, con rischi per la sicurezza e la privacy che dovranno essere mitigati. Questo dato include la potenziale riduzione del 5% di costi operativi e di manutenzione, la riduzione del 5% delle perdite di rete e l’allungamento del 10% della durata degli asset di rete. “Digitalization & Energy” rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, 2017

2.     Transformer reliability survey, CIGRE Working Group A2.37, 2015

3.    Sensing and Measurement, report di NAvigant Research (ora Guidehouse Insights), 2018

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13

Get to know more