Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 11-04-2022

3 min read

La tecnologia EconiQ™ di Hitachi Energy aiuta ad accelerare gli obiettivi di sostenibilità energetica in Danimarca

EconiQ™ technology

Le innovative linee isolate a gas EconiQ eviteranno l'emissione di oltre 2.000 chilogrammi di esafluoruro di zolfo nella rete di trasmissione danese, aumentando al contempo l'integrazione delle energie rinnovabili

Hitachi Energy fornirà linee EconiQ™ isolate in gas (GIL) eco-efficienti EconiQ™ ad Energinet per ampliare la sua sottostazione di Revsing, in Danimarca. La sottostazione è un punto di connessione vitale per un importante collegamento in corrente continua ad alta tensione (HVDC), un'interconnessione di 765 chilometri che permette lo scambio di elettricità tra la Gran Bretagna e la Danimarca.  

La Danimarca è un pioniere nelle iniziative di energia sostenibile e ha l'obiettivo di diventare carbon-neutral entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, Energinet, l'operatore della rete nazionale danese, ha continuamente ampliato e migliorato la rete di trasmissione elettrica del paese ed è uno dei primi a integrare l'energia eolica nella sua rete. Hitachi Energy ed Energinet collaborano dal successo dell'installazione di 420 chilovolt (kV) di quadri isolati in gas (GIS) compatti per la sottostazione di Revsing nel 2013. La partnership continua oggi con il progetto di estensione della sottostazione che adotta la tecnologia eco-efficiente EconiQ di Hitachi Energy.   

L'estensione amplierà l'attuale sottostazione GIS da 420 kV con l'installazione di EconiQ GIL senza esafluoruro di zolfo (SF6). EconiQ GIL utilizza una miscela di gas isolanti alternativi che cambia il gioco ed offre la più bassa impronta di carbonio su tutto il ciclo di vita. Questo previene l'emissione di 2.000 chilogrammi di SF6 nella rete di trasmissione, equivalente alle emissioni di CO2 di quasi 5.000 automobili per un anno1. Il portafoglio ad alta tensione EconiQ elimina l'impronta di carbonio ed è affidabile come la soluzione convenzionale basata sull'SF6.

"Questo progetto testimonia la nostra partnership di lunga data con Energinet e siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta a un'altra innovazione per avanzare verso un sistema energetico sostenibile, flessibile e sicuro", ha dichiarato Markus Heimbach, Managing Director, High Voltage Products di Hitachi Energy. "La nostra affidabile tecnologia ad alta tensione EconiQ elimina l'SF6 con soluzioni scalabili per la più bassa impronta di carbonio".

"L'energia rinnovabile e verde gioca un ruolo importante nel ridurre al minimo le emissioni di carbonio ed è uno dei modi più efficaci per affrontare il cambiamento climatico", ha detto Henrik Riis, vicepresidente senior e CEO di Energinet. "Siamo sulla buona strada per realizzare la nostra visione dell'energia verde con l'aiuto della tecnologia EconiQ di Hitachi Energy, una soluzione eco-efficiente che migliora l'affidabilità della nostra rete, rafforzando ulteriormente il Viking Link".

Oltre alla soluzione EconiQ, Hitachi Energy fornirà anche il suo GIS a 420 kV altamente affidabile, una tecnologia sperimentata da Hitachi Energy che può essere installata in spazi ristretti e può funzionare in condizioni ambientali estreme.

EconiQTM è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali. Hitachi Energy ha posto la sostenibilità al centro del suo Scopo e sta promuovendo un futuro energetico sostenibile per tutti.

Nota:-

1 - Partendo dal presupposto che un veicolo passeggeri emette 19 kg di CO2 equivalente per 100 km e percorre 10.000 km all'anno.

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13