Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 09-11-2022

3 min read

Hitachi Energy fornirà la prima tecnologia al mondo di quadri isolati in gas senza SF6 a 420 kV per la connessione alla rete di TenneT in Germania

Hitachi Energy and TenneT signing aggreement

Da sinistra: Pascal Daleiden, Country Managing Director Austria, Germania e Svizzera, Hitachi Energy; Dr. Markus Heimbach, Managing Director High Voltage Products, Hitachi Energy; Sjouke Bootsma, Director Supply Chain Management, TenneT; Georg Praehauser, Director Large Projects Germany, TenneT; Dr. Florian Martin, Head of Asset Management, TenneT. (Immagine per gentile concessione di TenneT)

Contribuire agli obiettivi di carbon neutrality di TenneT per costruire una rete sostenibile e resiliente in Germania

Hitachi Energy ha annunciato oggi che fornirà la prima tecnologia al mondo di quadri elettrici isolati in gas (GIS) da 420 kV privi di esafluoruro di zolfo (SF6) e una soluzione di connessione alla rete modulare prefabbricata all'avanguardia in un nodo chiave della rete elettrica di TenneT in Germania, supportando il principale operatore di rete europeo nel raggiungimento dei suoi obiettivi di neutralità di carbonio.

Il progetto riguarda un importante aggiornamento delle connessioni di rete che estende in modo significativo la vita operativa degli impianti elettrici esistenti, per garantire la longevità e l'efficienza continua dell'infrastruttura elettrica esistente. Il leader tecnologico mondiale fornirà l'innovativo EconiQ™ 420 kV GIS che utilizza una tecnologia innovativa che elimina l'SF6 con soluzioni affidabili e scalabili per un'impronta di carbonio minima.

TenneT è un importante operatore di sistemi di trasmissione nei Paesi Bassi e in Germania, che fornisce energia a circa 42 milioni di case e aziende in entrambi i Paesi. L'azienda vuole essere una forza trainante della transizione energetica, investendo in tecnologie eco-efficienti per ridurre le emissioni di gas serra. In qualità di operatore del sistema di trasmissione, TenneT è un attore chiave nel percorso storico verso un sistema energetico sicuro, affidabile e privo di emissioni di carbonio.

Per supportare TenneT nella sua transizione verso soluzioni prive di  SF6, Hitachi Energy contribuirà con tecnologie pionieristiche, capacità uniche di integrazione dei sistemi, competenze ingegneristiche e una vasta esperienza con i requisiti dei codici di rete locali per rafforzare la connessione alla rete della centrale di pompaggio da 220 megawatt (MW) di Erzhausen, vicino ad Hannover. Questo progetto utilizza il Building Information Modeling, un metodo di lavoro digitale consolidato e collaborativo che consente una modellazione 3D basata sulle decisioni e migliora la gestione dell'impianto attraverso un gemello digitale per il ciclo di vita dell'asset energetico. L'intero progetto sarà completato nel 2026.

EconiQ™ - Il primo interruttore al mondo da 420 kilovolt eco-efficiente
EconiQ™ - Il primo interruttore al mondo da 420 kilovolt eco-efficiente

In questo progetto, Hitachi Energy installerà tre baie di GIS EconiQ da 420 kV per consentire la trasmissione di grandi quantità di elettricità su lunghe distanze, eliminando al contempo volumi significativi di SF6. Questa innovazione eco-efficiente rimane simile nelle dimensioni, pur essendo affidabile al 100% come la soluzione GIS convenzionale basata sull'SF6. Questa installazione eviterà di fatto l'aggiunta di quasi 2.300 kg di SF6, equivalenti all'eliminazione delle emissioni di  CO2 di circa 1.1501 veicoli passeggeri all'anno.

"Siamo orgogliosi di collaborare con TenneT nel suo impegno per accelerare la transizione energetica e rafforzare l'infrastruttura elettrica in Germania", ha dichiarato Claudio Facchin, Amministratore Delegato di Hitachi Energy. "Hitachi Energy sostiene l'urgenza della transizione energetica attraverso l'innovazione e la collaborazione. Grazie alle nostre connessioni modulari prefabbricate alla rete e alla tecnologia dei quadri elettrici ad alta tensione EconiQ, stiamo aiutando i nostri clienti a ridurre l'impronta di carbonio e a rendere possibile un sistema energetico più sostenibile, flessibile e sicuro."

EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui i prodotti, i servizi e le soluzioni sono in grado di fornire prestazioni ambientali eccezionali. Hitachi Energy ha posto la sostenibilità al centro del suo obiettivo e sta promuovendo un futuro energetico sostenibile per tutti.

Riferimenti
1 Partendo dal presupposto che un veicolo passeggeri emette 19 kg di CO2 equivalente per 100 km e percorre 10.000 km all'anno.
Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy

Get to know more