系統連携所
HVDC系統連系所を使用すると、2つのACネットワーク間に非同期連係を作成できます。
HVDC Light®系統連系所は、同一建屋内に位置する2基のコンバータから構成されています。
HVDC系統連系所を使用すると、2つのACネットワーク間に非同期連係を作成できます。世界では、いくつかの系統連系所が運用されています。これらの設置では、整流器とインバータの両方が同じステーションにあり、通常、同じ周波数または異なる周波数を持つ2つのACネットワーク間の非同期連係を形成するために使用されます。もう1つの利点は、あまりにも強いネットワークを分割して短絡電流を減らすために、系統連系を使用することです。
直接電圧レベルは、架空送電線とケーブルの最適値を考慮せずに選択できるため、通常は150キロボルト(kV)以下の非常に低い値です。DC側の唯一の主要な機器は、平滑リアクトルです。
参考文献
その他HVDC適用事例
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。