Hitachi Energy – 모두를 위한 지속 가능한 에너지 미래로의 발전
우리는 세계의 에너지 시스템을 더욱 지속 가능하고 유연하며, 안전하게 발전시키고 있습니다. 우리는 선구적인 기술 리더로서 고객과 파트너와 협업하여 현재 세대와 미래 세대를 위한 지속 가능한 에너지 미래를 가능하게 합니다.
지속 가능성 2030 알아보기
우리는 지속 가능성을 우리 목표의 핵심으로 삼고 지속 가능한 에너지 미래에 기여할 것을 약속합니다.
지속 가능성 2030은 지속 가능성을 위한 우리의 새로운 전략 계획으로, 지속 가능한 방식으로 비즈니스를 수행하고 추진하기 위한 주요 약속을 요약한 것입니다.
지속 가능성 2030을 통해, 우리는 네 가지 핵심 영역을 발전시키고 있습니다: 지구, 사람, 평화, 파트너십
이러한 각 영역들은 상응하는 목표가 있으며, 이 목표들은 UN의 지속가능 개발 목표와 밀접하게 연계되어 사회적, 환경적, 경제적 가치를 더해줍니다.
우리의 약속
Hitachi Energy는 UN의 지속가능 개발 목표에 전념하고 있습니다. 우리는 지속 가능성 2030을 통해 여덟 가지 지속가능 개발 목표에 상당한 기여를 할 수 있다고 믿습니다. 우리는 지구, 사람, 평화, 파트너십 분야에서 우리의 목표를 수행할 것입니다.
100% Fossil-free electricity in our own operations
Hitachi Energy has reached its first-step target to use 100% fossil-free electricity in its own operations in 2022, stepping up the pace in achieving its Sustainability 2030 target of becoming carbon-neutral.
탄소중립 지향
전기는 전체 에너지 시스템의 중추가 될 것입니다
우리의 세계는 시급한 기후변화 약속과 순환경제를 이행할 필요가 있습니다. 에너지 전환이 핵심입니다.
뛰어난 기술의 도움으로, 오늘날과 미래 세대를 연결해 주는 지속가능한 글로벌 에너지 시스템을 구축하는 것은 지속 가능한 사회에 놀라운 가치를 가져올 것입니다.
EconiQ™
퍼스펙티브
Humanising Energy
Our people and technology behind the energy transition
Fighting wildfires with innovation in Australia
The quality of life for cities of the future
Resilience in a remote fishing town