지역 및 언어 선택

메뉴

파트너십

우리의 목표는 지속 가능한 에너지 미래를 위하여 선택 받는 파트너가 되는 것입니다.

우리는 세계의 에너지 시스템을 좀 더 지속 가능하고, 유연하며, 안전하게 발전시키고 있습니다. 우리는 선구적인 기술 리더로서 고객 및 파트너와
협업하여 현재 세대와 미래 세대를 위한 지속 가능한 에너지 미래를 가능하게 합니다.

우리는 여러 이해 관계자의 파트너십에 대한 참여도를 높일 것입니다​

에너지 전환에는 강력한 협업과 참여가 필요합니다. 우리는 다양성과 협업이 위대한 혁신이라고 믿습니다. 우리 모두가 함께 노력해야만 목표를 달성할 수 있습니다.

우리는 고객, 파트너 및 기타 주요 이해 관계자들과 함께 탄소 중립 미래를 향한 에너지 전환을 가속화하는 혁신적인 기술을 공동 개발하고 있습니다. 우리는 협력 단체 및 장기 파트너십에 참여하여 지속 가능한 발전에 기여합니다. 

Examples of partnerships

Hitachi Energy in circular cooperation with Stena Recycling

In our mission to advance sustainable development, we have partnered with Stena Recycling to undertake the disposal of old transformers and reusing or recycling about 99% of its composition. These old transformers undergo processes wherein 64% consisting of metals undergo material recycling while the oil component which comprises 35% undergoes recycling, downcycling or low carbon incineration for energy. Only 1% is unrecyclable scrap and is sent to landfill. Stena Recycling will handle the dismantling and recycling of old transformers with the least possible environmental impact. The smart recycling procedures also offer the possibility to do on-site disassembly and compact waste materials shipment directly to the recycling facility.

Latest news

Hitachi Energy and H2 Green Steel partner to leverage electrification, digitalization, and hydrogen for green steel production

Hitachi Energy today announces that it has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with H2 Green Steel to leverage electrification, digitalization, and hydrogen to support the decarbonization of the steel industry.