Selecciona tu región e idioma

Menú

Engenheiro de Processos Senior (Excelência Operacional/Melhoria Contínua)

Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Objetivo da Posição:

Realizar a gestão do desenvolvimento de atividades de melhoria contínua dos processos de fabricação na unidade, mediante a realização de ações de análise de performance das diversas linhas, da prestação de suporte técnico para outros setores da área industrial, bem como por meio de pesquisas, testes e de viabilização de inovações, visando contribuir para o atingimento dos objetivos de produtividade, custo e qualidade.

Responsabilidades:

1. Garantir a melhoria e desenvolvimento contínuo dos processos de fabricação, mediante a gestão da identificação, pesquisa e análise de máquinas e equipamentos e a constante proposição de mudanças e novas aplicações, de acordo com os objetivos e prioridades definidas.

2. Assegurar a qualidade do desenvolvimento de projetos conduzidos por parceiros externos, prestando suporte técnico na operação e alertando sobre os pontos críticos da área.

3. Incentivar o aumento da produtividade buscando alternativas para otimizar os processos, através da coordenação de projetos de automação e/ou mecanização, racionalização, simplificação ou terceirização, entre outros. 

4. Coordenar a instalação e início de operação de novos equipamentos/tecnologias com o objetivo de assegurar a absorção da nova tecnologia sem impactos na eficiência operacional da área.

5. Garantir a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação de novos processos e tecnologias, considerando a aquisição de novos equipamentos e investimentos em geral.

6. Planejar e realizar a coordenação de estudos para eliminar desvios e problemas operacionais e identificar oportunidades de melhoria e/ou redução de custos.

Seu Background:

  • Formação: Superior completo preferencialmente em Engenharia de Produção, Processos.

  • Inglês avançado/fluente.

  • Espanhol desejável.

  • Conhecimento em Metodologia Lean

  • Conhecimento de ferramentas qualidade, Sistemas Operacionais da Área, Software de Controle/Acompanhamento Projetos, Software de Simulação de Processos e Análise Estatística.

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Quality Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2024-05-15
Número de referencia R0049326

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.