Choose your region and language

Go
Features Zurich, Switzerland 20-11-2020

3 min read

Hitachi ABB Power Grids abre nova fábrica de descarregadores de sobretensão na China

DCIM\100MEDIA\DJI_0098.JPG

A nova fábrica de última geração, dispõe de linhas de produção automatizadas para aumentar a capacidade, garantindo simultaneamente um funcionamento seguro e ambientalmente sustentável.

A Hitachi ABB Power Grids abriu uma nova fábrica de descarregadores de sobretensão na China para responder à crescente procura de energia segura e fiável. A nova fábrica muda-se para o centro da empresa em Xiamen, no sudeste da província de Fugian, a partir do local de fabrico existente, estabelecido em Shenzhen em 2012.

Incorporando linhas de produção automatizadas concebidas para um elevado padrão de segurança e sustentabilidade ambiental, a nova fábrica aumenta a capacidade de produção da Hitachi ABB Power Grids na China.

Este centro de produção existente da Xiamen já engloba a produção de gas-insulated switchgear (GIS), gas-insulated lines (GIL) e Componentes para GIS até 1.200 kV – o nível de tensão mais elevado do mundo. Além das fábricas, o centro dispõe ainda de laboratórios capazes de testar todos os produtos de alta tensão até 1.200 kV, bem como capacidades de formação e serviço. Além disso, um centro tecnológico facilita uma estreita colaboração entre especialistas em R&D e clientes, permitindo a cocriação de soluções energéticas inovadoras.  

"Esta nova fábrica de descarregadores de sobretensão, que incorpora os mais recentes processos avançados de fabrico, estabelece novos padrões do setor para alcançar objetivos de qualidade e sustentabilidade", afirmou Markus Heimbach, Managing Diretor do negócio de Produtos de Alta Tensão na Hitachi ABB Power Grids. "O investimento fortalecerá ainda mais as nossas capacidades de apoio ao desenvolvimento da China para um futuro energético sustentável", acrescentou.  

Desenvolvimento de uma rede de eletricidade resiliente e fiável na China

A China, o maior produtor de energia do mundo e o maior consumidor de energia, tem uma capacidade de crescimento anual de potência instalada de produção de energia elétrica de 5%1. À medida que o país avança para uma nova "revolução energética" para tecnologias mais limpas, de alta eficiência e digitais, a China representará 40% da capacidade renovável global prevista até 20242.

Os descarregadores de sobretensão são um componente essencial para aumentar a fiabilidade da rede elétrica nesta revolução energética. Isto porque servem como proteção primária contra sobretensões nos equipamentos elétricos. Como líder global em tecnologia, a Hitachi ABB Power Grids tem mais de 75 anos de experiência na conceção e fabrico de descarregadores de sobretensões. O negócio fornece uma gama completa de produtos para aplicações de baixa, média e alta tensão, composta por soluções para sistemas AC e DC até 1.100 kV. Na China, a Hitachi ABB Power Grids produziu mais de três milhões de unidades de descarregadores de sobretensões, permitindo operações seguras e estáveis na rede de todo o país.

Sobre a Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids é líder de tecnologia global com uma herança combinada de quase 250 anos, empregando cerca de 36.000 pessoas em 90 países. Sediada na Suíça, o negócio serve clientes do setor das Utilities, indústria e infraestruturas em toda a cadeia de valor, e áreas emergentes como mobilidade sustentável, cidades inteligentes, armazenamento de energia e centros de dados. Com um histórico comprovado, pegada global e base instalada sem paralelo, a Hitachi ABB Power Grids equilibra valores sociais, ambientais e económicos. Estamos empenhados em potenciar o bem para um futuro energético sustentável, com tecnologias pioneiras e digitais, como parceiro de eleição para permitir uma rede mais forte, mais inteligente e mais verde. /content/pg/www/en/


1
EIA, China

2IEA, China

Contact

Media Relations

Hitachi Energy