Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Vilka vi är och vad vi gör

På Hitachi Energy jobbar vi med den dolda infrastrukturen som gör att energi kan förflyttas dit den behövs: så att lampan lyser i operationssalen, läxan kan läsas efter skymning och bilen kan laddas längs vägen. Vi utvecklar tekniken som gör det möjligt att byta ut diesel och bensin i bilar och industrier mot förnybar energi från sol, vind och vatten. Tillsammans arbetar vi för att bidra till en hållbar energiomställning – både här hemma i Sverige och globalt. Tillsammans är vi Hitachi Energy. 

Globala målen - för hållbar utveckling

Mot en hållbar energiframtid för alla

Vi utvecklar världens energisystem för ökad hållbarhet, flexibilitet och säkerhet.

År 2050 kommer electricitet att vara grundpelaren i hela vårt energisystem, och som en banbrytande teknikledare är vi fast beslutna att samarbeta med kunder, partners och andra viktiga intressenter för att möjliggöra en hållbar energiframtid för vår och kommande generationer.

Några exempel på vad vi gör

The size of the project in itself was one of the challenges. It's currently the longest interconnector cable in the world and that also meant we had a lot of different environments to work in.

Tim Meyerjürgens
COO of TenneT

Hos oss finns många olika kompetenser och våra medarbetare har roller som:
Teknisk projektledare, kvalitetsingenjörer, konstruktörer, utvecklare, ekonomer, säljare, personalvetare, serviceingenjörer och många, många fler! 

Bli en del av teamet på Hitachi Energy

Kolla in våra spännande karriärsmöjligheter!

Vill du veta mer om vad vi gör?

Lyssna på vår podcast Kraftsamtal!