SVC Light Enhanced Power Systems

Hitachi ABB Power Grids lanciert „SVC Light® Enhanced“ zur Beschleunigung einer widerstandsfähigen und CO2-neutralen Energie der Zukunft

Press Release | Zurich, Switzerland | 19.08.2021 | 2 min read

Zwei netzstabilisierende Technologien werden kombiniert, um es Übertragungssystemen zu ermöglichen, mehr erneuerbare Energien zu integrieren und so zu einer klimaneutralen Gesellschaft beizutragen

Hitachi ABB Power Grids hat heute die Einführung von SVC Light® Enhanced – seiner Netzstabilisierungslösung der nächsten Generation – auf der CIGRE 2021 bekannt gegeben. SVC Light Enhanced ermöglicht die reibungslose Integration erneuerbarer Energien in das sich schnell entwickelnde Energiesystem der Welt. Dabei unterstützt es neue und schnell wachsende Anwendungen für die emissionsfreie Elektrifizierung, die von der Stromversorgung von Rechenzentren bis hin zu nachhaltiger Mobilität reichen.

Die destabilisierenden Effekte, sowie die oft schwierige Vorhersehbarkeit erneuerbarer Energien (z. B. Sonne und Wind) werden für die Stromnetze der Welt mehr und mehr zur Herausforderung. Die Tatsache, dass konventionelle Kraftwerke vom Netz genommen werden, die grosse Mengen an Energie in ihren rotierenden Geräten speichern, somit einer Störung des Netzes entgegenwirken (sog. Trägheit) und dadurch Stromausfälle verhindern, verstärken diesen Effekt.

SVC Light Enhanced nimmt sich diesen Herausforderungen an, indem zwei Power Quality- und Netzstabilisierungstechnologien in einer einzigen kompakten Anlage kombiniert werden. Diese zukunftsweisende Technologie umfasst eine SVC Light STATCOM, die wichtige Blindleistung liefert, um den beschriebenen Effekt der erneuerbaren Energien auszugleichen. Enthalten sind weiterhin Superkondensatoren, die Hunderte von Megawattsekunden Energie speichern und diese bei Störungen innerhalb von Millisekunden automatisch freigeben. Dadurch wird die Abhängigkeit von konventionellen Kraftwerken verringert.

„SVC Light Enhanced schliesst eine grosse und wachsende Marktlücke, für die unsere Kunden weltweit nach einer effizienten und zuverlässigen Lösung suchen“, sagte Niklas Persson, Managing Director Grid Integration von Hitachi ABB Power Grids. „Es liefert sofort riesige Strommengen, um die Netze stabil und widerstandsfähig zu halten. Dadurch ermöglicht die Lösung den Versorgungsunternehmen, ihre Aufnahme von emissionsfrei erzeugter Energie zu erhöhen und Fortschritte in Richtung Klimaneutralität zu machen.“

STATCOM-Technologien wie SVC Light von Hitachi ABB Power Grids haben im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen über ihren Lebenszyklus einen um 40 Prozent geringeren CO2-Fussabdruck.1 Im Laufe dieses Jahres erhielt Hitachi ABB Power Grids den Auftrag die leistungsstärksten STATCOMs der Welt2 zu liefern, damit mehr erneuerbare Energie durch das deutsche Übertragungsnetz fliessen kann. Zu den weiteren jüngsten Innovationen zählen der weltweit erste hybride Synchronkondensator und STATCOM in Grossbritannien.

Die Einführung von SVC Light Enhanced ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Hitachi ABB Power Grids, Kunden und Ländern beim Übergang zu einer klimaneutralen Energiezukunft zu unterstützen. Eine Verpflichtung, die das Unternehmen in seinem Nachhaltigkeitsplan 2030 dargelegt hat.

1 Hitachi ABB Power Grids hat eine STATCOM Life Cycle Assessment (LCA) durchgeführt, um die Umweltleistung zu messen.

2 Gemäss unserer technischen Analyse.

Hitachi ABB Power Grids ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das auf eine gemeinsame, fast 250-jährige Geschichte zurückblicken kann und etwa 36.000 Mitarbeitende in 90 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beliefert Versorgungs-, Industrie- und Infrastrukturkunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowie die aufstrebenden Bereiche nachhaltige Mobilität, Smart Cities, Energiespeicher und Rechenzentren. Hitachi ABB Power Grids verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, globale Präsenz und eine beispiellose installierte Basis und bringt soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang. Das Unternehmen verpflichtet sich einer nachhaltigen Energiezukunft mit wegweisenden und digitalen Technologien, als Partner der Wahl, um ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netz zu ermöglichen. /content/pg//de/de

Ab Oktober 2021 werden wir zu Hitachi Energy.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Alle Nachrichten