Choisissez votre région et votre langue

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 15-07-2020

6 min read

Hitachi ABB Réseaux électriques lance un système de recharge de véhicules électriques qui change la donne pour la mobilité électrique à grande échelle.

Grid-eMotion Fleet est une solution complète de type « du réseau à la prise » pour les grands parcs de transport public et commercial, qui se traduit pour les exploitants par une capacité de recharge accrue et un encombrement réduit.

Hitachi Énergie lance aujourd’hui Grid-eMotion Fleet, un système de recharge de véhicules électriques de type « du réseau à la prise » qui change la donne et offre une approche progressive aux exploitants de réseaux de transport public et commercial. Cette solution de mobilité intelligente permet aux exploitants de faire progresser efficacement leurs activités et devrait contribuer à une société durable pour des millions de personnes vivant dans des zones urbaines.

Hitachi Énergie, leader mondial en technologie, a joué un rôle de pionnier en solutions de recharge des véhicules électriques depuis 2013, lorsque l’entreprise a lancé pour la première fois des solutions innovantes de recharge flash d’autobus électriques à Genève et à Nantes. Grâce à une collaboration étroite avec des exploitants de réseaux de transport, Hitachi Énergie a déterminé qu’il y avait un besoin sur le marché pour une approche plus globale de la recharge à grande échelle. Le lancement de Grid-eMotion Fleet marque un changement de cap, puisque l’on passe d’une approche fondée sur les produits de recharge à une approche centrée sur les systèmes de recharge, ce qui contribue à accélérer l’avenir de la mobilité intelligente.

Hitachi Énergie tire parti des capacités de ses systèmes d’alimentation de classe mondiale ainsi que des technologies numériques avancées d’Hitachi et de son expérience reconnue en matière d’innovation dans les villes intelligentes et de mobilité durable. La nouvelle entreprise commune innove en proposant une gamme plus large de solutions propres pour le marché mondial de la mobilité.

« Le lancement de Grid-eMotion Fleet change la donne pour tous ceux qui gèrent des parcs de véhicules commerciaux et de transport public », déclare Niklas Persson, directeur général de l’unité d’affaires Intégration de réseaux d’Hitachi Énergie. « Grid-eMotion Fleet" offre une évolutivité, une efficacité opérationnelle et des gains d’espace sans précédent. Cette solution accélérera l’adoption à l’échelle mondiale d’une mobilité sûre, durable et intelligente, tout en contribuant à la pureté de l’air et à l’amélioration de la qualité de vie des générations actuelles et futures. »

À propos de Grid-eMotionTM Fleet

La solution se présente sous la forme de bacs standard dans lesquels sont intégrés tous les systèmes de connexion au réseau et de recharge.

Grid-eMotion Fleet utilise la technologie de courant continu (c.c.) et peut se connecter à n’importe quel type de réseau électrique, ce qui élimine les difficultés que présente l’intégration de chargeurs c.a. et c.c. dans un système. Si on la compare à une connexion conventionnelle c.a. au réseau électrique, cette solution révolutionnaire permet de réduire de 60 % l’espace nécessaire à la recharge de parcs de véhicules électriques à grande échelle, tandis que le câblage de la gare est réduit de 40 %. Cette solution rapide à installer exploite les énergies renouvelables grâce à l’intégration au réseau, à la mobilité intelligente et au système de gestion numérique de l’énergie, et intègre des renseignements provenant de l’analyse des données.

Grid-eMotion Fleet s’appuie sur la solution de gestion intelligente de l’énergie e-mesh EMS de Hitachi Énergie pour gérer et améliorer l’infrastructure de recharge dans son intégralité, calculer la consommation d’énergie des autobus et concevoir, planifier et fournir des services efficaces aux passagers. L’analyse numérique permet de surveiller les données relatives à la durée de vie des batteries et aux itinéraires, la simulation du trafic et le contrôle des gares afin d’optimiser l’utilisation efficace de l’énergie, le stockage de l’énergie et la recharge pendant la nuit. 

À l’échelle mondiale, on prévoit que 80 %1 des parcs d’autobus municipaux seront électriques d’ici 2040. Avec plus de 400 000 autobus électriques déjà en service aujourd’hui, et le nombre devrait passer à 2,3 millions d’ici 2040, les exploitants ont maintenant besoin de solutions qui vont au-delà du chargeur pour les aider à se connecter de manière transparente au réseau afin d’alimenter leurs parcs de véhicules électriques en expansion. Hitachi Énergie soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies2 et le lancement de la solution Grid-eMotion Fleet contribuera aux progrès accomplis pour atteindre les ODD 7 et 11.

À propos d’Hitachi Énergie

Hitachi Énergie est un leader mondial en technologie riche d’un patrimoine combiné de près de 250 ans qui compte environ 36 000 employés répartis dans 90 pays. Avec son siège social établi en Suisse, l’entreprise sert ses clients des services publics, de l’industrie et des infrastructures dans toute la chaîne de valeur, ainsi que dans les secteurs émergents comme la mobilité durable, les villes intelligentes, le stockage de l’énergie et les centres de données. Forte d’une expérience avérée, d’une empreinte mondiale et d’une base installée inégalée, Hitachi Énergie établit un juste équilibre entre les valeurs sociales, environnementales et économiques, et est déterminée à façonner un avenir énergétique durable grâce à des technologies numériques et innovantes, en tant que partenaire de choix pour un réseau électrique plus robuste, plus intelligent et plus vert. https://hitachienergy.com

 

Notes à l’éditeur

1. Source : Electric Vehicle Outlook 2018 (perspectives pour les véhicules électriques en 2018), Bloomberg NEF, 2018

2. Objectifs de développement durable https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html

Informations supplémentaires sur Grid-eMotion Fleet

  • La conception compacte de cette solution permet de réunir tous les éléments du système de recharge e-mesh PowerStore en un seul endroit, ce qui en facilite l’entretien et se traduit par des gains d’espace aux emplacements de stationnement. Il faut beaucoup moins de temps pour installer cette solution que les solutions traditionnelles. En outre, les boîtiers à isolation thermique sont modulaires et donc offerts dans un large éventail de valeurs nominales, de capacités et de configurations pour satisfaire aux exigences des clients, en conformité avec les normes industrielles.
  • L’offre complète du système comprend le matériel de recharge, le logiciel de commande et une entente de service complète. Les exploitants disposent ainsi d’un système efficace, flexible, facile à utiliser et intelligent, offrant la valeur de cycle de vie la plus élevée au moindre risque.
  • Grid-eMotion Fleet est assorti de la plateforme logicielle Digital Enterprise de Hitachi Énergie pour permettre à une infrastructure connectée intelligente d’offrir une optimisation éprouvée de la gestion des actifs, de l’énergie et de la main-d’œuvre, qui dessert déjà plus de 500 millions de passagers d’autobus dans le monde entier. Cette architecture numérique offre aux exploitants une visibilité inédite de la chaîne de valeur dans son ensemble – la gare, les terminaux, le parc, les actifs et la main-d’œuvre – dans une seule fenêtre, avec des renseignements pratiques permettant d’optimiser la disponibilité et l’efficacité opérationnelle.
About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Renseignements supplémentaires

Contacts

Get to know more