Large-scale HVDC interconnection

Le consortium Hitachi ABB Power Grids remporte un contrat majeur portant sur la toute première interconnexion HVDC* à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Press Release | Zurich, Switzerland | 05.10.2021 | 7 min read

 L’impressionnante liaison intercontinentale permettra au Royaume d’Arabie saoudite et à la République arabe d’Égypte d’échanger de l’électricité, d’améliorer la résilience du réseau et de promouvoir un futur neutre en carbone.

La toute première liaison HVDC* à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
La toute première liaison HVDC* à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Hitachi ABB Power Grids a annoncé ce jour être le chef de file du consortium qui vient de se voir attribuer un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars US par la Saudi Electricity Company et l’Egyptian Electricity Transmission Company. Le contrat porte sur la première interconnexion HVDC* à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce à laquelle le Royaume d’Arabie saoudite et la République arabe d’Égypte pourront échanger jusqu'à 3000 MW d’électricité dont la majorité devrait, à terme, provenir de sources renouvelables. Cette interconnexion, qui assurera le transport de l’électricité dans toutes les directions entre trois terminaux, sera la première à permettre le partage d’énergie électrique entre les deux pays.

 

Le leader mondial du marché fournira des technologies de pointe pour la ligne de courant continu à haute tension (HVDC*) reliant les pays, dont trois stations de conversion HVDC* qui seront installées à Médine et Tabuk pour l’Arabie saoudite, et à Badr pour l’Égypte1. La société fournira également des études ainsi que la conception et la fabrication de systèmes, des transformateurs, des valves, des équipements haute tension et des conseils techniques, et assurera la mise en service et la maintenance en collaboration avec deux partenaires, Saudi Services for Electro Mechanic Works en Arabie saoudite et Orascom Construction en Égypte.

Cette liaison HVDC*, qui donnera accès à l’Égypte aux réseaux électriques interconnectés du Golfe et à l’Arabie saoudite à ceux de l’Afrique du Nord, renforcera dans le même temps la résilience du réseau et la sécurité de l’approvisionnement électrique. Les deux pays se sont fixé des objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone. Le Royaume d’Arabie saoudite met tout en œuvre pour augmenter la part du gaz naturel et des sources d’énergie renouvelables à environ 50 % d'ici à 20302, tandis que la République arabe d’Égypte  entend porter à 42 % la part de son électricité produite à partir de sources renouvelables à l’horizon 20353. La nouvelle liaison contribuera directement à la réalisation de ces objectifs. Les retombées de l’investissement pour les deux pays seront considérables, avec notamment la création d’emplois et la transmission de savoir pour les nationaux.

S.A.R. le Prince Abdulaziz Bin Salman – Ministre saoudien de l’Énergie – a fait savoir que l’atteinte de tels objectifs mettait en avant le bien fondé et la pertinence des directives et orientations annoncées par les deux pays frères, remarquablement représentés par le Gardien des Deux Saintes Mosquées - le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et son Excellence le Président Abdelfattah Al-Sisi. Parmi toute une série d'accords économiques, politiques et de développement conclus entre les deux pays, ressort tout particulièrement le protocole d’entente renforçant la coopération fructueuse entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’Égypte dans le cadre de l’interconnexion de leurs réseaux électriques.

S.A.R. le Ministre de l’Énergie a indiqué que les projets d’interconnexion électrique en Arabie Saoudite s’inscrivaient dans la droite ligne de la Vision 2030, bénéficiant ainsi de la plus haute bienveillance de S.A.R le Prince Mohammed bin Salman, prince héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense. En s’appuyant sur son implantation stratégique et en optimisant sa position au cœur du plus vaste réseau électrique du Moyen-Orient et du monde arabe, le Royaume d’Arabie saoudite entend être un pôle régional d'échange énergétique et un acteur de tout premier plan du marché.

S.E. le ministre égyptien de l’Électricité et des Énergies renouvelables, Dr. Mohamed Shaker El-Markabi, a affirmé que ce projet reflétait la profondeur des relations entre l’Égypte et l’Arabie saoudite tout au long de leur riche histoire et le leadership éclairé de ces deux pays. El-Markabi a également souligné les efforts constamment déployés par l’Égypte et le Royaume d’Arabie Saoudite pour atteindre des objectifs sociaux et économiques durables dans l’ensemble du monde arabe. Il a affirmé qu’une telle interconnexion conjointe annonçait le lancement d'une interconnexion panarabe, renforçant ainsi leur vision pour 2030.

Le ministre égyptien de l’Électricité et des Énergies renouvelables a ajouté que cette connexion entre les deux plus importants réseaux électriques de la région garantirait la stabilité et la fiabilité de l’alimentation en énergie électrique, et que cet échange de quelque 3000 mégawatts d'électricité s’avérerait des plus bénéfiques sur le plan économique et du développement.

Mettant en avant la réussite de leurs projets d’expansion de leurs ressources en énergies renouvelables, cette coopération se veut une véritable soupape de sécurité au regard du caractère instable des énergies renouvelables. D’énormes investissements devront être réalisés dans un avenir proche pour faire face à ce caractère d'instabilité.

« Face à l'urgence et à l'importance de la transition vers une énergie propre, nous nous devons d’innover et de collaborer pour parvenir au plus vite à la neutralité carbone, a déclaré Claudio Facchin, CEO d’Hitachi ABB Power Grids. Nous sommes fiers de cette opportunité de travailler avec nos prestigieux clients et partenaires du Royaume d’Arabie saoudite et de la République arabe d’Égypte dans le cadre de ce projet ambitieux. Hitachi ABB Power Grids facilite les interconnexions d'un continent à l’autre et offre des capacités hors pair pour échanger de l’électricité de manière fiable et à l’échelle souhaitée, au-delà des frontières et des fuseaux horaires. »

À plus long terme, la liaison pourra être raccordée à un système énergétique interconnecté de plus grande envergure comprenant l’Europe et la Méditerranée orientale, ce qui permettra l’échange d’énergie solaire en provenance du sud et de l’est, et d’énergie éolienne et hydraulique produite au nord.

Quelques précisions sur l'interconnexion HVDC* entre l’Arabie saoudite et l’Égypte :

L’interconnexion HVDC* transportera jusqu’à 3000 MW d’électricité sous 500 kV sur 1350 km à l’aide de lignes aériennes et d'un câble sous-marin à travers la mer Rouge. L’électricité sera transportée dans toutes les directions entre les trois terminaux, par exemple de Tabuk à Badr et de Tabuk à Médine simultanément. La technologie avancée du système MACH permet de contrôler et d'inverser le flux d’énergie entre les stations sans rompre sa continuité et offre ainsi aux deux pays une flexibilité, une résilience de réseau et une fiabilité d’alimentation maximales.

La technologie HVDC* est l’une des clés de la transition vers des énergies durables, et Hitachi ABB Power Grids renforce ses capacités en continu pour répondre à la demande croissante de solutions de ce type dans le monde entier. Ainsi, Hitachi ABB Power Grids a participé à la mise en service de la liaison en mer du Nord dont l’exploitation commerciale a commencé au début du mois. Avec ses 720 km, il s'agit du câble sous-marin de transport d’électricité le plus long au monde. Il relie les marchés énergétiques de la Norvège et de la Grande-Bretagne et permet aux deux pays d’échanger de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Pionnier de la technologie HVDC* et de sa commercialisation entamée il y a plus de 70 ans, Hitachi ABB Power Grids a fourni plus de la moitié des projets HVDC* dans le monde. 

*HVDC* : High Voltage Direct Current – (Courant Continu Haute Tension)

Notes de bas de page :

1. Médine est la quatrième ville d’Arabie saoudite, et Tabuk se situe à proximité de la zone du projet de vitrine technologique Neom. Badr est une ville industrielle en plein essor située près du Caire et du canal de Suez.

2. Les objectifs de neutralité carbone pour le Royaume d’Arabie saoudite sont publiés ici :

3. Les objectifs de neutralité carbone pour la République arabe d’Égypte sont publiés ici :

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Toutes les actualités