Menü

Hitachi Energy hydro storage plant in Europe Malta-Oberstufe Galgenbichl (Source: ©VERBUND)

Hitachi Energy entwickelt wegweisende Lösung für Pumpspeicherkraftwerk in Europa

Features | Zurich, Switzerland | 09.02.2023 | 3 min read

Die weltweit erste Anwendung minimiert Stromverluste, erhöht die Erträge und ermöglicht die Netzintegration von mehr Solar- und Windenergie für eine nachhaltigere Energiezukunft

Hitachi Energy hat den weltweit ersten statischen Frequenzumrichter mit modularer Multi-Level-Technologie in einem Pumpspeicherwerk fertiggestellt und an VERBUND, Österreichs grössten Stromerzeuger, übergeben.

Diese wegweisende Innovation ermöglicht VERBUND die Optimierung des Pumpspeicherprozesses in der Malta-Oberstufe, einem Pumpspeicherkraftwerk aus der VERBUND-Kraftwerksgruppe Malta-Reisseck, die insgesamt eine Turbinenleistung von 1.500 Megawatt aufweist.

Die Lösung von Hitachi Energy ermöglicht es, die beiden Pumpturbineneinheiten im 45 Jahre alten Pumpspeicherkraftwerk von der herkömmlichen festen Drehzahl auf einen modernen drehzahlvariablen Betrieb umzustellen. Statt konstant mit der gleichen Drehzahl zu laufen, wird die Drehzahl der Pumpturbinen nun automatisch an die Netzbedingungen und den Wasserstand des Speichers angepasst. Dadurch wird die Effizienz des Pumpspeicherprozesses erheblich verbessert.

Die Lösung ermöglicht dem Kraftwerksbetreiber, mit dem Kraftwerk Malta-Oberstufe aktiv am Ausgleich des österreichischen Stromnetzes mitzuwirken. Darüber hinaus verbessert sie die Integration von mehr grüner Energie wie Wind- und Sonnenenergie in das europäische Netz.

„Dieser technologische Durchbruch ist das Ergebnis einer engen und intensiven Zusammenarbeit mit VERBUND, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer einer der wichtigsten Anlagen des Unternehmens zu verlängern“, sagte Marco Berardi, Leiter der Product Group Grid & Power Quality Solutions, Hitachi Energy. „Indem wir das Kraftwerk effizienter machen und das Stromnetz stabilisieren, trägt unser einzigartiges Technologie- und Anwendungs-Know-how dazu bei, dass das weltweite Energiesystem nachhaltiger, flexibler und sicherer wird.“

„Die entscheidenden Merkmale der Hitachi Energy-Lösung sind die geringen Verluste, der robuste modulare Aufbau, der geringe Wartungsaufwand und die Langlebigkeit“, sagt Karl Zikulnig, Leiter der Abteilung Elektrotechnik bei VERBUND. „Die inhärente Redundanz ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung – wir brauchen eine aussergewöhnliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, da die Anlage während der starken Schneefälle im Winter nicht zugänglich ist.“

Hitachi Energy entwickelt seit mehr als 40 Jahren innovative Lösungen für statische Frequenzumrichter (Static Frequency Converter – SFC). SFCs haben die einzigartige Fähigkeit, Spannung, Frequenz und Leistungsfluss zu steuern. Dies macht sie zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für verschiedene Energieanwendungen, insbesondere für den Schienenverkehr, Netzkopplungen, Land-Schiffsverbindungen und Pumpspeicherkraftwerke. SFCs basieren auf den Leistungshalbleitern von Hitachi Energy, die ein wichtiger Bestandteil vieler Energietechnologien von Hitachi Energy sind, darunter auch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HGÜ-Systeme) und flexible Wechselstrom-Übertragungssysteme (FACTS).

 

Anmerkung der Redaktion

Was ist Pumpspeicherung?

Bei der Pumpspeicherung wird Wasser aus einem Stausee in einen zweiten, höher gelegenen Stausee gepumpt. Wenn das Stromnetz mehr Energie benötigt, was oft zu Spitzenzeiten der Fall ist, wird das Wasser aus dem oberen Stausee abgelassen. Es fliesst mit hoher Geschwindigkeit bergab zum Pumpspeicherkraftwerk, wo die Kraft des Wassers Turbinen antreibt und Strom erzeugt, der ins Netz eingespeist wird. In der Folge wiederholt sich der Vorgang.

SFC Hydro website > [EN]