Menü

Solar power farm aerial view. Renewable energy.

Hitachi Energy trifft Vereinbarung mit RWE zur Beschleunigung der Energiewende in Europa

Features | 22.03.2024 | 2 min read

Hitachi Energy hat einen Rahmenvertrag mit RWE abgeschlossen für die Lieferung von Transformatoren, die RWE im Rahmen seiner Erneuerbare Energien-Projekte in Europa einsetzt. Die strategische Partnerschaft wird somit den Ausbau in mehreren Projekten für saubere Energie ermöglichen und unterstützt Europas Weg in Richtung Netto-Null

RWE gehört zu den größten Stromerzeugern in Europa und ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Diese erste Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen besteht aus einer Lieferung von Leistungstransformatoren für den Anschluss an das Hochspannungsnetz. Diese sind vorgesehen für zahlreiche Erneuerbare-Energien-Projekte von RWE in Europa. Die Partner haben grundlegende Basisdesigns für verschiedene Leistungstransformatoren erstellt, die von Hitachi Energy bereitgestellt werden. Diese Entwürfe richten sich nach den technischen und regulatorischen Spezifikationen der jeweiligen Länder, in denen die Projekte realisiert werden. 

Transformatoren sind die Schlüsselkomponenten elektrischer Systeme und spielen eine zentrale Rolle, um eine saubere und nachhaltige Energiezukunft zu ermöglichen. Hitachi Energy verfügt über eine breite Entwicklungs-, Produktions- und Servicepräsenz im Bereich Transformatoren und verfügt über Produktions- und Servicestandorte in zehn europäischen Ländern.  

„Wir danken RWE für das Vertrauen und freuen uns, als Technologiepartner bei der Weiterentwicklung zahlreicher Projekte im Bereich erneuerbare Energien zusammenzuarbeiten und Europas Weg zur CO2-Neutralität zu unterstützen. Beim Streben nach Netto-Null ist es unerlässlich, solide Partnerschaften und eine Zusammenarbeit wie diese einzugehen, um den Umfang und die Geschwindigkeit zur Dekarbonisierung von Energiesystemen sicherzustellen."

Norbert Beatrix
Hub Manager Europe Region
Business Unit Transformers
Hitachi Energy

Es wird erwartet, dass die Erzeugung erneuerbarer Energien exponentiell wachsen wird, um die globalen Klimaziele nach der jüngsten COP28-Vereinbarung zu erreichen. In der Vereinbarung wurden klare globale Ziele festgelegt, um die Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln. Hitachi Energy kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Unterstützung des Wachstums erneuerbarer Energien sowohl in Europa als auch weltweit zurückblicken, indem es die Energiesysteme dieser Welt weiterentwickelt und sie nachhaltiger, flexibler und sicherer macht.

 

Die Rahmenvereinbarung ist eine weitere wichtige Zusammenarbeit mit einem großen Energieunternehmen, das die Dekarbonisierung des Energiesystems in ganz Europa vorantreibt. Zuvor hatte der Hitachi Energy Geschäftsbereich Transformatoren eine strategische Partnerschaft mit TenneT angekündigt, um ein umfangreiches Netzentwicklungsprogramm in Deutschland voranzutreiben 1.