Menu

Wind turbines are alternative electricity sources, the concept of sustainable resources, People in the community with wind generators turbines, Renewable energy.

Hitachi Energy in Italia ottiene la certificazione livello Gold di EcoVadis per l’ecosostenibilità

Features | Sesto San Giovanni, Italy | 31.01.2022 | 1 min read

Hitachi Energy in Italia ottiene la certificazione livello Gold da EcoVadis che ne riconosce l’impegno in ambito sostenibilità ed etica

EcoVadis è un’agenzia di rating per la sostenibilità tra le
più importanti ed affidabili a livello internazionale, con oltre 85.000 aziende
valutate.

Grazie all’impegno e ai progressi fatti in ambito ambientale e con un indicatore di performance di sostenibilità “avanzato”, Hitachi Energy in Italia si posiziona nel 5% delle aziende che hanno ottenuto le valutazioni migliori nel settore “fabbricazione di motori elettrici, generatori, trasformatori e distribuzione elettrica e dispositivi di controllo”, collocandosi nel 97° percentile.

EcoVadis valuta le aziende secondo un totale di 21 criteri nelle quattro aree tematiche principali: ambiente e operazioni; pratiche lavorative e diritti umani; etica; acquisti sostenibili. L’obiettivo è aiutare le aziende a orientare la loro supply chain verso soluzioni più sostenibili, proponendo benchmark per settore e indicando gli ambiti di miglioramento.

L’azienda ha conseguito il punteggio complessivo di 71/100, dettagliabile come segue:

  • Ambiente: 70/100
  • Pratiche Lavorative e Diritti Umani: 70/100
  • Etica: 80/100
  • Acquisti Sostenibili: 60/100

Questo risultato testimonia l’impegno in ambito sociale, ambientale ed etico di Hitachi Energy - in Italia e a livello internazionale - ed è anche coerente con lo scopo dell’azienda: promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti, innovando il sistema energetico affinché sia più sostenibile, flessibile e sicuro e collaborando con clienti e partner. Le linee di azione sono tracciate nel piano Sustainability 2030, lanciato nel 2021. Lavorando sui quattro ambiti fondamentali (Pianeta; Persone; Pace; Partnership), l’azienda vuole contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

EcoVadis

Scopri di più:

Piano Sustainability 2030

Sostenibilità

Perspective

Contacts

Photo of
Cristiana Polloni

Country Communications Italy