Menu

mountains with clouds and sunrise reflecting sustainable future

Hitachi ABB Power Grids lancia EconiQ™ - soluzioni eccezionali per l'ambiente

Press Release | Zurich, Switzerland | 20.04.2021 | 2 min read

Il nuovo portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni accelera la transizione energetica verso un futuro “carbon-neutral”

Hitachi ABB Power Grids presenta EconiQ™, il suo portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni a elevatissime prestazioni ambientali. Con EconiQ, l’azienda rafforza il suo impegno verso un futuro energetico a emissioni zero.

Hitachi ABB Power Grids ha aperto la strada a molte innovazioni tecnologiche mondiali nella trasmissione e distribuzione di energia come partner di elezione per consentire una rete più solida, più intelligente e più verde. L'azienda ha costantemente investito per soddisfare la crescente domanda di soluzioni eco-efficienti da parte dei suoi clienti e partner. Questa domanda è strettamente collegata agli obiettivi di decarbonizzazione combinati con l'aumento del consumo globale di elettricità, che l'azienda vede più che raddoppiare dal 20% di oggi a oltre il 40% della domanda totale di energia entro il 2050 [1].

Il portafoglio EconiQ di Hitachi ABB Power Grids è progettato in modo da essere sostenibile e da assicurare prestazioni ambientali superiori rispetto alle soluzioni convenzionali. La divisione High Voltage Products ha annunciato oggi l'uso di un gas di isolamento alternativo e rivoluzionario per apparecchiature ad alta tensione, accelerando l'adozione di una soluzione standard per il settore che sia eco-efficiente rispetto all'esafluoruro di zolfo (SF6). Il portafoglio ad alta tensione EconiQ, che non utilizza SF6, sostituisce i prodotti AirPlus dell'azienda e ha dimostrato di dimezzare le emissioni equivalenti di CO2 durante l'intero ciclo di vita [2].

"Insieme ai nostri clienti e partner, stiamo co-creando soluzioni innovative per accelerare la transizione verso un futuro energetico sostenibile", ha affermato Claudio Facchin, CEO di Hitachi ABB Power Grids. "Ora più che mai, sono necessarie tecnologie pionieristiche come il portafoglio eco-efficiente EconiQ per passare a un sistema energetico a emissioni zero".

EconiQ è il portafoglio eco-efficiente e sostenibile di Hitachi ABB Power Grids di prodotti, servizi e soluzioni con comprovate prestazioni ambientali eccezionali. In prima linea nell'innovazione sostenibile, Hitachi ABB Power Grids fornisce energia per un futuro energetico sostenibile.

 

[1] Studio di Hitachi ABB Power Grids basato su ricerche di IEA, BP, BNEF, DNVGL, Exxon mobile, Total, Shell, Irena, McKinsey, IPR

[2] Hitachi ABB Power Grids usa l’analisi del ciclo di vita per misurare le prestazioni ambientali del portafoglio EconiQ 

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy