Meny

Martin Frodin
Foto Jonas Bilberg

Möt Martin som elektrifierar norra Sverige

Features | 20.06.2022 | 2 min read

I norra Sverige sker en smärre industriell revolution. Svensk processindustri ställer om för att klara klimatmålen med några av de största industriella investeringarna på ett sekel. Men för att klara det krävs el, massvis med el. Martin Frödin, säljare på Hitachi Energy, är en av dem som gör omställningen till fossilfri produktion möjlig.

Han bor i Luleå och hans arbetsområde är den allra nordligaste delen av Sverige, men från början kommer Martin Frödin från Norrtälje, nittio mil eller elva timmars bilresa från hemmet. På ungefär lika långt avstånd ligger flera av Hitachi Energys stora kontor och produktionsanläggningar, men trots det är det inte flyg som gäller när Martin Frödin ska söderut för att gå på möten eller träffa släkten.

- Jag har en enorm klimatångest. Jag tror att det blir riktigt skit om vi inte fixar det här. Då har vi inte mycket att ge våra barn när de växer upp, och jag vill verkligen göra allt jag kan för att göra min del av den här förändringen. Vi vuxna måste ge nästa generation hoppet att vi tillsammans fixar det här.

På grund av den övertygelsen är det nattåget istället för flyget som är förstahandsvalet för Martin Frödin när han med jämna mellanrum far söderut. Och på grund av den övertygelsen är han glad över att en stor del av hans jobb är att hjälpa svensk industri att gå över från fossila bränslen till grön el. 

För i norra Sverige sker just nu något som har beskrivits som den största omvälvningen av svensk industri på många decennier. Investeringar i mångmiljardklassen ska skapa gruvor som drivs av el, batterifabriker som elektrifierar fordonsflottan och en helt fossilfri stålproduktion. 

Till allt det här behövs el, massvis med el, och det är där Hitachi Energy kommer in i bilden. För att möjliggöra den stora industriomställningen krävs att ett antal olika pusselbitar faller på plats, till exempel ny elproduktion och olika typer av lösningar för att lagra energi. Dessutom behövs andra stödtjänster till nätet för att balansera den stora mängd vindkraft som förmodligen kommer att byggas. Därför ser Martin fram emot att få fler kollegor på plats i Luleå för att tillsammans kunna hjälpa till med omställningen i norr. 

Martin Frodin
Foto Jonas Bilberg

Med stor andel vindkraft i energimixen måste du ha stenkoll på elkvaliteten. Skulle den reaktiva eller den aktiva effekten variera allt för mycket skulle det påverka elstabiliteten. Och skulle det gå alldeles för långt kan det till och med orsaka en elsystemkollaps.

Därför jobbar Martin med att sälja både enskilda komponenter men också hela systemlösningar till sina kunder i norra Sverige mellan Kiruna och Umeå. 

- För att få ordning på problematiken med reaktiv effekt kan en Static Compensator installeras, eller SVC Light® som vi säger. Den hjälper till att balansera den reaktiva effekten i nätet och ökar därmed den möjliga effektöverföringen genom att förstärka spänningsstabiliteten och samtidigt bibehålla en bra spänningsprofil under olika förutsättningar i elnätet.

Det här innebär att Martin jobbar med allt från stora jättar som till exempel gruvbolag, till olika nätägare och andra nyetableringar i regionen. Fast egentligen var det lite av en slump att han hamnade just på elkraftssidan.

- Jag är egentligen mekanikkonstruktör och hade ett visst mått av sälj i min tidigare tjänst. Men så blev det dags att byta jobb, och en kompis som jobbade här tipsade om att det fanns en tjänst ledig som elkraftssäljare. Eftersom jag var lockad av att jobba med både relationer och långsiktigt utveckling av kunder och affärer passade det mig perfekt. Det är verkligen kul att möta människor och hjälpa dem att lösa sina utmaningar. Efter att tragglat sig igenom tunga handböcker om elkraft och efter att ha genomgått flera internutbildningar är han idag generalist inom elkraftsområdet.

- Det är en ynnest att få jobba med den här spännande marknaden, där man dessutom har så stor möjlighet att göra skillnad. Sen är jag ödmjuk inför att jag är just generalist, du kan arbeta ett helt arbetsliv med bara en typ av produkt i vår flora och ändå inte vara fullärd.

Därför tycker han också att det är skönt att vara en del av en stor organisation och ha all den kunskap den besitter bakom sig. 

- Tillsammans blir vi en möjliggörare, så att industrin slipper att tänka på kraftdistribution och istället kan koncentrera sig på att förverkliga sina visioner och att nätägarna och producenter får den support de behöver för att bygga ut nätet och elproduktion i tillräckligt snabb takt för att hänga på industrins snabba tempo.

 

 

Text: Karin Aase