Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Blick in eine HGÜ-Ventilhalle (Quelle: Hitachi Energy)

Hitachi Energy und Larsen & Toubro treiben den Ausbau des europäischen Stromnetzes mit neuen Offshore-Verbindungen für TenneT voran

Press Release | Zurich, Switzerland | 28.07.2026 | 3 min read

  • Nederwiek3 und LanWin5 sollen 4 Millionen Haushalte in den Niederlanden und Deutschland mit 4 GW sauberem Strom versorgen
  • Modernste HGÜ-Technologie ermöglicht eine Übertragungsinfrastruktur der nächsten Generation

In ganz Europa wächst der Bedarf an sauberem Strom für Industrie, Verkehr und digitaler Infrastruktur rasant. Der Ausbau der Netzkapazitäten wird damit zu einem entscheidenden Faktor für Energiesicherheit, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Fortschritt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, haben Hitachi Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, und Larsen & Toubro (L&T), ein führender Anbieter von Ingenieur-, Beschaffungs- und Konstruktions-Dienstleistungen, den Zuschlag für das dritte und vierte Projekt im Rahmen ihrer zuvor angekündigten mehrjährigen Rahmenvereinbarung mit TenneT erhalten.

Hitachi Energy und L&T arbeiten bereits gemeinsam an der Realisierung der Projekte „Nederwiek1“ und „IJmuiden Ver Alpha“. Mit der heutigen Ankündigung werden die Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei den Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Verbindungen (HGÜ-Verbindungen) „Nederwiek3“ und „LanWin5“ verstärken, die jeweils 2 Gigawatt (GW) Strom aus erneuerbaren Energien von der Nordsee an Land übertragen und so die Einspeisung von Offshore-Windstrom in die nationalen Stromnetze der Niederlande bzw. Deutschlands ermöglichen.

Nederwiek3 wird an eine landseitige Konverterstation in der Gemeinde Geertruidenberg im Süden der Niederlande angeschlossen. LanWin5 wird sauberen Strom von der Nordsee nach Niedersachsen in Deutschland liefern. Zusammen werden die beiden Netzanschlüsse 4 GW sauberen Strom ins Netz einspeisen – genug, um rechnerisch etwa 4 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Gleichzeitig stärken sie die Energiesicherheit und verbessern die Netzzuverlässigkeit.

Als Teil des wegweisenden 2-GW-Programms von TenneT stehen diese Projekte beispielhaft für den Wandel von einzelnen Netzanschlüssen hin zu einer stärker vernetzten, flexiblen Netzarchitektur, die die Grundlage für ein widerstandsfähiges europäisches Stromsystem legt. Die Projekte sind Teil der Weiterentwicklung eines zunehmend vernetzten europäischen Stromsystems und berücksichtigen bereits heute künftige grenzüberschreitende Verbindungen. Ein zentrales Ziel ist die Anbindung von Nederwiek3 an das britische Stromnetz über den derzeit in Entwicklung befindlichen Interkonnektor „LionLink“. Dadurch entsteht eine echte Mehrzweck-Verbindung, die die Energiemärkte Europas und Großbritanniens enger miteinander verknüpft und zugleich das Potenzial der Nordsee als Kraftwerk für erneuerbare Energien besser erschließt.

Es ist vorgesehen, dass sich diese Verbindungen im Laufe der Zeit zu Knotenpunkten mit mehreren Anschlüssen, sogenannten Multi-Terminal-Hubs, entwickeln, wodurch eine effizientere Nutzung der bestehenden Infrastruktur für künftige Verbindungen ermöglicht, und der Aufbau eines flexibleren, widerstandsfähigeren und integrierten Stromnetzes gefördert wird. Dieses Konzept wurde in Großbritannien bereits im Rahmen des 1.200-MW-Projekts „Caithness Moray Shetland“ demonstriert, Europas erster Multi-Terminal HVDC-VSC-Verbindung mit mehreren Terminals, der einen bedeutenden Schritt in Richtung eines zukünftigen Netzes aus Energieautobahnen und Knotenpunkten darstellt, das in der Lage ist, mehr sauberen Strom zu integrieren, die Netzinfrastruktur zu optimieren, die Leistung des Wechselstromnetzes zu verbessern und die allgemeine Systemresilienz zu stärken.

Als technologischer Vorreiter und Marktführer freuen wir uns sehr, unsere HGÜ-Technologie für Nederwiek3 und LanWin5 bereitzustellen und dabei erstklassige Energie- und Digitalsysteme zu kombinieren.

 

Unsere enge Zusammenarbeit mit L&T, die auf einem agilen Geschäftsmodell, skalierbaren Lösungen und Synergien zwischen den Projekten basiert, ermöglicht es uns, TenneT dabei zu unterstützen, den Ausbau der Offshore-Windenergie in der Nordsee voranzutreiben und Europas Ziel zu erreichen, der weltweit erste klimaneutrale Kontinent zu werden.

Niklas Persson
CEO des Geschäftsbereichs Grid Integration
Hitachi Energy

Diese Rahmenvereinbarung mit TenneT markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von L&T zu einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Infrastruktur- und sauberer Energielösungen. Während Staaten den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen, wird der Ausbau leistungsfähiger Offshore-Übertragungsnetze entscheidend sein, um erneuerbare Energien im großen Maßstab in die Energiesysteme zu integrieren. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit TenneT und Hitachi Energy zu vertiefen und diesen Wandel aktiv zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Vertrauen in die Ingenieurskompetenz, Innovationskraft und Umsetzungsstärke von L&T wider und unterstreicht unser Engagement, Infrastruktur auf Weltklasseniveau bereitzustellen, die Energiesicherheit, Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung für Stakeholder weltweit ermöglicht.

S. N. Subrahmanyan
Chairman & Managing Director
Larsen & Toubro

Die Teams von Hitachi Energy und L&T haben eng zusammengearbeitet, um die Fortführung der Rahmenvereinbarung sicherzustellen und Produktionskapazitäten zuzuweisen. Diese Zusammenarbeit spiegelt auch die sich verstärkenden wirtschaftlichen und industriellen Beziehungen zwischen Europa und Indien wider, wie sie beispielsweise durch die laufenden Verhandlungen über das ehrgeizige Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien verdeutlicht werden, das eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Technologie fördern soll.

Über Hitachi Energy

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung und treibt das elektrische Zeitalter voran, um den Energiebedarf von heute und der kommenden 25 Jahre zu decken. Als Energiebereich der Hitachi‑Gruppe verlassen sich mehr als drei Milliarden Menschen auf unsere wegweisenden, geschäftskritischen Technologien, die ihren Alltag mit Energie versorgen. Mit über einem Jahrhundert an Innovationen stellen wir uns der dringendsten Energieherausforderung unserer Zeit: die Weiterentwicklung des globalen Energiesystems voranzutreiben, um eine reichhaltige, sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung für heutige und kommende Generationen sicherzustellen. Mit einer beispiellosen installierten Basis in mehr als 140 Ländern sind wir der Partner im Netzökosystem für Versorgungsunternehmen, Industrie, Rechenzentren sowie den Verkehrssektor. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir über 56.000 Mitarbeitende in 60 Ländern und erzielen einen Umsatz von rund 20 Milliarden US‑Dollar.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy

Über Hitachi, Ltd.

Durch sein Social Innovation Business (SIB), das IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi danach, ein weltweit führendes Unternehmen in der kontinuierlichen digitalen Transformation sozialer Infrastruktur zu sein und zu einer harmonisierten Gesellschaft beizutragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und wirtschaftliches Wachstum im Gleichgewicht stehen. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energy, Mobility und Connective Industries – sowie in einer strategischen SIB‑Business‑Einheit, die sich auf neue Wachstumsfelder konzentriert. Mit Lumada als zentralem Element schafft Hitachi Mehrwert, indem Daten, Technologien und Branchenexpertise kombiniert werden, um Kunden‑ und gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (zum 31. März 2026 abgeschlossen) belief sich auf 10.586,7 Milliarden Yen, bei 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitenden weltweit. Besuchen Sie uns unter https://www.hitachi.com.

Über Larsen & Toubro

Larsen & Toubro ist ein indischer multinationaler Konzern mit einem Umsatz von 32 Mrd. USD, der in den Bereichen EPC-Projekte, High-Tech-Fertigung, Produkte und Dienstleistungen tätig ist und in zahlreichen Branchen und Regionen weltweit aktiv ist. Mit einem starken Fokus auf KI und Technologie, einer konsequenten Kundenorientierung sowie dem Streben nach höchster Qualität hat L&T über acht Jahrzehnte hinweg führende Positionen in seinen wesentlichen Geschäftsbereichen aufgebaut und behauptet.

Medienkontakte

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Photo of
Sumeet Chatterjee

Head - Corporate Brand Management & Communications