Raccordement de Châteaudun au réseau grâce aux transformateurs d'Hitachi Energy
Customer Story | 5 min read
Customer Story | 5 min read
À mesure que la France accélère l’électrification des usages, le développement de nouvelles capacités de production renouvelable et leur raccordement au réseau deviennent des leviers essentiels de la transition énergétique.
Dans ce contexte, EDF power solutions, filiale du groupe EDF spécialisée dans le développement et l'exploitation de projets d'énergies bas carbone, notamment dans les domaines du solaire, de l'éolien et du stockage, concrétise cette ambition sur le terrain.
Construit sur une ancienne base aérienne militaire dans le centre de la France, la centrale solaire de Châteaudun contribue à développer la production d'énergie renouvelable et à apporter une nouvelle valeur ajoutée à la communauté locale. Chaque année, il alimentera l’équivalent de la consommation de 54 000 habitants. EDF power solutions a fait appel à Hitachi Energy pour fournir une solution clé en main de transformateurs, de la conception à la fabrication, en passant par l'installation et la mise en service, permettant ainsi un raccordement fiable au réseau pour ce projet photovoltaïque de 115 MWc.
Le projet Châteaudun doit répondre à des impératifs locaux et européens. Il fallait qu’il puisse fournir de l’énergie renouvelable, tout en démontrant que les grandes centrales solaires peuvent être intégrés efficacement au réseau électrique français. Il reposait sur un élément essentiel : le transformateur de puissance, charger d’élever la tension de l’électricité produite pour l’injecter au réseau.
Le transformateur est tenu de respecter des normes de qualité exigeantes ; être construit et livré à temps, et fonctionner de manière fiable pendant des décennies. L’accès au site a représenté une certaine complexité et a nécessité un logistique et une coordination poussée afin d’assurer l’installation et les tests sans qu’il n’y ait de retard. Au-delà des défis logistiques et techniques, le projet revêtait une importance stratégique : son plein succès démontrerait la capacité d’EDF power solutions à contribuer de manière significative au plan d’action français des énergies renouvelables et, plus largement, aux objectifs de transition énergétique de l’Union Européenne.
Le transformateur 63/105 MVA 93/33 Kv, conçu et fabriqué par Hitachi Energy en Italie permet d'élever la tension de l'électricité produite par les panneaux solaires au niveau requis pour sa transmission ; il s'agit du maillon essentiel entre les panneaux et le réseau, et de l’élément central dont dépend la production de l'ensemble de la centrale. Il est équipé avec des systèmes de monitoring digital avancé afin de maximiser l’optimisation de la performance.
Conçu avec les avancées technologiques nécessaires à l'intégration à grande échelle de l'énergie solaire, ce transformateur est conçu pour résister aux conditions d'exploitation exigeantes des centrales solaires, garantissant non seulement efficacité et résilience aujourd'hui, mais aussi une durabilité sur plusieurs décennies d'exploitation.
Le transformateur est équipé de fibres optiques ainsi que de capteurs thermiques de prévention des incendies, ce qui témoigne d'une attention portée non seulement aux performances techniques et opérationnelles, mais aussi aux aspects environnementaux de la communauté.
L’équipe Service France de Hitachi Energy a supervisé la livraison, le déchargement, l’installation et la phase de tests sur le site, tout en gérant les activités avec précision et sécurité, et en surmontant les conditions d’accès difficiles grâce à une préparation et une coordination méticuleuse.
En octobre 2026, la centrale solaire de Châteaudun a été raccordé avec succès au réseau électrique français. Aujourd’hui, la centrale produit de l’ordre de 130 gigawattheures d’électricité renouvelable par an, ce qui permet d’alimenter en électricité des milliers de foyers. Au-delà de cette contribution immédiate, le projet s'inscrit dans le cadre d'un accord avec la communauté de communes du Grand Châteaudun, garantissant que le site continue à soutenir le développement local et à contribuer aux objectifs climatiques à long terme.
La centrale solaire de Châteaudun illustre comment des partenariats solides, une technologie de transformation de pointe et une mise en œuvre rigoureuse peuvent transformer un site militaire désaffecté en un atout pour l'avenir énergétique de la France. Grâce à l'expertise d'Hitachi Energy, EDF power solutions a mené à bien un projet phare qui contribue à la réalisation des objectifs de la transition énergétique tout en créant de la valeur à long terme pour la région et ses habitants.
Découvrez nos solutions de transformateurs fiables pour les projets solaires et de stockage d’énergie par batteries.