Menü

Hitachi ABB Power Grids nimmt den Betrieb auf

Press Release | Zurich, Switzerland | 01.07.2020 | 3 min read

Ergänzende Portfolios und technologische Stärken sorgen für Kontinuität, steigern den Wert für die Kunden und eröffnen Wachstumschancen

Gemäß der am 17. Dezember 2018 unterzeichneten Vereinbarung1 gaben Hitachi Ltd. und ABB Ltd. heute den planmäßigen Abschluss aller Formalitäten und die Bildung der Hitachi ABB Power Grids Ltd. bekannt. Hitachi hält an diesem neuen Joint Venture (das ein Geschäftsvolumen von etwa 10 Mrd. USD2 hat) einen Anteil von 80,1 Prozent, während der Rest bei ABB verbleibt.

Toshikazu Nishino, Executive Vice President von Hitachi, wird Chairman des neuen Unternehmens und Claudio Facchin wird CEO. Das neue Unternehmen wird seine Zentrale in Zürich, Schweiz, haben und das derzeitige Management-Team wird für geschäftliche Kontinuität sorgen.

„Die führenden digitalen Technologien von Hitachi zusammen geführt mit den erstklassigen Lösungen für Stromnetze werden uns helfen, eine aktive Rolle in der globalen Transformation und Dekarbonisierung der Energiesysteme für eine nachhaltige Energiezukunft zu spielen. Intelligente Lösungen für ein dynamischeres Netz werden auch zum UN-Ziel für eine nachhaltige Entwicklung Nr. 7, nämlich einer ‘erschwinglichen, zuverlässigen und sauberen Energie‘ beitragen“, sagte Toshikazu Nishino.

Das Joint Venture vereint zwei äußerst angesehene Unternehmen, um ein neues, global führendes Unternehmen im Energiebereich zu bilden. Die Allianz mit Hitachi wird die Expansionsmöglichkeiten für das neue Unternehmen in Bereichen wie Mobilität, Smart Cities, Industrie, Energiespeicherung und Rechenzentren erleichtern und zudem genügend Finanzkraft für die Unterstützung von ehrgeizigen Projekten bieten sowie Zugang zu Japan ermöglichen, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.

„Synergien und der Zugang zu neuen und wachsenden Märkten durch Hitachi werden helfen, Power Grids auf die nächste Entwicklungsstufe zu führen und die führende Position weiter zu stärken“, sagte Timo Ihamuotila, CFO von ABB und Director of the Board von Hitachi ABB Power Grids.. „Hitachi bringt ein langfristiges Engagement in das neue Unternehmen ein und stärkt die bestehende Geschäftsbeziehung zwischen unseren Unternehmen“, ergänzte er.

„Die Kombination unserer jeweiligen technologischen Stärken wird uns neue Marktchancen eröffnen und es uns ermöglichen, einen höheren Kundennutzen zu liefern“, sagte Claudio Facchin, CEO, Hitachi ABB Power Grids. „ Wir bleiben weiterhin der Stromversorgung für eine nachhaltige Energiezukunft mit wegweisenden und digitalen Technologien verpflichtet, als Partner der Wahl ermöglichen wir ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netz.“

Über Hitachi ABB Power Grids, Ltd.

 

Hitachi ABB Power Grids ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das auf eine gemeinsame, fast 250-jährige Geschichte zurückblicken kann und etwa 36.000 Mitarbeiter in 90 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beliefert Versorgungs-, Industrie- und Infrastrukturkunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowie die aufstrebenden Bereiche nachhaltige Mobilität, Smart Cities, Energiespeicherung und Rechenzentren. Hitachi ABB Power Grids verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, globale Präsenz und eine beispiellose installierte Basis und bringt soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang. Das Unternehmen verpflichtet sich einer nachhaltigen Energiezukunft mit wegweisenden und digitalen Technologien, als Partner der Wahl, um ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netz zu ermöglichen.

https://hitachienergy.com.

Anmerkungen für die Redaktion

1. Link zur Ankündigung von Hitachi im Dezember 2018: https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/12/f_181217.pdf

2. Basierend auf dem ausgewiesenen Jahresumsatz der Geschäftsjahre 2017 – 2019 (ABB Power Grids Division)

For more information please contact:

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy