Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press Release Zurich, Switzerland 20-04-2021

4 min read

Hitachi ABB Power Grids und GE schliessen richtungsweisenden Vertrag zur Reduktion der Umweltbelastung durch die Stromübertragung

Campaign portal background (stage)
  • Zum ersten Mal in dieser Branche schliessen zwei weltweit führende Unternehmen der Energietechnik eine nicht-exklusive gegenseitige Lizenzvereinbarung, die es ihnen ermöglicht, ihr Angebot von Hochspannungsprodukten zu erweitern, die statt Schwefelhexafluorid (SF6) ein neuartiges Gas verwenden
  • SF6 ist ein Isolations- und Schaltgas, das in Hochspannungsanlagen gebraucht wird und ein starkes Treibhausgas ist
  • Die aus Anlass des Earth Day 2021 bekanntgegebene Vereinbarung wird Energieversorgern die Möglichkeit geben, ihre Treibhausgasemissionen rascher zu reduzieren

Hitachi ABB Power Grids Ltd. und der Geschäftsbereich GE Renewable Energy’s Grid Solutions (NYSE: GE) gaben heute den Abschluss einer nicht-exklusiven gegenseitigen Lizenzvereinbarung bekannt, die die Nutzung eines Eco-Gases betrifft, das statt Schwefelhexafluorid (SF6) in Hochspannungsanlagen verwendet wird. Diese Gasmischung auf Fluornitril-Basis reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu SF6 erheblich.

Beide Firmen teilen komplementäres geistiges Eigentum an ihren jeweiligen SF6-freien Lösungen miteinander. Die richtungsweisende Vereinbarung zwischen zwei weltweiten Marktführern in der Energietechnik wurde aus Anlass des Earth Day 2021 bekanntgegeben. Sie wird helfen, in Hochspannungsanlagen schneller von SF6 auf umweltfreundlichere Isolier- und Schaltgase auf Fluornitril-Basis umzusteigen. In einem vor kurzem veröffentlichten Bericht der EU-Kommission wurde festgestellt, dass Gasmischungen auf Fluornitril-Basis möglicherweise die einzige Alternative zu SF6 sind, wenn der Platz beschränkt ist.

Die heutige historische Vereinbarung ebnet den Weg zu einer SF6-freien Standardlösung für zukünftige Hochspannungsanlagen. Damit würde Energieversorgern und Industriekunden die Möglichkeit gegeben, ihre Treibhausgasemissionen rascher zu reduzieren und ihre Netze mit standardisierten Wartungsabläufen und mit einheitlicher Hilfsausrüstung zu planen, zu betreiben und instand zu halten.

SF6-Gas ist aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften seit fast einem halben Jahrhundert die Norm in der Stromübertragung und der Stromverteilung. Es ist jedoch ein Treibhausgas, das zur globalen Erwärmung beiträgt, wenn es entweicht. Aus diesem Grund haben Hitachi ABB Power Grids und GE in die Entwicklung von Alternativen zu SF6 investiert.

„Als ein Bestandteil unseres Versprechens, zu einer CO2-neutralen Zukunft beizutragen und die Energiewende zu beschleunigen, haben wir uns entschieden, durch diese gegenseitige Lizenzvereinbarung auf eine Standardlösung hinzuarbeiten, die die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt“, sagte Markus Heimbach, Geschäftsführer des Bereichs Hochspannungsprodukte von Hitachi ABB Power Grids. „Als Technologieführer sind wir seit jeher Vorreiter bei gasisolierten Schaltanlagen (GIS), die eine Schlüsseltechnik für die Urbanisierung geworden sind, wir haben die allererste SF6-freie GIS installiert, die den  CO2-Fussabdruck erheblich reduziert“, fügte er hinzu. 

„Energieversorger entwickeln ein zunehmendes Bewusstsein für ihren Umweltfussabdruck und dessen Auswirkung auf die Bevölkerung und die Umwelt. Die heutige richtungsweisende Vereinbarung unterstreicht unser Versprechen, unseren Kunden bei der Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen zu helfen“, erklärt Heiner Markhoff, CEO von GE Grid Solutions. „GE war Pionier mit diesem Gas auf Fluornitril-Basis, das wir g3 genannt haben, und hat anschliessend ein umfangreiches SF6-freies Produktsortiment entwickelt. Unsere g3 SF6-freien Produkte sind seit 2015 kommerziell erhältlich und sind genauso kompakt und leistungsstark wie traditionelle SF6-Anlagen“, fügt er hinzu.

Die beiden Unternehmen werden die Produktentwicklung, die Fertigung, den Vertrieb, die Vermarktung und die Serviceaktivitäten ihrer Gaslösungen vollständig unabhängig fortführen. Jedes Unternehmen wird auch weiterhin unabhängig die Lizenzen für sein jeweiliges geistiges Eigentum gewähren und die Lizenzbedingungen festlegen, sodass die Vielfalt der Lieferantenbasis innerhalb der Industrie und ein fairer Wettbewerb gewahrt bleiben.

Über Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids ist ein globaler Technologieführer mit einer kombinierten Tradition von fast 250 Jahren und beschäftigt ca. 36.000 Mitarbeiter in 90 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz bedient Energieversorger, Industrie- und Infrastrukturkunden entlang der Wertschöpfungskette sowie neue Bereiche wie etwa nachhaltige Mobilität, intelligente Städte, Energiespeicher und Datenzentren. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz, globalen Präsenz und unübertroffenen Anzahl an installierten Anlagen strebt Hitachi ABB Power Grids die Balance zwischen sozialen, Umwelt- und wirtschaftlichen Werten an. Das Unternehmen verpflichtet sich der Stromversorgung für eine nachhaltige Energiezukunft mit wegweisenden und digitalen Technologien. Als Partner der Wahl liefern wir ein stärkeres, intelligenteres und grüneres Netz. https://hitachienergy.com

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy