Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press Release Zurich, Switzerland 15-03-2022

4 min read

Hitachi Energy beschleunigt nachhaltige Mobilität in Deutschlands größter Stadt

Grid-eMotion Fleet grid-to-plug charging infrastructure solution
Intelligente Ladelösung Grid-eMotion™ Fleet hilft Berlin dabei das Ziel einer emissionsfreien Busflotte bis 2030 zu erreichen

Hitachi Energy hat von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Deutschlands größtem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, einen Auftrag zur Lieferung seiner intelligenten Ladeinfrastruktur Grid-eMotionTM Fleet erhalten, um die BVG beim Übergang zu nachhaltiger Mobilität in Berlin, der Hauptstadt des Landes, zu unterstützen.

Hitachi Energy wird für die nächsten beiden Busdepots, die im Rahmen des Bus-Elektrifizierungsprogramms umgerüstet werden sollen, eine komplette Grid-eMotion TM Fleet Grid-to-Plug-Ladeinfrastrukturlösung bereitstellen. Die Lösung von Hitachi Energy bietet den kleinsten Platzbedarf sowohl für den Anschluss ans Verteilnetz als auch für die Busladepunkte, geringe Geräuschemissionen und hohe Zuverlässigkeit – drei Schlüsselanforderungen für Busdepots in einer dicht besiedelten städtischen Umgebung, in der der Platz begrenzt ist und ein einwandfreies Laden für die Gewährleistung von Bussen von entscheidender Bedeutung ist, pünktlich laufen.

Die Lösung umfasst den Anschluss an das Verteilnetz die Stromverteilung und DC-Ladeinfrastruktur mit Ladepunkten und intelligenten Ladesystemen. Hitachi Energy liefert Planung und Engineering, um die gesamte Lösung zu integrieren, zu installieren und zu warten. Die Lösung hat ein kompaktes und robustes Design, das weniger Ausrüstung erfordert als konkurrierende Infrastrukturen, was zu einem geringen Platzbedarf, niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten und einer höheren Zuverlässigkeit führt. Typischerweise benötigt Grid-eMotion TM Fleet 60 Prozent weniger Platz und 40 Prozent weniger Verkabelung als alternative Ladesysteme mit einer überlegenen Gesamtsystemzuverlässigkeit.

„Wir freuen uns, die Stadt Berlin bei ihrem Übergang zu leisen und emissionsfreien Verkehrsmitteln und einer nachhaltigen Energiezukunft für die Menschen in dieser legendären Hauptstadt zu unterstützen“, sagte Niklas Persson, Managing Director des Geschäftsbereichs Grid Integration von Hitachi Energy. „Wir spüren die Dringlichkeit und haben die wegweisende Technologie und das Engagement, um nachhaltige Mobilität voranzutreiben und so die Lebensqualität von Millionen von Menschen zu verbessern.“

Die BVG betreibt Deutschlands größte Stadtbusflotte mit rund 1.500 Fahrzeugen, die bis 2030 komplett elektrisch und emissionsfrei fahren soll. Darüber hinaus rechnet die BVG bis Ende des Jahrzehnts mit einer Aufstockung der elektrischen Flotte, was die Installation von Ladeinfrastruktur in ihrem großen Netz von Busdepots erfordert.

Über Grid-eMotion

Grid-eMotion umfasst zwei einzigartige innovative Lösungen – Fleet und Flash. Grid-eMotion Fleet ist eine Grid-Code-konforme und platzsparende Grid-to-Plug-Ladelösung, die in neuen und bestehenden Depots installiert werden kann. Die Ladelösung lässt sich flexibel skalieren, wenn die Flotte größer und grüner wird. Es umfasst einen robusten und kompakten Netzanschluss und Ladepunkte und ist für Nutzfahrzeugflotten verfügbar, einschließlich Last-Mile-Lieferungen und Schwerlast-Lkw, die eine Hochleistungsladung von mehreren Megawatt benötigen. Grid-eMotion Flash ermöglicht es Betreibern, Busse an Haltestellen innerhalb von Sekunden aufzuladen und an der Endstation der Strecke innerhalb von Minuten vollständig aufzuladen, ohne den Busfahrplan zu unterbrechen.

Beide Lösungen sind mit konfigurierbaren intelligenten digitalen Ladeplattformen ausgestattet, die in größere Flotten- und Energiemanagementsysteme eingebettet werden können. Zusätzliche Angebote von Hitachi Energy für EV-Ladesysteme bestehen aus e-meshTM Energiemanagement- und Optimierungslösungen und Lumada APM-, EAM- und FSM-Lösungen, um Transportunternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die ihre Betriebszeit maximieren und die Effizienz verbessern.

Allein in den letzten Monaten hat Hitachi Energy Aufträge von Kunden und Partnern auf der ganzen Welt für sein intelligentes Ladeportfolio erhalten – ein Zeichen dafür, dass Grid-eMotion die E-Mobilitätslandschaft für Elektrobusse und Nutzfahrzeuge verändert. Grid-eMotion-Lösungen werden bereits in Australien, Kanada, China, Indien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und mehreren Ländern in Europa betrieben oder entwickelt.

Über Hitachi Energy Ltd.

Hitachi Energy ist ein globaler Technologieführer, der eine nachhaltige Energiezukunft für alle vorantreibt. Wir bedienen Kunden in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit Kunden und Partnern leisten wir Pionierarbeit bei Technologien und ermöglichen die digitale Transformation, die erforderlich ist, um die Energiewende hin zu einer CO2-neutralen Zukunft zu beschleunigen. Wir treiben das weltweite Energiesystem voran, damit es nachhaltiger, flexibler und sicherer wird und gleichzeitig soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang bringt. Hitachi Energy hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und eine beispiellose installierte Basis in mehr als 140 Ländern. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir rund 38.000 Mitarbeiter in 90 Ländern und erwirtschaften ein Geschäftsvolumen von rund 10 Mrd. USD.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

 

About Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, trägt zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität bei, indem es als Social Innovation Business Innovation durch Daten und Technologie vorantreibt. Hitachi konzentriert sich auf die Stärkung seines Beitrags zur Umwelt, die Widerstandsfähigkeit der geschäftlichen und sozialen Infrastruktur sowie auf umfassende Programme zur Verbesserung von Sicherheit und Schutz. Hitachi löst die Probleme, mit denen Kunden und die Gesellschaft konfrontiert sind, in sechs Bereichen: IT, Energie, Mobilität, Industrie, Smart Life und Automobilsysteme durch seine proprietären Lumada-Lösungen. Die konsolidierten Einnahmen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2020 (das am 31. März 2021 endete) beliefen sich auf insgesamt 8.729,1 Milliarden Yen (78,6 Milliarden US-Dollar), mit 871 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 350.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen zu Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy

Mehr erfahren [EN]