Selecciona tu región e idioma

Menú

Setzen Sie auf Vielfalt und Innovation!

High-Voltage Direct Current (HVDC) ist ein Schlüsselfaktor für ein klimaneutrales Energiesystem. Die Technologie ist hocheffizient für die Übertragung großer Strommengen über große Entfernungen, die Integration erneuerbarer Energien und die Vernetzung von Netzen und eröffnet neue nachhaltige Übertragungslösungen. Als Teil des HVDC-Teams in Deutschland (DEHVDC) leisten Sie einen wertvollen Beitrag, die Energiewende in Deutschland und der Welt voranzutreiben.

Über die Position

Wir suchen Sie als Lead Contract Manager (w/m/d) für unser HVDC-Projektgeschäft. Mit Ihrer analytischen, praxisorientierten und selbstständigen Vorgehensweise tragen Sie zur erfolgreichen Durchführung des Contract Managements im zugewiesenen Projekt bei. Als wichtiger Schnittstellenpartner unterstützen Sie proaktiv die Projektausführung und sind an der Vorbereitung von „Flow-Downs“ und Nachunternehmerverträgen/Bestellungen beteiligt. Sie stellen sicher, dass die Aufgaben des Contract Managements rechtzeitig und korrekt ausgeführt werden und schützen die Interessen von Hitachi Energy während des gesamten Projektlebenszyklus.

Das können Sie bewirken

  • Sie sind ein geschätzter Teil des Projektteams und ein wichtiger Partner des Projektmanagements. Gemeinsam mit diesem entwickeln Sie die Vertragsstrategie zur Risikominimierung und der Nutzung von Chancen auf Grundlage der Hitachi Energy Richtlinien, der Vertragsbedingungen und der allgemeinen Ausführungsstrategie

  • Sie sind ein verlässlicher Partner in der täglichen, administrativen Vertragsverwaltung. Dabei führen Sie den formalen Schriftwechsel mit den relevanten Vertragspartnern, leiten das Aufsetzen von Nachträgen, Claims und Vertragsänderungen an und stellen gemeinsam mit dem Projektteam und unter Einbezug wichtiger Schnittstellenfunktionen wie der Versicherungs- und Steuerabteilung eine fristgerechte Übermittlung sowie die erforderliche Qualität sicher

  • Sie sind ein wesentliches Mitglied der Verhandlungen während der Projektausführung und bereiten diese strategisch mit den relevanten Stakeholdern vor. Dabei arbeiten Sie sich auch in kommerzielle und technische Fragestellungen ein

  • Sie sind fachlich breit aufgestellt und haben Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit multidisziplinären Teams. Mit ihrem Erfahrungsschatz und Ihrer ausgereiften Fragetechniken wirken Sie darauf hin die relevanten Informationen zu bekommen, um diese im Rahmen Ihres Verantwortungsfeldes umzusetzen

  • Sie analysieren Vertragsinhalte gemeinsam mit dem Projektteam (inkl. der Vertragsbedingungen, der Spezifikation, des Zeitplans, etc.) erkennen Chancen und Risiken und sensibilisieren das Projektteam entsprechend. Dabei führen Sie auch Vertragsworkshops durch

  • Sie sorgen für die rechtzeitige und genaue Umsetzung kommerzieller Vertragsaspekte im Vertragsportfolio wie Rechnungsstellung, die Geltendmachung von Ansprüchen, das Versenden von Nachträgen, die Erfüllung von Versicherungsanforderungen, usw.

  • Sie arbeiten eng mit der Rechtsabteilung zusammen, stimmen größere Claims ab und halten die Rechtsabteilung über kritische Entwicklungen während der Projektausführung auf dem Laufenden. Sie unterstützen die Rechtsabteilung bei Rechtsstreitigkeiten, Gerichts- und Schiedsverfahren

  • Sie sind Teil des Close-out Prozesses und stellen gemeinsam mit dem Projektmanagement sicher, dass alle Vertragsparteien ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt haben und keine ausstehenden Verantwortlichkeiten bestehen

Das bringen Sie mit

  • Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen, Bauwirtschaft, Betriebswirtschaft oder (Wirtschafts-)Recht

  • Sie bringen fundierte Kenntnisse im deutschen Vertragsrecht sowie Erfahrung in der praktischen Anwendung mit

  • Sie kommunizieren und verhandeln sicher auf Deutsch und Englisch – schriftlich wie mündlich

  • Sie haben idealerweise 5-10 Jahre Erfahrung als Contract Manager (m/w/d) im EPC-Projektgeschäft und kennen sich mit komplexen Projektverträgen aus

  • Sie sind versiert im Nachtrags- und Forderungsmanagement sowie in der Bewertung vertragsbezogener Rechtsfragen

  • Sie arbeiten souverän mit Kunden und Subunternehmern in allen vertrags- und projektbezogenen Angelegenheiten

  • Erfahrung in deutschen Netzprojekten sowie Reisebereitschaft (10–20 %) runden Ihr Profil ab – familienfreundliche Lösungen sind möglich

Mehr über uns

  • Attraktives Gehalt gemäß dem IG Metall Tarifvertrag für Baden-Württemberg, 30 Tage Urlaub, Sonderzahlungen, Zusatzleistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld

  • Enge Unterstützung während der Einarbeitungszeit

  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

  • Kinderferienheim und Kinderbetreuungszuschuss

  • Nutzung vieler Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 7500 Partnern für Ihr Training mit unserem EGYM Wellpass

  • Zahlreiche spannende Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb von Hitachi Energy

Ubicación Mannheim, Baden-Württemberg, Germany
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-11-10
Número de referencia R0110651

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.