Choose your region and language

Go

Menu

Norges største industribatteri skal sikre stabil strømforsyning til Røros

Press Release | Røros, Norway | 03.02.2026 | 3 min read

Styret i energiselskapet, Ren Røros, har vedtatt å investere ca. 60 millioner kroner i et batteriprosjekt for å bidra til å sikre stabil energiforsyning og styrke samfunnsberedskapen i Røros-regionen.

- Prosjektet vil bidra til å stabilisere strømnettet, yte spenningsstøtte ved utfall og sikre rask krafttilgang etter strømbrudd. I tillegg vil det bli mulig både å reservere kraft og på sikt dele egenprodusert solenergi. Investeringen vil ha stor betydning for lokalsamfunnet og er i tråd med konsernets strategi, sier styreleder Lars Stenvold Wik i Ren Røros.

Industribatteriet vil ha en kapasitet på 4,9 MW/ 12,2 MWh, som tilsvarer strømforbruket til 3000 husstander – hele Røros kommune – i nesten to timer. Batteriet blir det største av sitt slag i Norge og rettes mot industrikunder.

Energiminister Terje Aasland sier han synes det er positivt at lokale energiselskaper prioriterer investeringer som gjør det mulig å optimalisere strømnettet og styrke robustheten i forsyningen.

- Som mange andre lokalsamfunn i Norge, er Røros helt avhengig av én nettforbindelse, noe som skaper sårbarhet ved utfall og i beredskapssituasjoner. Prosjektet på Røros bidrar til å sikre stabil strømtilførsel til det lokale næringslivet og reduserer sårbarhet ved både klima- og værrelaterte hendelser, sier energiminister Aasland.

Sårbarhet ved ekstremvær

De siste årene har både næringslivet og innbyggerne i regionen vært utsatt for diverse strømbrudd forårsaket av ekstremvær.

- Dette opplevde vi sist under orkanen «Amy», da strømmen forsvant i en lang periode og skapte krevende situasjoner for både bedrifter og befolkning. Investeringen er derfor viktig også for å redusere sårbarhet og styrke samfunnsberedskapen, sier Anne Strømmen Lycke, interim konsernleder i Ren Røros.

Batteriprosjektet er første del av etableringen Røros Syd Energipark. Ren Røros er i dialog med flere energiselskaper og industriaktører som vurderer å knytte seg til batteriet.  Dette kan gi inntektsmuligheter for Ren Røros, for eksempel gjennom abonnement på backup-energi eller sikring ved avbrudd, arbitrasjehandel på volatile strømpriser, eller deling av energiproduksjon fra sol på industritak.

- Hitachi Energy er stolte over å bli valgt som teknologileverandør for denne batterienergilagrings-løsningen (BESS) i Røros, sammen med vår lokale integrasjonspartner TGN Energy. Vår nye løsning for kraftkonvertering vil gi avanserte egenskaper for å støtte, forme og stabilisere nettet, og gjøre det mulig for det lokale nettselskapet å levere pålitelig nødstrøm til industrikunder, samtidig som den styrker den samlede systemmotstandskraften, sier Jonas Kehr, ansvarlig for salg og partneravtaler i Hitachi Energys Power Conversion Solutions-divisjon.


Batteriet leveres av TGN Energy i samarbeid med Hitachi Energy høsten 2026. Oppstarten blir etter planen i forbindelse med markering av 130-årsjubileet til Kuråsfossen i oktober.

About Hitachi Energy

Hitachi Energy is a global technology leader in electrification, powering a sustainable energy future with innovative power grid technologies with digital at the core. Over three billion people depend on our technologies to power their daily lives. With over a century in pioneering mission-critical technologies like high-voltage, transformers, automation, and power electronics, we are addressing the most urgent energy challenge of our time – balancing soaring electricity demand, while decarbonizing the power system. With an unparalleled installed base in over 140 countries, we co-create and build long-term partnerships across the utility, industry, transportation, data centers, and infrastructure sectors. Headquartered in Switzerland, we employ over 50,000 people in 60 countries and generate revenues of around $16 billion USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy

About Hitachi, Ltd.

Through its Social Innovation Business (SIB) that brings together IT, OT (Operational Technology) and products, Hitachi contributes to a harmonized society where the environment, wellbeing, and economic growth are in balance. Hitachi operates globally in four sectors – Digital Systems & Services, Energy, Mobility, and Connective Industries – and the Strategic SIB Business Unit for new growth businesses. With Lumada at its core, Hitachi generates value from integrating data, technology and domain knowledge to solve customer and social challenges. Revenues for FY2024 (ended March 31, 2025) totaled 9,783.3 billion yen, with 618 consolidated subsidiaries and approximately 280,000 employees worldwide. Visit us at https://www.hitachi.com.

Contacts

Photo of
Camilla Wold Knudsen

Communication Manager