Hitachi ABB Power Grids to deliver power quality solutions for Germany’s energy transition

Press Release | Zurich, Switzerland | 20.04.2021 | 3 min read

Løsningerne vil hjælpe transmissionssystemoperatøren, Amprion, med at stabilisere elnettet under Tysklands omstilling til vedvarende energi.

Det er i dag blevet offentliggjort at Hitachi ABB Power Grids har vundet to ordrer på STATCOM strømkvalitetsløsninger fra Amprion, som opererer en af de største af Tysklands fire eltransmissionsnet. Der sker store ændringer i det tyske elsystem, da Tyskland stræber efter at omstille sig til 80% vedvarede energi inden 2050 og denne målsætning inkluderer at lukke deres konventionelle kraftværker.

En af de grundlæggende funktioner ved konventionelle kraftværker er at tilbyde reaktiv effekt for at udbalancere spændingsfald og -spidser, der kan medføre elnetsforstyrrelser eller endda afbrydelser. Efterhånden som flere konventionelle kraftværker lukker, formindskes dette udbud af reaktiv effekt. Det kan erstattes ved at installere statiske kompensatorer (STAMCOM’er) ved udvalgte steder i elnettet, der kan tilføre den væsentlige reaktive effekt, for at opretholde stabilitet og strømkvalitet.

De fire transmissionssystemsoperatører i Tyskland – Amprion, 50Hertz, TenneT og TransnetBW – estimererede for nyligt, at de vil have behov for at installerede omkring 70 STATCOM’er i løbet af de næste 10 år, for at sikre stabilitet i elnettet i løbet af landets energiomstilling. Hitachi ABB Power Grids har fået omkring halvdelen af de ordrer, som er tildelt i Tyskland hidtil.

“Vi er endnu engang glade for at spille en væsentlig og muliggørende rolle i Tyskland omstilling til vedvarende energi,” siger Niklas Persson, Managing Director for Hitachi ABB Power Grids’ Grid Integration-forretning. ”Vores strømkvalitetsløsninger giver mulighed for en effektiv og pålidelig transport af store mængder vedvarende energi gennem det nationale transmissionssystem samtidig med, at elnet- og spændingsstabiliteten vedligeholdes."

“Konverteringen af et energisystem kræver mange forskellige, innovative løsninger. We are meget tilfredse med, at vi hos Hitachi ABB Power Grids har en erfaren teknologipartner på vores side, der arbejder for at udvikle et stabilt elnet til fremtiden,” siger Dr. Hendrik Neumann, Chief Technical Officer hos Amprion. ”Verdens mest kraftfulde STATCOM’er gør det muligt at levere reaktiv effekt på en fleksibel og effektiv måde.” 

STATCOM’erne er blevet designet i fællesksab ved brug af Hitachi ABB Power Grids’ 3D og digitale teknologiværktøjer for at opnå 300 megavolt ampere reaktivt (Mvar) og 600 Mvar modulære løsninger, der let kan replikeres for en hurtig og effektiv implementering i hele elnettet. 600 Mvar STATCOM’en er den mest kraftfulde STATCOM, der nogensinde er lavet. 

STATCOM er én løsning ud af en række elnet- og strømkvalitetsløsninger, som Hitachi ABB Power Grids har udviklet for at øge transmissionskapaciteten, samt øge kvaliteten af eksisterende og nye vekselsstrømssystemer.

Hitachi ABB Power Grids har, alene inden for de to seneste år, vundet eller gennemført ordrer på vegne af forskellige kunder med løsninger, der bidrager enormt til Tysklands energiomstilling. Disse ordrer inkluderer konverterstationerne for NordLink HVDC-forbindelsen mellem Tyskland og Norge, konverterstationerne for 900-megawatt DolWin5 havmøllepark-forbindelsen i den tyske nordsø, den kombinerede Grid Solution Kriegers Flak havmøllepark, som forbinder det tyske og det danske elnet med to havmølleparker i Østersøen samt en strømkvalitetsløsning, der gør det muligt at få mere vedvarende energi til at strømme gennem TenneT-transmissionssystemet fra nord til syd Tyskland.

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med en samlet arv på næsten 250 år og beskæftiger cirka 36.000 mennesker i 90 lande. Virksomheden har hovedkontor i Schweiz og betjener forsynings-, industri- og infrastrukturkunder på tværs af værdikæden og nye vækstområder som bæredygtig mobilitet, smarte byer, energilagring og datacentre. Med en imponerende track record, globalt fodaftryk og uovertruffen installeret base, balancerer Hitachi ABB Power Grids sociale, miljømæssige og økonomiske værdier. Powering Good for en bæredygtig energifremtid med banebrydende og digitale teknologier, som den foretrukne partner til at muliggøre et stærkere, smartere og grønnere elnet. www.hitachiabb-powergrids.com

Get to know more

Learn more

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy