Choose your region and language

Go

Menu

SVC Light Enhanced Power Systems

Hitachi ABB Power Grids lanserer SVC Light® Enhanced og bidrar med det til å akselerere farten mot en fleksibel og karbonnøytral energiframtid

Press Release | Oslo, Norway | 19.08.2021 | 3 min read

To teknologier for stabilisering av nettet kombineres for første gang i ett produkt og gjør det mulig for kraftsystemer å integrere mer fornybar energi, og dermed bidra til et karbonnøytralt samfunn.

Hitachi ABB Power Grids lanserte i dag SVC Light® Enhanced, neste generasjons nettstabilisering, under CIGRE 2021. SVC Light Enhanced integrerer effektivt fornybar energi i verdens kraftsystemer, som nå er i rask omstilling. Teknologien støtter nye og raskt voksende bruksområder for utslippsfri elektrifisering, som spenner fra strømforsyning til datasentre til bærekraftig mobilitet.

Kraftnett rundt om i verden blir utsatt for økende destabilisering av variabel og ofte uforutsigbar fornybar energi (sol- og vindenergi) i kraftmiksen. Dette forsterkes av nedstengingen av konvensjonelle kraftverk, som har tilgang på store mengder energi i sitt roterende utstyr (kalt inertia), som kan brukes til å motvirke forstyrrelser som kan føre til utfall i kraftnettet.

SVC Light Enhanced-løsningen møter disse utfordringene ved å kombinere teknologier for spenningskvalitet og nettstabilisering i én enkel, kompakt enhet. Den banebrytende teknologien består av en SVC Light STATCOM, som produserer reaktiv energi for å kompensere for påvirkningene fra fornybare energikilder. Den har også innebygde superkondensatorer, som kan lagre hundretalls megawatt-sekunder med energi som automatisk frigjøres i løpet av millisekunder når forstyrrelser oppstår. Dermed gjør en seg mindre avhengig av konvensjonelle kraftverk. 

- SVC Light Enhanced fyller et stort og voksende gap i markedet, hvor kundene våre har lett etter en effektiv og pålitelig løsning, sier Niklas Persson, leder for Hitachi ABB Power Grids’ Grid Integration-virksomhet. – Den leverer store mengder kraft umiddelbart som gjør nettene stabile og fleksible, noe som gjør at kraftselskapene kan øke integreringen av utslippsfri energi og bevege seg mot karbonnøytralitet.

SVC Light fra Hitachi ABB Power Grids har et 40 prosent lavere1 karbonavtrykk gjennom hele livsyklusen, sammenliknet med tradisjonelle løsninger. Tidligere i år leverte Hitachi ABB Power Grids verdens kraftigste2 STATCOM, som gjør det mulig å integrere mer fornybar energi i det tyske kraftsystemet. Andre nye innovasjoner inkluderer verdens første hybride synkronkondensator og STATCOM i Storbritannia. 

Lanseringen av SVC Light Enhanced er nok et bevis på Hitachi ABB Power Grids’ bidrag for å hjelpe kunder og samfunn verden over med overgangen til en karbonnøytral energiframtid, en forpliktelse selskapet har beskrevet i sitt strategiske Sustainability 2030-program.

1 Hitachi ABB Power Grids gjennomførte en STATCOM livssyklusanalyse (LCA) for å måle miljøpåvirkningen.

2. Ifølge våre tekniske analyser.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base, balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem. 

Fra oktober 2021 utvikles vi til å bli Hitachi Energy.

Kontakt oss

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy