Choisissez votre région et votre langue

Menu

CHPE’s HVDC Converter Station in Astoria, New York

Une autoroute électrique révolutionnaire basée sur la technologie HVDC connecte l'hydroélectricité propre du Canada avec la ville de New York

Press Release | Zurich, Switzerland | 17.06.2026 | 3 min read

  • Hitachi Énergie soutient Hydro-Québec et Transmission Developers dans la mise en service d’une ligne de transmission CCHT de 1 250 mégawatts du Québec directement à Astoria, dans le Queens.
  • Le projet aura la capacité de fournir l’équivalent de vingt pour cent des besoins en électricité de la ville de New York, et la livraison d’hydroélectricité propre réduira les émissions de carbone de près de quatre millions de tonnes métriques par an.
  • Le projet Champlain Hudson Power Express est le plus grand réseau d’alimentation en CCHT d’Amérique du Nord, alimentant le centre-ville d’une grande métropole grâce à des lignes électriques pratiquement invisibles.

New York a officiellement lancé l’un des projets d’infrastructure énergétique propre les plus ambitieux en Amérique du Nord, avec une ligne de transport d'électricité révolutionnaire reliant directement l’hydroélectricité canadienne à la ville.

Hitachi Énergie, chef de file mondial en l’électrification, en collaboration avec Hydro-Québec, cheffe de file canadienne de l’hydroélectricité et du transport d’électricité à grande échelle, et Transmission Developers (TDI), développeur de projets innovants de transport d’énergie propre et filiale de Blackstone, a annoncé la mise en service du projet Champlain Hudson Power Express (CHPE) d’alimentation en courant continu à haute tension (CCHT) directe du centre-ville.

En reliant la ville de New York directement au réseau des plus de 60 centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec, le CHPE peut fournir suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter un million de foyers et répondre à près de 20 % des besoins en électricité de la ville de New York.

Au cœur du projet se trouve la technologie HVDC Light® d’Hitachi Énergie, une solution de pointe basée sur le convertisseur de source de tension (VSC) conçue pour un transport longue distance efficace, avec un impact environnemental minimal. Grâce à une électronique de puissance de pointe, le système régule avec précision la tension et le flux de puissance, tout en fournissant de l’électricité avec des pertes exceptionnellement faibles.

Contrairement à l’infrastructure de transport traditionnelle, le CHPE a été conçu pour être presque entièrement invisible. Les câbles de transport sont souterrains et passent sous l’eau du lac Champlain et des rivières Hudson et Harlem, préservant ainsi les paysages, protégeant les écosystèmes et renforçant la résilience contre les conditions météorologiques extrêmes.

Le système HVDC Light est conçu pour occuper un encombrement extrêmement réduit, ce qui permet d’implanter les stations de conversion et les infrastructures liées directement au cœur des zones urbaines densément peuplées, contribuant ainsi à réduire la congestion du réseau et fournissant une énergie fiable et propre là où elle est la plus nécessaire.

Nous avons établi un partenariat avec Hitachi Énergie dès les premières phases du projet CHPE, forgeant ainsi une relation fondée sur une expertise approfondie, une collaboration de confiance et un soutien constant. La technologie avancée HVDC Light®, combinée à une exécution rigoureuse du projet, a été essentielle pour donner vie à ce projet. Ensemble, nous avons fourni une infrastructure de transmission fiable et résiliente à New York, renforçant ainsi la sécurité énergétique, l’abordabilité et le progrès pour les communautés que nous desservons.

Justin Sauber
PDG
TDI

Le CHPE aidera à transformer l’approvisionnement énergétique de la ville de New York, en acheminant de l’électricité propre sur des centaines de kilomètres jusqu’au cœur de la ville. En transformant un ancien site dédié aux énergies fossiles à Astoria, longtemps associé à la pollution atmosphérique et aux problèmes de santé respiratoire, ce projet permettra d’améliorer la qualité de l’air local tout en renforçant l’infrastructure énergétique de New York et en
garantissant un approvisionnement électrique fiable.

Niklas Persson
PDG de la division Intégration des réseaux
Hitachi Énergie

Le CHPE a pour objectif de réduire les émissions de carbone d’environ 3,9 millions de tonnes métriques annuellement, ce qui équivaut à retirer 44 % des voitures de la ville de New York de la route1. En remplaçant la production électrique à base d’énergies fossiles, le projet contribuera au mandat de l’État de New York d’atteindre 70 % d’électricité renouvelable d’ici 2030.

La mise en service du CHPE marque également un jalon technologique important : il s’agit du second projet important de raccordement CCHT directement en centre-ville à fonctionner à ±400 kV, après la mise service révolutionnaire réalisé par Hitachi Énergie à Mumbai, le premier du genre au monde à ce niveau de tension.

Alors que les villes du monde entier sont confrontées à une demande croissante d’électricité et à des objectifs de décarbonisation accélérés, le CHPE offre un nouveau modèle puissant pour la transmission transfrontalière d’’énergie propre vers les centres urbains, ouvrant la voie à la prochaine génération d’intégration d’énergie renouvelable à grande échelle.

À propos de Hitachi Énergie

Hitachi Énergie est un chef de file mondial de l’électrification, propulsant l’ère de l’électricité pour répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui et des 25 prochaines années. En tant que branche énergétique du groupe Hitachi, plus de trois milliards de personnes dépendent de nos technologies novatrices et essentielles pour alimenter leur vie quotidienne. Avec plus d’un siècle d’innovation, nous relevons le défi énergétique le plus urgent de notre époque : stimuler l’évolution du système énergétique mondial afin d’assurer une énergie abondante, sûre, abordable et durable pour la génération d’aujourd’hui et celle à venir. Disposant d’une base installée inégalée dans plus de 140 pays, nous sommes le partenaire de l’écosystème du réseau dans les secteurs des services publics, de l’industrie, des centres de données et du transport. Avec notre siège social en Suisse, nous employons plus de 56 000 personnes dans 60 pays et générons des revenus d’environ 20 milliards de dollars américains.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy


À propos de Hitachi, Ltd.

Grâce à son entreprise d’innovation sociale (SIB) qui regroupe les TI, les TO (technologies opérationnelles) et les produits, Hitachi vise à être un chef de file mondial en matière de transformation continue des infrastructures sociales grâce au numérique, contribuant à une société harmonisée où l’environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi exerce ses activités dans le monde entier dans quatre secteurs – Systèmes et services numériques, Énergie, Mobilité et Industries connectives – ainsi qu’une unité d’affaires stratégique des BIS axée sur de nouveaux domaines de croissance. Avec Lumada à sa base, Hitachi crée de la valeur en combinant les données, la technologie et la connaissance du domaine pour résoudre les problèmes sociaux et de clients. Les revenus pour l’exercice 2025 (terminé le 31 mars 2026) ont totalisé 10 586,7 milliards de yens, avec 606 filiales consolidées et environ 290 000 employés dans le monde. Visitez-nous à https://www.hitachi.com.

Media Contact

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy