Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Software Development Engineering (High Tech) focus on developing multiple types/categories of software including end-user applications and operating systems/utility software, that provides a platform for running end user applications for sale to external customers. The work includes: Conducting requirements gathering and analysis to understand the domain of the software problem and/or functionality, the interfaces between hardware and software, and the overall software characteristics. Using programming, scripting, and/or database languages to write the software code. Supporting software testing, deployment, maintenance, and evolution activities by correcting programming errors, responding to scope changes, and coding software enhancements. Applying knowledge of software development best practices, including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations An Entry Professional (P1) applies broad theoretical job knowledge typically obtained through advanced education. May require the following proficiency: Work is closely supervised. Problems faced are not typically difficult or complex. Explains facts, policies and practices related to job area.

Sede Chennai, Tamil Nadu, India
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa IT, Telecom & Internet
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-09
Numero di riferimento R0139242

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.