Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade:
Responsável por acompanhar e executar atividades de bobinagem, BT ou em AT, programando, preparando e ajustando moldes e dispositivos nas máquinas e equipamentos de bobinagem, conforme projeto, ordens de produção e instruções de trabalho, obedecendo às normas de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e integridade com produtividade e qualidade.


Como você causará impacto:

  • Programar, preparar, ajustar e montar moldes e dispositivos, com acompanhamento,  através de leitura e interpretação de desenhos/projetos, conforme os procedimentos preestabelecidos.
  • Conferir os materiais utilizadas nos processos produtivo de bobinagem, com acompanhamento,  através de equipamentos e ferramentas de medição, paquímetro, micrometro, trena, e ou inspeções visuais.
  • Possibilitar a rastreabilidade das operações do processo de bobinagem, (e dos produtos finais), através de anotações de quantidade e medidas das bobinas produzidas, especificações, eventuais anomalias, desvios, etc., por projeto, lote e hora, no Sistema de Controle de Ordens de Produção, (MTS) abrindo e fechando projetos, seguindo as orientações recebidas. 
  • Movimentar as bobinas nas áreas produtivas, para posicionamento das operações, sequencia de trabalho, análise de qualidade, entre outros, utilizando-se de ferramentas e equipamentos especiais , transpaleteira, ponte rolante, entre outros,  com acompanhamento.
  • Executar processos de soldagem de barramentos, fios e demais componentes e sub componentes, com orientação e acompanhamento, durante a fabricação dos produtos, utilizando dos EPIs para este tipo de atividade, assim como, observando as especificações do projeto, instruções de trabalho e  demais  procedimentos de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e integridade.
  • Contribuir para a qualidade das atividades de bobinagem, através de check list predefinido e preenchimento de relatórios, conforme os postos de trabalho.    
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis. 

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Desejável Curso Técnico em Mecânica, Elétrica ou áreas afins.
  • Desejável Treinamentos de NR10 Segurança em eletricidade, Ponte rolante, Espaço confinado NR33, Trabalho em Altura e Plataforma elevatório.


 

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-15
Numero di riferimento R0147779

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.