Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Was kann gemeldet werden?

 Alle Verstöße gegen den Ethik- und Verhaltenskodex der Hitachi Group und den Verhaltenskodex für Lieferanten müssen gemeldet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

  • Ethik- und Compliance-Fragen, Fehlverhalten, Betrug, Korruption, Verstöße gegen die Finanzordnung, Schmiergeldzahlungen, Interessenkonflikte, Insiderhandel oder kartellrechtliche Vorschriften, Diebstahl, Unterschlagung.
  • Diskriminierung am Arbeitsplatz, (sexuelle) Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, unzulässige Beschäftigung/disziplinarische Maßnahmen.
  • Verstöße gegen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Drohungen und körperliche Gewalt, Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Umweltfragen.

Mitarbeiter und Stakeholder von Hitachi Energy (im Folgenden „Meldende“) sollten vermutete oder beobachtete Verstöße gegen das Gesetz, den CoC oder die Unternehmensrichtlinien melden.

In einem ersten Schritt und wenn es der Sache nicht schadet, könnten sich die Meldenden an ihr direktes Management oder an die zuständigen Stellen (z. B. Integrität, Rechtsabteilung, Personalabteilung) wenden, um eine erste Überprüfung vorzunehmen. Verbleibende vermutete oder beobachtete Verstöße gegen das Gesetz, den Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex von Hitachi oder gegen Unternehmensrichtlinien sollten vom Erstmelder oder dessen Geschäftsleitung über einen der folgenden Kanäle gemeldet werden:

  • (bevorzugt) den Ethics Point- Hitachi Global (Webportal) und EthicsPoint- Hitachi Global (Hotline).  Sie werden mit der Website der Hitachi Group verlinkt. Bitte wählen Sie „Hitachi Energy“, wenn die Frage gestellt wird (vom Betreiber oder im Online-Formular)
  • (nicht bevorzugt) alternativ können Mitarbeiter ihre Bedenken auch direkt dem Office of Special Investigations melden, das eine Unternehmensfunktion innerhalb von Hitachi Energy ist, und zwar per Mailbox [email protected]; oder
  • (nicht bevorzugt) auf dem Postweg an das Büro für Sonderermittlungen: George Hintzenweg 81 – 3068 AX Rotterdam, Niederlande.

Darüber hinaus können alle Stakeholder, die eine Geschäftsbeziehung mit Hitachi Energy unterhalten, eine Meldung einreichen, indem sie dasselbe Hitachi Energy-Webportal oder dieselbe Ethik-Hotline wie oben beschrieben verwenden.

Das Ethik-Webportal und die Ethik-Hotline

Meldungen über die Ethik-Hotline und das Ethik-Webportal werden von einem unabhängigen Dienstleister entgegengenommen und bearbeitet, d. h. sie stehen 7 Tage in der Woche 24 Stunden lang zur Verfügung. Am Ende Ihrer Meldung erhalten Sie eine Melde-Identifikationsnummer und eine PIN, damit Sie den Verlauf Ihrer Meldung online oder telefonisch verfolgen können. Die unabhängige dritte Partei leitet die Meldung an das Büro für Sonderermittlungen am Hauptsitz von Hitachi Energy weiter.

Auf der Webseite des externen Dienstleisters finden Sie die Nummern der Ethik-Hotline, die für jedes Land verfügbar ist.

Einschränkungen bei den Meldungen für einige EU-Länder

Auf Anweisung bestimmter europäischer Datenschutzbehörden dürfen Meldende mit Sitz in 10 EU-Ländern (Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien und Schweden) nur über zulässige Themen Meldung machen und haben über die Ethik-Hotline und das Ethik-Webportal Zugang zu einer erschöpfenden Liste der meldepflichtigen Kategorien.

Welche Art von Informationen muss ich zur Verfügung stellen?

Bitte beachten Sie bei Ihrer Meldung, dass die von Ihnen bereitgestellten Informationen oder Behauptungen zu Entscheidungen führen können, die Mitarbeiter von Hitachi Energy und andere an der Sache beteiligte Dritte betreffen. Wir bitten Sie daher, uns nur nach bestem Wissen und Gewissen genaue Informationen zu übermitteln. 

Wir bitten Sie, so viele detaillierte Informationen wie möglich, alle relevanten Fakten (einschließlich Daten, was vorgefallen ist, wer beteiligt ist), Details und Erklärungen in Bezug auf Ihre Meldung anzugeben, damit das Büro für Sonderermittlungen (OSI) Ihre Meldung fair und gründlich untersuchen kann. Meldungen, die keine Einzelheiten enthalten oder nicht belegt werden können, rechtfertigen keine weitere Untersuchung oder Überprüfung.

Hitachi Energy bittet die Meldenden nachdrücklich, ihre Kontaktdaten anzugeben, damit während der Untersuchung eine Kontaktaufnahme gewährleistet werden kann. Die Kontaktdaten des Meldenden sind auch für die Untersuchung von Vorteil, falls das OSI weitere Informationen und Unterstützung von Ihnen benötigt. Meldungen können jedoch auch anonym erfolgen.

Hitachi Energy ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um während des gesamten Meldeverfahrens die Vertraulichkeit zu gewährleisten, sodass Personen, die Meldungen einreichen, nicht befürchten müssen, dass ihre Identität oder ihr Anliegen unrechtmäßig offengelegt oder missbraucht wird. Beschwerden, die in gutem Glauben eingereicht werden, ziehen keine Sanktionen nach sich. 

Nächste Schritte nach der Meldung

Alle Meldungen werden vom Büro für Sonderermittlungen (OSI) von Hitachi Energy entgegengenommen, das direkt dem Leiter der Integritätsabteilung von Hitachi Energy unterstellt ist. Das OSI entscheidet, ob es die Untersuchung weiterführt oder die Meldung gegebenenfalls an eine andere Stelle zur Untersuchung weiterleitet.

Das Büro für Sonderermittlungen wird alle relevanten Fakten zusammentragen und die Verwaltung der weitergeleiteten Integritätsberichte überwachen. Das OSI beschäftigt Ermittler, die mehreren Regionen zugewiesen sind.

Alle Meldungen werden einer angemessenen Untersuchung unterzogen und zu einem vollständigen Abschluss gebracht.

Hitachi Energy verfügt über ein Protokoll zur Umsetzung von Disziplinarmaßnahmen auf der Grundlage von Untersuchungsergebnissen.

Was nicht zu melden ist

Bei Integritätsbedenken stehen die oben beschriebenen Meldewege zur Verfügung. Beschwerden einzelner Mitarbeiter in Bezug auf die Arbeitsleistung und Beschwerden in Bezug auf die Beschäftigungsbedingungen sollten direkt an die Personalabteilung weitergeleitet werden und gelten nicht als Integritätsbedenken.