Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 23-08-2020

3 min read

A primeira ilha inteligente sem fósseis do mundo implanta a solução Hitachi ABB Power Grids

A tecnologia de armazenamento de energia em bateria da Hitachi ABB Power Grids é utilizada em Porto Santo, para apoiar a integração de energia renovável a rede da ilha

Hitachi ABB Power Grids se associou ao Grupo Renault para dar uma nova vida às baterias EV (veículos elétricos) e apoiar a integração de energia renovável a rede elétrica, como parte da iniciativa ‘Porto Santo Sustentável’.

O Porto Santo, uma ilha portuguesa no arquipélago da Madeira, tem cerca de 6.000 habitantes. O governo português pretende fazer do Porto Santo a primeira ilha inteligente, isenta de fósseis do mundo e lançou a iniciativa “Porto Santo Sustentável”. Parte fundamental dessa iniciativa é aumentar a produção de energia renovável. O desafio, no entanto, é a natureza imprevisível e intermitente da energia solar e eólica.

O Grupo Renault, o maior fabricante de veículos elétricos (EV) da Europa, forneceu à ilha uma plataforma de transição de energia sustentável composta por um ecossistema completo de soluções EV baseadas em tecnologias Vehicle-to-Grid e uma outra plataforma de agregação para gerenciar a flexibilidade fornecida pelos EVs e suas baterias. Quando as baterias EV chegam ao fim de suas primeiras vidas úteis, elas são descartadas, recicladas ou reutilizadas. No final de sua vida útil em veículos elétricos, entretanto, as baterias ainda podem reter 70-80 por cento de sua capacidade inicial 1.

 “A solução de armazenamento de energia da Hitachi ABB Power Grids fará parte de um ecossistema elétrico inteligente para Porto Santo e garantirá a utilização completa do potencial de geração eólica e solar da ilha.” diz Markus Heimbach, Diretor Executivo da Unidade de Negócios de Alta Tensão da Hitachi ABB Power Grids. “Este é mais um exemplo de como as redes elétricas contribuem para um futuro de energia sustentável por meio de uma rede mais forte, mais inteligente e ecológica.”

“A integração das baterias de segunda vida EV do Grupo Renault com a solução de armazenamento de energia da Hitachi ABB Power Grids, oferece a capacidade de armazenar o excesso de energia gerada pelas fontes renováveis ​​da ilha.” diz Yasmina Badreddine, gerente de projeto de baterias de 2ª vida, do Grupo Renault. “Dessa forma, a energia armazenada nas baterias pode realimentar a rede elétrica durante períodos de alta demanda, com precisão inteligente.”

Sobre a Hitachi ABB Power Grids Ltd.

A Hitachi ABB Power Grids é líder global em tecnologia com quase 250 anos de experiência combinada, que emprega cerca de 36.000 pessoas em 90 países. Com sede na Suíça, a empresa atende a concessionárias de energia, indústria e o setor de infraestrutura, em toda a cadeia de valor e áreas emergentes como a mobilidade sustentável, cidades inteligentes, armazenamento de energia e data centers. Com experiência comprovada, presença mundial e base instalada inigualável, a Hitachi ABB Power Grids equilibra os valores social, ambiental e econômico. Está comprometida em potencializar o melhor para um futuro de energético sustentável, com tecnologias pioneiras e digitais, como o parceiro ideal para permitir uma rede mais forte, mais inteligente e ecológica. 

Fonte:  1 McKinsey (2019), Second-life EV batteries: The newest pool in energy storage

Additional information

Hitachi ABB Power Grids’ battery energy storage technology

Hitachi ABB Power Grids’ energy storage solution being part of an intelligent electrical ecosystem for Porto Santo ensuring complete utilization of the island’s wind and solar generation potential