Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 15-03-2022

4 min read

Hitachi Energy traz solução de mobilidade elétrica para a maior cidade da Alemanha

Grid-eMotion Fleet grid-to-plug charging infrastructure solution
Grid-eMotion™ oferece recarga inteligente de frota que irá ajudar Berlim a atingir o seu objetivo de veículos com emissões zero carbono até 2030

A Hitachi Energy fechou contrato com a Berliner Verkehrsbe-triebe (BVG), maior empresa de transportes públicos municipais da Alemanha, para fornecer a sua infraestrutura de recarga inteligente, Grid-eMotionTM Fleet, e ajudar a BVG na transição para a mobilidade sustentável em Berlim, a capital do país.

A Hitachi Energy vai fornecer uma solução completa de infraestrutura de recarga Grid-eMotion Fleet para as próximas duas garagens de ônibus a serem convertidas no programa de eletrificação da frota. O recurso oferece o menor espaço ocupado tanto para a conexão quanto para baixas emissões de ruído e alta confiabilidade - três requisitos chave para garagens de ônibus em um ambiente urbano densamente povoado, onde o espaço é limitado e a recarga sem falhas é vital para assegurar que a frota funcione no horário.

A solução inclui uma ligação à rede de distribuição de energia e infraestrutura de recarga em corrente contínua com pontos de abastecimento, além de sistemas inteligentes. A Hitachi Energy irá realizar a engenharia da solução e prestará toda a assistência para que a ferramenta esteja operante.

A solução tem um design compacto e robusto que requer menos equipamento do que concorrentes infraestrutura concorrente, o que resulta em um espaço reduzido, menores custos de operação e manutenção, além de maior confiabilidade. Normalmente, o Grid-eMotion Fleet requer 60% menos espaço e 40% menos cabeamento do que os sistemas de recarga convencionais.

"Estamos ansiosos por ajudar a cidade de Berlim na sua transição para um transporte silencioso e sem emissões e um futuro energético sustentável para a população desta capital icónica", disse Niklas Persson, Diretor Geral do negócio de Grid Integration da Hitachi Energy. "Sentimos a urgência e temos a tecnologia pioneira e o compromisso de fazer avançar a mobilidade elétrica, melhorando assim a qualidade de vida de milhões de pessoas".

A BVG opera a maior frota de ônibus da Alemanha, com cerca de 1.500 veículos, que pretende tornar completamente elétricos e livre de emissões até 2030. Isto requer a instalação de infraestruturas de recarga na sua grande rede de garagens de ônibus.

Sobre o Grid-eMotion

A Grid-eMotion compreende duas soluções únicas e inovadoras - Fleet e Flash. O Grid-eMotion Fleet é uma solução de recarga compatível com os requisitos da rede e que poupa espaço, que pode ser instalada em garagens e terminais novos ou existentes. A solução de recarga pode ser escalada de forma flexível à medida que a frota se torna maior e mais verde. Inclui uma conexão à rede robusta e compacta e pontos de carregamento, e está também disponível para frotas de veículos comerciais, incluindo entrega de última milha e caminhões pesados que requerem carregamento de alta potência de vários megawatts. Grid-eMotionTM Flash permite aos operadores carregar os ônibus em segundos nos pontos de passageiros e recarregar totalmente em minutos no final da rota, sem interromper o horário dos veículos.

Ambas as soluções estão equipadas com plataformas digitais de recarga inteligente configuráveis que podem ser integradas a uma frota maior e sistemas de gestão de energia. As ofertas adicionais da Hitachi Energy para sistemas de carregamento EV consistem em soluções de gestão e optimização de energia e-meshTM e soluções Lumada APM, EAM e FSM, para ajudar os operadores de transportes a tomar decisões embasadas que maximizem o seu tempo de atividade e melhorem a eficiência.

Só nos últimos meses, a Hitachi Energy ganhou encomendas de clientes e parceiros em todo o mundo pela sua carteira de carregamento inteligente - um sinal de que a Grid-eMotion está mudando o panorama da mobilidade elétrica para carros elétricos e veículos comerciais. As soluções Grid-eMotion já estão em funcionamento ou em desenvolvimento na Austrália, Canadá, China, Índia, Oriente Médio, Estados Unidos e vários países da Europa.

 

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma empresa líder mundial em tecnologia que está desenvolvendo um futuro com energia sustentável para todos. Atende clientes nos setores de concessionária, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Junto com clientes e parceiros, é pioneira em tecnologias e possibilita a transformação digital necessária para acelerar a transição energética em direção a um futuro neutro em carbono. Está desenvolvendo o sistema mundial de energia para torná-lo mais sustentável, flexível e seguro equilibrando ao mesmo tempo o valor social, ambiental e econômico. A Hitachi Energy tem um histórico comprovado e uma base instalada inigualável em mais de 140 países. Sediada na Suíça, emprega cerca de 38.000 pessoas em 90 países e gera cerca de 10 bilhões de dólares em volumes de negócios.  

https://www.hitachienergy.com   

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy  

https://twitter.com/HitachiEnergy  

Contatos

Media Relations

Hitachi Energy

Saiba mais