4 min read
Hitachi Energy recebe pedido da Deutsche Bahn para entregar uma das estações conversoras mais potentes do mundo
A Hitachi Energy, líder global em tecnologia e mercado no setor de energia, anunciou hoje que recebeu um pedido da Deutsche Bahn para fornecer uma estação conversora de 120MW que permite à DB Energie garantir o fornecimento de energia para a rede ferroviária da Grande Berlim. A rede atende a uma população metropolitana de cerca de 3,5 milhões de pessoas e é o centro de vários serviços de trem de alta velocidade para cidades em toda a Alemanha e países vizinhos.
A estação conversora de Thyrow, ao sul de Berlim, permitirá à Deutsche Bahn converter eletricidade da rede pública de distribuição de energia trifásica, que opera em uma frequência de 50Hz para 16,7Hz, e alimentar a rede elétrica usada para trens e infraestrutura ferroviária.
Esse pedido vem depois de um contrato assinado no ano passado entre a Deutsche Bahn e a Hitachi Energy para a estação conversora Delitz de 160MW na área de Halle/Leipzig, que será uma das estações conversoras de energia ferroviária mais poderosas do mundo.
“Estamos muito satisfeitos que a Deutsche Bahn tenha selecionado a Hitachi Energy como parceira para garantir o fornecimento de energia em 16,7Hz para sua rede ferroviária”, disse Niklas Persson, diretor administrativo da área de Grid Integration da Hitachi Energy. “Este é um excelente exemplo de como colaboramos com clientes e parceiros para acelerar a transição energética e promover um futuro de energia sustentável para todos.”
A solução da Hitachi Energy para a estação conversora Thyrow é composta por três módulos conversores de frequência estática compactos de 40MW, que usam semicondutores de energia avançados da Hitachi Energy para fornecer uma fonte de alimentação estável e confiável com disponibilidade máxima e mínimas perdas elétricas. A solução inclui um contrato de serviço de 30 anos e um pacote de digitalização para fornecer à Deutsche Bahn manutenção por demanda/ corretiva e baseada na condição dos equipamentos e insights de dados sobre o status do sistema da estação conversora ao longo do ciclo de vida.
A Hitachi Energy é líder mundial no fornecimento de soluções de Grid Integration e qualidade de energia, incluindo estações conversoras ferroviárias e integração de energia renovável em sistemas de transmissão de energia.
Notas ao Editor
Conversores de frequência estáticos
As estações de conversão de frequência ferroviária são baseadas em conversores de frequência estáticos (SFC). Eles conectam redes trifásicas de distribuição ou de transmissão de energia, que normalmente operam em 50 ou 60 Hz, com redes ferroviárias monofásicas, que operam em 16,7, 25, 50 ou 60 Hz. Além da transferência de potência ativa, o SFC também pode controlar a potência reativa em ambas as redes de forma independente. Ele responde imediatamente a falhas na rede e permite uma transição suave e sem interrupções para o modo isolado durante uma interrupção.
Eletrônica de potência
Os SFCs são baseados na eletrônica de potência da Hitachi Energy. Esses tiristores com portas de comutação integradas (IGCTs) farão parte desta solução. Eles mantêm a estabilidade da rede e a qualidade da energia respondendo rapidamente às flutuações de frequência e distúrbios da rede. A eletrônica de potência é parte integrante de muitas tecnologias da Hitachi Energy, incluindo sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) e sistemas de transmissão de corrente alternada flexíveis (FACTS).
Sobre a Hitachi Energy
A Hitachi Energy é uma empresa líder mundial em tecnologia que está desenvolvendo um futuro com energia sustentável para todos. Atende clientes nos setores de concessionária, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Junto com clientes e parceiros, é pioneira em tecnologias e possibilita a transformação digital necessária para acelerar a transição energética em direção a um futuro neutro em carbono. Está desenvolvendo o sistema mundial de energia para torná-lo mais sustentável, flexível e seguro equilibrando ao mesmo tempo o valor social, ambiental e econômico. A Hitachi Energy tem um histórico comprovado e uma base instalada inigualável em mais de 140 países. Sediada na Suíça, emprega cerca de 38.000 pessoas em 90 países e gera cerca de 10 bilhões de dólares em volumes de negócios.